数週間ではなく数日でカスタムアンテナが配送され、NREコスト、工具費、最低発注量も必要ないとしたらどうでしょうか。実際、DigiKeyでは必要ないのです!
一般的に要求の厳しい用途で使用されるBLDCモータには、DCモータに比べて高効率、長寿命、高トルク/重量比という特長があります。
Trinamicは、人工呼吸器向けのオープンソースのハードウェアリファレンス設計を提供することで、エンジニアや医療会社にインスピレーションを与えたいと考えています。
高電力アプリケーションでは、高いコモンモード電圧での正確な電流測定が必要です。RiedonのSSAスマート電流センサは、これに最適です。
セルラーコネクテッドの使用事例は、複雑なホストプロセッサアプリケーションからスタンドアロンセンサにまで及びます。
RA(Renesas Advanced)ファミリのMCUは、32ビットのArm® Cortex®-Mコアをベースとし、共通のDNAに基づいた設計により、機能互換かつピン互換となっています。
TE ConnectivityのWeather ShieldをDigi InternationalのMicropython搭載XBee3ワイヤレスモジュールと組み合わせて使用すると、優れたワイヤレスセンサ試作プラットフォームになります。
TEのスライド式電源コネクタは、PCBを利用して電力をオンボード部品に直接的に伝送するもので、サーバドロワ内コンポーネントのホットスワップが可能になります。
MPSとDigiKeyが、DC/DCコンバータのスイッチング設計における電磁干渉(EMI)についてウェビナー「Understand EMI Issues in Power Design and How to Best Mitigate(電源設計の電磁干渉(EMI)問題の理解と最良の低減方法)」で検討します。
このブログでは、Scottが低コストの水位検出器を製作する方法を提示します。
信頼性の高いダイレクトPCB圧入コンタクトと、着脱が容易なコネクタを組み合わせるとどうなるでしょう?このブログで確認してください。
電源設計においてGaN(窒化ガリウム)の浸透が進んでいます。このブログでは、その背景の一部と、DigiKeyで入手可能なGaN関連製品とリソースについて説明します。
セルラーコネクテッドの使用事例は、複雑なホストプロセッサアプリケーションからスタンドアロンセンサにまで及びます。
大気質は人々の健康に悪影響を及ぼす可能性があるため、大気質のモニタリングはますます重要かつ一般的になっています。
SEK-SHTxx/SGP30評価キットは、Sensirionのセンサを評価する際に柔軟性と効率性を提供します。評価キットには5個のセンサが含まれています。
NX1P2 CPUは、OmronのSysmacマシンオートメーションプラットフォームのエントリレベルのコントローラです。このコントローラはフル機能の小型モデルです。
Grayhillでは、リングエンコーダとタッチセンサカラーディスプレイを組み合わせたユニークなユーザーインターフェースを開発しました。
Neonodeが提供するzForce®タッチセンサ技術は、あらゆる平面にタッチ&ジェスチャコントロールを持ち込む能力を持っています。
TDKのICP-10100気圧/温度センサと関連開発ボードの製品クイックルック。