IoT大気質モニタリング
大気質は人々の健康に悪影響を及ぼす可能性があるため、大気質のモニタリングはますます重要かつ一般的になっています。規制要件および技術の進歩もまた、監視への関心と使用を促進しています。

CypressとSensirionは、Cypress PSoC 6プロセッサとSensirionセンサを統合してセンサデータをクラウドダッシュボードに統合するIoT大気質モニタリングのサンプルプロジェクトに協力しました。
プロジェクトの背景
このプロジェクトでは、CY8CKIT-062-WIFI-BT PSoC 6評価ボードを使用して、I2Cを介してSensirionのセンサを読み、クラウドに接続します。SensirionのSGP、SPS、SHTセンサは、VOCとCO2に相当するガス濃度、粒子状物質濃度、温度、湿度を測定するために使用されます。ThingsBoardオープンソースIoTプラットフォームは、ダッシュボード上のセンサデータの視覚化に使用されます。プロジェクトの詳細、手順、ソフトウェアはすべて、GitHubからダウンロード可能なIoT大気質モニタリングのサンプルプロジェクトに文書化されています。プロジェクトと共に提供されるデモソフトウェアは、ほとんどのサイプレスWICED SDKデバイスと互換性があるはずですが、構成コードはハードウェアに合うように調整される必要があるかもしれません。
DigiKeyでの入手可能性
関連製品ハイライト
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum