Grayhillのタッチエンコーダ開発キット
タッチエンコーダ
Grayhillでは、リングエンコーダとタッチセンサカラーディスプレイを組み合わせて、堅牢でユニークなユーザーインターフェースを開発しました。このタッチエンコーダのサイズは、直径が約2.2インチ、高さが0.75インチです。このデバイスでは、ディスプレイをタップしたりスワイプしたり、あるいはリングエンコーダを回すことによって、ユーザーは製品とインタラクティブなやり取りができます。円形タッチセンサディスプレイは、320 x 300の解像度と、無数のカスタム画面を保存するために32MBのメモリを備えています。リングエンコーダの外周はIP67レベルでシールされており、1,000,000回の使用定格を備えています。
タッチエンコーダ開発キット
開発キットには、完全に機能的なタッチエンコーダテストプラットフォーム、電源、ケーブル、USB/Lighteningメモリスティックが同梱されています。ユーザーインターフェースの開発にはiPadが必要なため、別売りのiPad付属キットも提供されています。
カスタムユーザーインターフェース開発
iPadとGrayhill GIIB iOSアプリは、カスタムユーザーインターフェースの開発に使用されます。開発者はGIIBアプリを使って、iPadでユーザーインターフェースプログラムを作成したり、その保存やシミュレートができます。作成したプログラムは、USBまたはWi-Fiを介してタッチエンコーダテストプラットフォームに転送できます。
製品統合
電源と通信のために、タッチエンコーダには5つの電気的接続が必要です。この製品は2種類の実装バージョンで提供されています。オプションは、5極PCBマウントまたは5極M12コネクタタイプです。ホストプロセッサの通信プロトコルにも、USB 2.0とCAN J1939の2つのオプションがあります。
Digi-Key Electronicsの在庫状況
タッチエンコーダ開発キット
https://www.digikey.jp/product-detail/ja/grayhill-inc/TE-M321-SDK/GH7910-ND/8108857
iPad付きタッチエンコーダ開発キット
https://www.digikey.jp/product-detail/ja/grayhill-inc/TE-M321-SDKT/GH7909-ND/8108856
関連製品ハイライト
https://www.digikey.jp/ja/product-highlight/g/grayhill/touch-encoder
Grayhillリソース
タッチエンコーダデータシート
http://www.grayhill.com/assets/1/7/Touch_Encoder_Datasheet.pdf
プログラミングマニュアル
http://www.grayhill.com/assets/1/7/Programming_Manual.pdf
タッチエンコーダ製品のページ
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum