Antenna Builder - プロジェクトにアンテナを取り付ける
アンテナは、ワイヤレス製品の中で最も重要な部品の一つです。しかし、アンテナは製品設計の後半になるまで選定されないのが通例です。設計のコンセプトや開発初期段階では、アンテナは必要な無線周波数と性能を満たしていれば良いからです。最終的なアンテナの選定は完成品のフォームファクタや物理的なサイズが決まるまで確定しないことが多いため、最初のテストではアンテナのサイズや種類は通常、それほど重要ではありません。
また、ワイヤレス製品のもう一つの特徴として、一度アンテナの選定が確定して生産に入ると、そのアンテナが変更されることはほとんどありません。これは主に、完成品のテスト、ワイヤレス認定、承認、検定などにコストがかかるためです。アンテナは陳腐化したり利用できなくなったりしない限り、製品ライフサイクル中に変更されることは普通ありません。新しいアンテナを検定するためのリスク、時間、コストは通常、努力に見合うものではありません。
プロジェクト用のアンテナが見つからない
計画どおりに進まない場合もあります。プロジェクトのアンテナ要件が変更されたり、最初に選定したアンテナが入手できなくなったりすることがあります。どちらにしても、プロジェクトのアンテナ部分を見直す必要があります。代替のアンテナが見つかれば、新しいアンテナのテストと検定が行われるので、プロジェクトは遅れながらも前進します。
しかし、代替アンテナとなる標準的な既製品が見つからない場合はどうすればよいのでしょうか。入手可能なアンテナを使用するために製品を再設計するには、多大な時間と労力が必要です。もっと手っ取り早い方法としては、ワイヤレス性能要件を満たす標準的なアンテナを探し、メーカーに製品要件に合わせてカスタマイズしてもらう方法があります。カスタマイズされたアンテナのプラス面は、要件どおりの物を入手できることです。しかし、難点は、カスタマイズされたアンテナを受け取り、評価し終えるまでに時間とコストがかかることです。コネクタタイプやケーブル長など一見些細な要望でも、かなりの時間と費用がかかる場合があります。

数週間ではなく数日でカスタムアンテナが配送され、NREコスト、工具費、最低発注量も必要ないとしたらどうでしょうか。Antenna Builder(アンテナビルダー)はDigiKeyのウェブサイトで今すぐご利用いただけます。
Antenna Builder
Antenna Builderは、コネクタやケーブルの長さに合わせてTaoglasアンテナをカスタマイズできる構成ツールです。カスタマイズ後、部品番号と価格が生成されるので、お客様はそれらをすぐにDigiKeyのカートに追加して注文することができます。カスタマイズされたアンテナは、Taoglasからお客様に直接出荷されます。
- 守るべき最低発注量はありません。1個だけ注文してアプリケーションで実際に試用してみてください。
- NREコストや工具費はかかりません。
- アンテナの仕様が固まったら、大量購入向けの価格設定をご依頼ください。
図1に示すように、アンテナの選定基準には実装タイプ、周波数/テクノロジー、外付け/内蔵タイプ、内部のアンテナ数、色があります。また、ご興味のあるTaoglasアンテナを選択することもできます。
図1:Antenna Builderの選定ページ(画像提供:DigiKey)
アンテナを選定後、図2のGPSアンテナの例に示すように、ケーブル長やコネクタタイプに合わせてアンテナをカスタマイズすることができます。価格は、ケーブル長とコネクタタイプをフォームに入力した後に表示されます。次に、アンテナをDigiKeyのカートに追加して注文することができます。注文後、カスタマイズされたアンテナはTaoglasで製造され、お客様に直接発送されます。
図2:Antenna Builderの構成ページ(画像提供:DigiKey)
まとめ
Antenna Builderは、プロジェクト要件を満たすアンテナを選定し、テストや評価のために素早く入手するのに非常に有効です。アンテナの構成を変更する必要が生じた場合でも、変更版を簡単に注文して、数日で受け取ることができます。
Taoglas
Taoglasは、M2Mアンテナのリーディングカンパニーであり、車載、トラッキング、需給計器、リモート監視などの幅広いアンテナソリューションを提供しています。セルラー、Wi-Fi、Bluetooth、GNSS、サブGHz帯技術を含む、カスタマイズ可能な幅広いアンテナポートフォリオを提供しています。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum