Sensors

センサ

内容

トップ

MachineChat

主要な機能

ソフトウェアオプション

通信プロトコル

Inter-integrated circuit(I2C)

Improved inter-integrated circuit(I3C)

シリアルペリフェラルインターフェース(SPI)

汎用非同期レシーバ/トランスミッタ(UART)

UART、SPI、I2C、I3Cの比較

通信エコシステム

SparkFun QWiiC Connect

Adafruit STEMMA QT Connect

Seeed Grove

環境センサ

温度センサ

湿気および湿度センサ

圧力センサ

ガスセンサ

方位センサおよびプレゼンスセンサ

モーションセンサ

光センサ

近接センサ

製品

センサ

センサ(またはトランスデューサ)は、電子システムの「感知」部分です。動物が五感(視覚、嗅覚、触覚、聴覚、味覚)を使って世界を把握するように、エレクトロニクスもセンサを使って世界を理解します。

小型化、高集積化、接続性の向上、高度なデータ処理など、センサ技術の進歩は産業用および民生用アプリケーションに革命をもたらしています。3D飛行時間型センサ、スマート大気質センサ、振動モニタリング用MEMSセンサなどのトピックについては、センサ電子マガジンをご覧ください。

DigiKeyの電子マガジン2024年版、センサ特集

MachineChat

MachineChatは、データ収集、ダッシュボードの可視化、ルールベースのモニタリングを行うオールインワンソフトウェアアプリケーション(JEDI OneやJEDI Proなど)を開発している企業です。このソフトウェアは、追加のコーディングを必要とせず、デスクトップやシングルボードコンピュータ上で数分で動作します。このソフトウェアはシステム上でローカルに実行されるため、データをクラウドに送信する必要はなく、月額利用料も発生しません。

MachineChatの画像

主要な機能

  • データ収集ソースには、MQTT、REST API、HTTP、TCP CSV、シリアル/USBが含まれます。さらに、カスタムデータコレクタ経由で利用可能な他のデータ収集ソースもあります。
  • このソフトウェアでは、センサデータのフィルタリング、変換、集約、監視、および操作が可能です。
  • データストレージはローカルで、CSVデータベースで管理されます。
  • データをキャッシュし、MQTTやREST APIなどのアップストリームサービスに送信します。
  • すべてのデータの可視化は、すべてウェブインターフェースで利用可能です。
  • アラートはEメールまたはSMSで行うことができます。
  • ソフトウェアはPC、Mac、Linux、Raspberry Pi、BeagleBoneで動作可能です。

ソフトウェアオプション

  • JEDI Oneはメイカーや初期のプロトタイプ(シングルユーザー、最大10デバイス)向けです。
  • JEDI Proは商用アプリケーション向けです(最大10ユーザ、最大200デバイス)。
MachineChatに間するTechForumの投稿に掲載されているダッシュボードの画像 MachineChatに関するTechForumの投稿にあるダッシュボードの例。さまざまなプラットフォームやセンサの使用方法に関する詳細な投稿が、30以上あります。TechForumのMachineChatカテゴリ
Image of Set up and test IoT MQTT Broker with Raspberry Pi, and machinechat's JEDI One

このプロジェクトでは、machinechatのIoTデータ管理ソフトウェアJEDI Oneを使って、Raspberry Pi 4にIoT MQTTブローカをセットアップします。

詳細はこちら

Image of Related Content Card: Set up a private LoRaWAN Sensor Network with Machinechat and Seeed SenseCAP

このプロジェクトでは、既製のハードウェアとソフトウェアを使用して、プライベートLoRaWAN IoTセンサネットワークを構築することについて詳述しています。

詳細はこちら

Image of Related Content Card: Set up a Wio Terminal as a Remote Outdoor Air Quality Monitor Display using Machinechat and MQTT

このプロジェクトでは、オゾン(O3)と粒子状物質(PM2.5とPM10)のデータを表示するリモート屋外大気質ディスプレイとしてSeeed Wioターミナルをセットアップします。

詳細はこちら

Image of Related Content Card: Set up an IoT Sump Pump Monitor with machinechat JEDI One, a SEN0287 AC Current Sensor and WiFi

このプロジェクトでは、ArduinoのMKRWIFI1010ボードとDFRobotのSEN0287をセットアップして、家庭用排水ポンプの交流電流を監視し、そのオンとオフを追跡します。

詳細はこちら

Image of Related Content Card: InPlay IN100 BLE Beacon Sensor to Arduino ESP32 BLE/WiFi Bridge and HTTP Post to Machinechat JEDI

このプロジェクトでは、InPlayのIN100 BLEビーコンからアドバタイズされた温度データを、ESP32上で動作するArduino BLEスキャナアプリケーションで受信する概念実証を行います。

詳細はこちら

通信プロトコル

パラレル通信とシリアル通信の違いは何ですか? 回答を見る

パラレル通信は、複数ビットデータを同時に送信するため、通常は複数のワイヤで構成されるデータバスハードウェアが必要となります。パラレル通信は高速なデータ転送を可能にする一方で、接続された機器のI/Oポートをより多く使用し、複雑な配線構成を必要とします。

パラレル通信の画像 提供:DigiKey

シリアル通信は、一度に1ビットのデータのみを1本のワイヤでペアのデバイス間に送信します。デバイス通信に使用するI/Oポートは、1つだけで済むため、デバイス全体の複雑さとコストを低く抑えることができます。

同期通信と非同期通信の違いは何ですか?回答を見る

シリアル通信は、同期式と非同期式と呼ばれる、リンクされたデバイス間のデータ通信を制御し同期させるためにクロック信号を使用するかどうかによって、さらに2つのサブグループに分けられます。

  • 非同期(またはAsync)シリアルとは、クロック信号を必要とせずにデータを伝送できることを意味します。クロック信号がない場合、デバイス間で転送されるデータは、適切な転送を確保するために、スタートビットとストップビットでエンコードする必要があります。一般的に転送速度は遅くなりますが、リアルタイムの応答が求められないデータのバッファリングなどの用途では、クロック信号がないことが有用な場合があります。
  • 同期(またはsync)シリアルでは、データ通信を制御するために、すべてのデバイス間で共有クロック信号が必要です。同期式シリアルでは、すべてのデバイスで別のタイミング信号が必要になりますが、通信速度は速くなります。

単方向、半二重、全二重の違いは何ですか? 回答を見る

単方向、半二重、全二重の違いの画像

これらの用語は、デバイス間のデータの流れの方向に関係しています。データの流れを説明するには、主に3つの方法があります。

  • 単方向 - 送信側から受信側への単方向(または一方向)のデータの流れです。例えば、ラジオ局の電波を受信するラジオがあります。信号はアンテナタワーから送信され、ラジオで受信されます。
  • 半二重 - ペアのデバイス間で双方向のデータ伝送が可能ですが、一定期間は一方向のみとなります。半二重を有効にするには、両方のデバイスがデータの送受信が可能である必要があります。この例としては、トランシーバが挙げられます。片方のトランシーバが送信している間、もう片方のトランシーバは受信状態になります。
  • 全二重 - 両方のデバイスが同時に双方向でデータの送受信が可能です。これにより、双方向通信が可能となります。この例としては、電話回線があります。両方のデバイスが同時にデータの送受信を行う必要があります。
単方向、半二重、全二重の違いの画像

Inter-integrated circuit(I2C)

  • Inter-integrated circuit(I2C)プロトコルは、複数のエンドポイントが1つまたは複数のコントローラと通信できるように設計された2線式シリアル接続です。これは半二重プロトコルであるため、データはコントローラから一度に複数のエンドポイントに一方向にのみ送信されます。
  • I2Cのデータ転送速度は、正確なICとバス構成によってことなりますが、0.1~5Mビット/秒の範囲です。しかし、2線式バス接続は単純なため、より複雑なSPI接続と比べるとデータ転送速度は大幅に遅くなります。

Improved inter-integrated circuit(I3C)

  • Improved Inter Integrated Circuit(I3C)プロトコルは、複数のエンドポイントが1つまたは複数のコントローラと通信できるように設計された2線式シリアル接続です。I2Cと多くの共通点があります(半二重通信であることを含む)
  • I2C規格に対する主な改善点の1つは、I3C規格では、同じバス上の複数のチップがバス通信を制御できる信号プロトコルを定義している点です。また低消費電力でデータ転送速度が速いという特長もあります。
  • I3Cバスのデータ転送速度は、従来のI2Cの400Kビット/秒から、3値モードの33Mビット/秒までと幅がありますが、標準データレート(SDR)の12.5Mビット/秒が一般的です。

シリアルペリフェラルインターフェース(SPI)

  • シリアルペリフェラルインターフェース(SPI)プロトコルは、3線以上のバス接続で、多くの異なるエンドポイントが1つの集中型コントローラICと通信できるようにします。
  • 全二重同期シリアル接続であるSPI接続では、SPIネットワーク上のすべての参加者が共有する同期クロック信号を中央コントローラから供給する必要があります。これにより高速な双方向データ転送が可能になります。送信用ICと受信用ICの両方が互いに近接している場合(例えば同じ回路基板内)には、最大60Mbpsの速度を達成できます。
  • SPIの欠点は、同じバス上にエンドポイントを追加する場合、チップセレクトピン用のI/Oピンが必要となり、コントローラICとの接続を増やす必要があるため、既存のネットワークの拡張が困難になる可能性があることです。
1つのコントローラで2つのSPIペリフェラルを動作させる方法を示す例

汎用非同期レシーバ/トランスミッタ(UART)

  • 汎用非同期レシーバ - トランスミッタ(UART)は双方向非同期シリアル接続であり、通常はハードウェアで実装され、単方向、半二重、全二重のデータ伝送用に設定できます。データは、最下位から最上位まで順番に1ビットずつ送信されます。
  • データのタイミングと送信を制御する共有クロック信号がないため、UARTはUARTデータフレームのスタートビットとストップビットを利用して、送信の開始と停止のタイミングを決定します。
  • UARTは、最新のネットワーク方式と比較すると一般的にデータ速度が遅く、通常は1対1の通信として接続され、接続を行う前にサンプルレート、フロー制御、データフレームサイズ、電圧レベルなどのすべてのデータ伝送変数が一致している必要があります。
  • 最近のマイクロコントローラデバイスのほとんどは、一般的に複数のUART回路を備えており、複数のデバイスで複数のUART接続通信を行うことができます。

UART、SPI、I2C、I3Cの比較

UARTとSPI通信プロトコルの比較
I2CとI3C通信プロトコルの比較
Image of Related Content Card: I3C Communication

バスを通じて多数のデバイスと通信するコントローラをお使いの場合は、I2Cについてよくご存知でしょう。

詳細はこちら

Image of Related Content Card: Take Advantage of I3C for Faster, Simpler, and More Flexible IC-to-IC Communication

I3Cは、I2Cシリアルデータインターフェースを強化したもので、高速化、配線のシンプル化、制御の柔軟性向上を実現します。

詳細はこちら

Image of Related Content Card: I²C vs SPI protocols

通信プロトコルのローエンドでは、I²CとSPIの両方が使用されているのが一般的です。

詳細はこちら

Image of Related Content Card: Difference Between RS485, RS422, RS423 and RS232

ラインドライバとレシーバは、通常、ネットワーク内の2つ以上のデバイス間でデータ交換がある場合に使用されます。

詳細はこちら

Image of Related Content Card: RS-485 for long distance wired transmission

RS-485(またはTIA-485(-A)、EIA-485)規格はデータ伝送速度が最大10Mbpsの2線式接続の有線通信で広く使われています。

詳細はこちら

Image of Related Content Card: UART for Embedded Device Debugging: Best Practices for Low-Power Devices

開発者からしばしば寄せられる質問があります。「UARTはバッテリを静かに消耗させるのか」というものです。

詳細はこちら

通信エコシステム

これらのコネクタにより、より迅速で容易な試作が容易になりました。センサを搭載したソリューションをより短時間で入手でき、ハンダ付けも不要です。

SparkFun QWiiC Connect

  • はんだ付け不要でI2Cデバイスを接続できる高速システム
  • データラインとクロックラインの配線間違いも起こりにくい
  • 親デバイスから100台以上の子デバイスをデイジーチェーン接続可能
  • 3.3ボルトの信号のみ
  • 非標準の基板サイズ
SparkFun QWiiC Connectの画像 SparkFun QWiiC connectエコシステムの例

Adafruit STEMMA QT Connect

  • 配線やはんだ付けの手間を省くプラグ規格を使用したラピッドプロトタイピングシステム
  • 互換性のあるセンサプラットフォームには、3.3Vと5Vの両方の電圧レベル変換機能を搭載
  • I2C通信
  • Sparkfun QWiiCと互換性あり
  • Seeed Groveと互換性あり(アダプタ使用)
Adafruit STEMMA QT Connectの画像 2つのSTEMMA QTソケット付きAdafruitセンサ

Seeed Grove

  • プラグアンドプレイによる周辺機器/モジュールの追加が可能
  • Arduino、NodeMCU、Raspberry Piなど、多くの異なるマイクロコントローラプラットフォームに対応
  • センサモジュール/基板用の固定ボードサイズのセット
  • 4極コネクタと4芯ケーブル
  • 通信はアナログ、I2C、UARTが可能
  • 開発ボードの上にGroveシールドを積み重ね、簡単にアクセススできるコネクタセットを提供
Seeed Groveの画像 Arduino用Groveベースシールド
Image of Related Content Card: Qwiic Overview and FAQ

Qwiicはマイクロコントローラと関連ハードウェアのための便利な相互接続エコシステムです。

詳細はこちら

Image of Related Content Card: Developing a Wind Speed/Direction Sensor using Seeed’s LoRa-E5 module for a LoRaWAN network

このプロジェクトでは、Seeed LoRa-E5ベースのArduino風速/風向計を開発し、Digi-Key本社ビルの屋上にある気象プラットフォームに取り付け可能な屋外筐体に収納するまでの過程を説明します。

詳細はこちら

Image of Adafruit Stemma/Stemma QT

Adafruitは2018年、STEMMAとSTEMMA QTのボードオプションを発表しました。

詳細はこちら

Image of Related Content Card: Using Machinechat’s JEDI Serial Data Collector with Arduino and the Grove Beginner Kit

MachinechatのJEDI v3.0ソフトウェアリリースに伴い、シリアルデータコレクタが追加されました。

詳細はこちら

Image of Related Content Card: Fully Equipped Development Kits Simplify STEAM Education and Prototyping for Pros and Makers Alike

プロとメイカーの区別なくすぐに利用できる開発キットは、必要なハードウェアとソフトウェアをすべて提供し、試作を大幅に簡素化します。

詳細はこちら

Image of Related Content Card: Use Add-On Boards to Quickly Build a Powerful IoT-Based Greenhouse LED Lighting and Sensor System

開発者は低コストのボードおよび特殊化されたLEDを使用して、完全な温室制御システムを構築できます。

詳細はこちら

環境センサ

温度や湿度などの環境原因は、建物や電子部品の寿命に影響を与える可能性があります。暖房、換気、空調(HVAC)システムは、良好な環境データに基づいて動作します。

温度センサ

温度センサは、周囲や離れた場所の熱を測定し、そのデータをシステムに送信できるデバイスです。これは、材料が熱に反応して物理的および電気的特性がどのように変化するかを活用することで、多くの場合実現されます。

熱電対- 自己発電型で幅広い温度範囲にわたって素早い応答が可能なため、最も一般的な温度センサです。熱電対は、ゼーベック効果として知られる物理法則を利用しています。2つの異なる導体材料の間に温度差が生じると、接合部分に電圧差が生じ、これを増幅して測定することができます。
抵抗測温体(RTD)- 温度変化による金属の抵抗変化を測定するシンプルなセンサです。RTDは通常、熱電対よりも応答が遅いため、急激な変化を伴う環境には適していません。
サーミスタ- ポリマーまたはセラミック素材で製造されており、RTDや熱電対よりも安価で製造が容易ですが、安定性と精度が低いという欠点があります。サーミスタは一般的に出力信号範囲が広く(そのため、増幅やフィルタリングの必要性が少ない)、負温度係数(NTC)サーミスタが最も一般的で広く使用されています。NTCでは、温度が上昇するにつれて、デバイス全体の抵抗値が減少します。正温度係数(PTC)サーミスタは、温度上昇に応じて抵抗値が増加します。通常、過温度検知などの用途では、閾値検知に適しています。
集積回路(IC)- これらのデバイスは、データ処理を含む複数の論理層を持つことができ、それにより、測定の直線性を向上させるすることができます。さらに、ICは、デバイス内に閾値監視やアラート機能を含む場合があり、設計に必要な部品数を減らすことができます。
Image of Related Content Card: Temperature Sensors: Types, Properties and Applications

温度センサは、電気信号を通じて読み取り可能な温度測定値を提供するデバイスです。

詳細はこちら

Image of Related Content Card: Common Temperature Sensing Technologies

温度検知は、今日の製品アプリケーションにおいて、より一般的な技術の一つです。

詳細はこちら

Image of Related Content Card: Characteristics of Thermocouple

熱電対は、測定可能な方法で温度に応答する一般的な受動検知素子です。

詳細はこちら

Image of Related Content Card: Disc Bimetallic Thermostats

この投稿では、ディスク型バイメタルサーモスタット(別名:温度レギュレータ/サーマルスイッチ/バイメタルカットアウト)の製品の紹介をします。

詳細はこちら

Image of Related Content Card: Characteristics of Thermistors - NTC and PTC

サーミスタは熱に敏感な抵抗器で、その主な機能は、温度の変化にしたがって電気抵抗の変化を示すことです。

詳細はこちら

Image of Related Content Card: Temperature Sensors: The Basics

熱電対、サーミスタ、抵抗温度検出器(RTD)および赤外線センサを含む温度センサの基礎を取得しましょう。

詳細はこちら

湿気および湿度センサ

湿度は、空気中の水蒸気を測定したものです。湿度は、人間の健康と機械の性能の両方に影響を及ぼす可能性があります。湿度が高いとカビが生えやすくなります。さらに、高湿度は腐食や電気ショートを引き起こす可能性があります。低湿度は人体に悪影響を及ぼし、電子回路の静電気放電(ESD)の可能性を高めます。湿度は相対湿度(RH)で表すことができます。RHは、ある温度で結露が発生する前に存在しうる水蒸気量に対する現在の水蒸気量をパーセンテージで表したものです。絶対湿度とは、空気中に含まれる水蒸気の割合のことです。

以下に湿度センサの測定方法について説明します。

静電容量型- 誘電体が周囲の環境に応じて水分を吸収・放出する際の静電容量の変化を測定します。低コスト、低メンテナンス、経時的なセンサの直線性により、最も一般的なタイプの湿度センサです。相対湿度を測定します。
抵抗型- 通常、非金属層で仕切られた導電性材料の2つの領域があります。この非金属層が周囲の空気から水分を吸収すると抵抗が減少し、2つの導電性領域間をより多くの電流が通過できるようになります。相対湿度を測定します。
熱型- 同じ特性を持つ2つのサーミスタで構成され、一方は外気にさらされ、もう一方は密閉容器に入れられます。露出したサーミスタが湿度の高い空気に触れると、抵抗値が変化します。2つのサーミスタ間の抵抗値の差は、絶対湿度に正比例します。
Image of Related Content Card: Humidity Sensors: Types, Features, and Best Practices for Accurate Measurements

湿度とは空気中の水蒸気の割合のことで、これを検出するデバイスは湿度センサと呼ばれます。

詳細はこちら

Image of Related Content Card: Sensirion Humidity/CO2 Sensors FAQ

この記事では、Sensirion社 が湿度/CO2 センサについて受けた一般的な質問とその回答を紹介します。

詳細はこちら

Image of Related Content Card: How to Monitor Soil pH and Moisture Level

Arduinoとの互換性があるシールドおよびベースボードを完全な土壌監視ソリューション、およびカスタム設計の開発プラットフォームとして使用します。

詳細はこちら

Image of Use a Tiny Humidity and Temperature Sensor to Effectively Collect Environmental Data

湿度や温度を正確に測定するという新しいアプリケーションの要件に、小型のデジタルセンサで簡単に応えることができます。

詳細はこちら

Image of Related Content Card: Wireless XBee3 Micropython Platform and TE Connectivity’s Weather Shield

TE ConnectivityのWeather ShieldをDigi InternationalのMicropython搭載XBee3ワイヤレスモジュールと組み合わせて使用すると、優れたワイヤレスセンサ試作プラットフォームになります。

詳細はこちら

圧力センサ

圧力センサは、単位面積当たりの力の有無または変化を検出するように設計されています。これは、水、油、その他の化学物質のような液体や、私たちが呼吸する空気のような気体で測定することができます。

圧力センサの主な測定方法は、圧電効果によって発生する電気電圧の変化を測定することです。圧電効果とは、水晶、セラミックス、金属合金などの物質に機械的圧力を加えると電荷を発生する性質のことです。

メートル法でもインペリアル法で圧力を測定する方法はいくつかあります。センサを選択する際には、最終的に選択したセンサがシステム内の他のセンサと互換性があることを確認してください。

圧力単位は以下の通りです。

  • パスカル:1平方メートルあたり1ニュートンの力として定義される、メートル法の単位
  • バール:人が経験する可能性のある圧力レベルで、正確に100,000パスカルと定義される海抜ゼロメートル地点における通常の気圧(1.013バール)
  • ポンド毎平方インチ(PSI):米国人にとってはより一般的なインペリアル法

圧力センサのタイプ

ゲージ型- 地域における通常の大気圧を基準として圧力を測定します。これらのセンサには、大気に開放された通気口を備えており、これがセンサの基準として機能します。測定される圧力は、すべて地域的な条件を基準としたものとなります。
絶対圧型- 絶対真空またはゼロ圧力との関係で圧力を測定します。ゼロ圧力の真空を測定基準として使用することで、その基準を使用するすべての測定値は、条件に関係なく同じになります。これにより、動作条件に関わらず、安定した一貫性のある結果を得ることができます。また、このセンサは高度や深度測定、屋内ナビゲーションにも適しています。
差圧型- センサのダイアフラムの反対側に接続された2つの別々の圧力差を測定します。このタイプの圧力センサは通常、気体や液体の流量を測定する必要があるシステムで使用され、システム内に詰まりや漏れが起きたことを検知するのに適しています。
Image of Pressure Conversion Calculator

DigiKeyの圧力測定変換カリキュレータを使用して、psiからバール、kgf/cm2からpsi、バールからkgf/cm2、そしてパスカル、mmH2O、インチH2Oなどのその他の単位に変換できます。

詳細はこちら

Image of Pressure Sensor Terminology

圧力センサーについては、さまざまな用語や仕様が使われており、多くの混乱を招いています。

詳細はこちら

Image of Related Content Card: How to calculate pressure with an analog output voltage?

アナログ出力電圧で圧力を計算する方法は? 圧力 = 圧力範囲 x(Vout読み取り値 - Vout下限)/(Vout上限 - Vout下限)

詳細はこちら

Image of Related Content Card: Can a Pressure Sensor be Washed?

品番MPXV6115VC6U-NDのような圧力センサには、特定の洗浄プロセスがあります。

詳細はこちら

Image of Related Content Card: An Introduction to Pressure Sensors

圧力センサにはさまざまな技術があり、それぞれの技術によって、特定の圧力センサの動作が最終的に決まります。

詳細はこちら

Image of Related Content Card: Boost Fitness Tracker Accuracy Using High-Accuracy Pressure Sensors

高精度気圧センサを使用して、ウェアラブルデバイスによる垂直運動の検知とフィットネスに及ぼす影響の計算精度を高めます。

詳細はこちら

ガスセンサ

ガスセンサは、さまざまな種類の気体化学物質を識別できるデバイスです。一般的に、これらのセンサは危険なレベルに達する前に有毒または爆発性物質の濃度を検出できますが、最近では、人間の健康と快適性に重点を置いて、ガスセンサがスマートホームやビルの設計に組み込まれるようになっています。

電子ガスセンサの対象ガスとして最も一般的なものは、一酸化炭素、二酸化炭素、揮発性有機化合物(VOC)、酸素、および水素です。ガスセンサでは、より一般的な用語である「空気品質」 が使用される場合があり、二酸化炭素、VOC、粒子測定などがこれに含まれますが、このような場合はデータシートを参照するのが最も確実です。

ガスセンサの最も一般的な機能は、金属酸化物半導体をベースとしています。これらは、加熱されたケミレジスタの表面を外気にさらすことで機能し、ガスが表面と相互作用できるようにします。対象ガスがガス検知層に接触すると、表面の抵抗が変化し、回路が周囲環境の変化を検知できるようになります。

他のガスセンサの方式として、非分散赤外線(NDIR)方式があります。このタイプのセンサは、大気中のガスにさらされたチューブに赤外線赤色光のビームを照射することで機能します。吸収される赤外線ビームの周波数によって、存在する対象ガスを特定することができます。

Sensirionのホルムアルデヒドセンサモジュールの画像

Sensirion AG

1649-SFA30-D-T-NDホルムアルデヒドセンサモジュール

製品を見る
SparkFunのメタンCNGガスセンサ - MQ-4の画像

SparkFun Electronics

1568-1412-NDメタンCNGガスセンサ - MQ-4

製品を見る
Sensirion のCO2センサ I2C/MODBUS/PWM DIGITL の画像

Sensirion AG

1649-1098-NDCO2センサ I2C/MODBUS/PWM DIGITL

製品を見る
Image of Related Content Card: What is CO2eq?

CO2eqは、H2測定に基づくCO2濃度の推定値であるCO2等量を表します。

詳細はこちら

Image of Related Content Card: Understanding Smoke Detectors: Key Types, Functions, and Optimal Usage

火災の脅威から家庭や職場を守るために、煙感知器ほど必要不可欠で効果的な機器はありません。

詳細はこちら

Image of Related Content Card: Machinechat with Renesas ZMOD4510 Outdoor Air Quality Sensor

このプロジェクトでは、Arduino MKRWIFI1010ボードをセットアップして、RenesasのZMOD4510センサからオゾン(O3)と関連する大気質指数(AQI、air quality index)を読み取り、WiFiを使ってO3とAQIデータをmachinechatのIoTデータプラットフォームJEDI OneにHTTP POSTします。

詳細はこちら

Image of What Matters When Integrating Gas Sensors into Air Quality Monitoring Designs

小型ガスセンサの較正ソフトウェアやクラウドコネクティビティが進化すると、高精度な大気質監視設計の迅速な開発が可能になります。

詳細はこちら

Image of Related Content Card: Sniffing the Air: Sensors for Monitoring Air Quality and Safety

この記事では、人間の健康に有害であると知られている粒子および有害ガスなどの空気汚染物質がいかに検出できるかを考察します。

詳細はこちら

Image of Related Content Card: How to Use Smart Air Quality Sensors for Environmental Monitoring

スマートセンサは、コンパクトで低電力であることが求められます。また、セキュアブート、セキュアファームウェアアップデート、幅広い空気質モニタリングに対応する必要もあります。

詳細はこちら

方位センサおよびプレゼンスセンサ

これらは物体や動きを検出し、システムの方向を決定するセンサです。これらのセンサを使用する関連システムの一例としては、自動運転ロボットが挙げられます。自動運転ロボットは、衝突を回避し、工場フロアを安全に移動するために、一連の方位センサとプレゼンスセンサが必要です。

モーションセンサ

加速度センサ- 速度(メートル/秒)は位置の変化率、加速度(メートル/秒2)は速度の変化率です。別の見方ををすると、速度は自動車がどれだけ速く走行しているかを表し、加速度は自動車がどれだけ速く速度を変化させているかを表します。加速度と速度は、一方向に移動する自動車だけに適用されるのではなく、ターン(方向転換)にも適用されます。したがって、加速度センサは、システムの振動や加速度を測定できるセンサです。現在、多くの加速度センサは3軸で、X、Y、Zの3次元の加速度を測定できます。ほとんどの電子加速度センサは、圧電材料に応力が加わった際に生じる静電容量または電圧の変化を測定する微小電気機械システム(MEMS)で動作します。
光学式モーションセンサ- 光、通常は赤外線を使用して動きを検知し、一部のセンサでは動きの方向を特定することも可能です。受動型赤外線(PIR)センサは、センサに当たる赤外線の量の変化を検出します。これらのセンサは、セキュリティ検知や誰かが部屋に入った際に反応する自動照明などに一般的に使用されています。焦電センサは、熱に関連する赤外線放射を検知します。焦電センサは、火災の検知や人の熱画像の撮影にも使用されています。
ジャイロスコープ- 回転の変化を測定するデバイスです。ジャイロスコープは、1秒当たりの角度で測定される角速度または旋回時の速度の変化を検出できます。このセンサの目的は、システム(航空機など)が変化の速度とバランスを判断できるようにフィードバックを提供することです。微小電気機械システム(MEMS)センサを搭載した電子ジャイロスコープは、小型、低消費電力、高精度で人気があります。
慣性計測ユニット(IMU)- 加速度、方位、回転角度を3軸すべてで計測できる電子デバイスです。これらのデバイスは、加速度センサ、ジャイロスコープ、磁力センサを同じパッケージに組み込まれることが多い、異なるセンサタイプの多軸の組み合わせに基づいています。
Image of Related Content Card: Accelerometer: Types, Applications and Selection Tips

加速度計または加速度センサは、物体の加速度を測定する装置です。

詳細はこちら

Image of Related Content Card: What parameters should be considered when choosing an accelerometer

用途に適した加速度センサの選択は難しいものです。

詳細はこちら

Image of Related Content Card: Understanding Tilt Sensors: Principles, Types, and Applications

インクリノメータとしても知られる傾斜センサは、重力に対する物体の傾斜、角度、または傾きを測定します。

詳細はこちら

Image of Related Content Card: Calculate Quaternion from BMI088 and BMM150 Data

この投稿では、Bosch SensortecのBMI088加速度計/ジャイロとBMM150を使ったクォータニオン(四元数)データの計算に関するご質問にお答えします。

詳細はこちら

Image of Related Content Card: Wireless Accelerometer and Temp Sensors Simplify Deployment of IIoT Machine Monitoring Capabilities

低電力の長距離LoRaWAN無線に基づくワイヤレス加速度計を使用することにより、設計者はIIoT向けの産業用機械監視をより迅速に実装できます。

詳細はこちら

Image of MEMS Sensors are Good, but the Revolution is Just Beginning

MEMSベースの技術は、加速度センシングと慣性誘導に革新をもたらし、その技術的能力を関連性のない多様なアプリケーションに広げました。

詳細はこちら

光センサ

光センサ(光電センサとも呼ばれます)は、光学特性を利用して物体を検出することができるデバイスです。特定の金属や導電性材料で構成された物体しか検出できない他のセンサとは異なり、光センサはプラスチック、ガラス、木材、金属などさまざまな材料に対応できます。通常、光センサは、2つの主要なコンポーネントを持つデバイスです。1つは、一方向に光ビームを照射できる投光部(通常はLED)、もう1つは、変化する光レベルを検出できる回路内のフォトトランジスタ(受光部)です。

透過型光電センサ- 光ビームを照射する投光部と、それを受光する受光部の2つ1組の独立したデバイスです。物体がビームを横切ると、光路が遮断され、受光部への光ビームが減少または遮断されます。そして、受光部での光量の変化が出力回路のトリガとなります。このセンサの一般的な用途は、ガレージドアオープナーシステムのセーフティビームです。
回帰反射型センサ- 透過型光電センサに似ていますが、投光部と受光部が2つの別々のユニットにあるのではなく、両者が同じハウジングに収められてます。投光部からの光は、反射板に向かって照射され、反射板は光を受光部に反射します。対象物体が光ビームを遮ると、受光部では光量が減少します。
拡散反射型センサ- 投光部と受光部の両方が同じパッケージに収められていますが、反射型センサとは異なり、拡散反射型センサは、対象物体から受光部に光が反射されるとトリガが作動します。対象物体がセンサに光を反射できる場合、トリガが作動し、物体の経路や方向に対して非常に柔軟に対応できます。
Image of Related Content Card: Ambient Light Sensors: Types, Applications and Selection Tips

周囲光センサは周囲の光の強さを測定します。

詳細はこちら

Image of Related Content Card: Do I need a Reflector for my Photoelectric Sensor

Banner Engineering CorporationのDX80N9Q45LPなどの特定のセンサの動作に反射板が必要かどうかという質問をよく受けます。

詳細はこちら

Image of The Basics of Photodiodes and Phototransistors and How to Apply Them

フォトダイオードやフォトトランジスタが光度を感知することにより、マイクロプロセッサは世界を「見る」ことができますが、その使用にあたっては基礎を理解する必要があります。

詳細はこちら

Image of Related Content Card: Connector and its Mating parts for GP2A25J0000F Sharp’s Reflective Optical Sensor

SHARP/Socle TechnologyのGP2A25J0000Fは、3極スルーホールコネクタヘッダ292133-3を使用しています。

詳細はこちら

Image of Related Content Card: Are there any built-in type reflective Optical Sensors with a sensing distance of a few hundred mm?

B5W-DBシリーズは、機器内蔵用の拡散反射形センサです。

詳細はこちら

Image of Related Content Card: The Function and Selection of a Lens for your PIR Sensor 

パッシブ赤外線(PIR)センサ用にどのレンズを選べばよいかというご質問をよくいただきます。

詳細はこちら

近接センサ

近接センサは、対象物体に物理的に接触することなく、その物体の存在や距離を測定できるデバイスです。動作にはさまざまな方法があり、対象物体の物理的特性を検出するものから、検出環境を検出できるものまで多岐にわたります。

誘導型近接センサ- 導電性(すなわち金属)物体の存在を検出し、検出範囲は検出する金属の種類によって異なります。これらのセンサは、高周波で極性を絶えず変化させる磁界を利用して動作します。センサが生成した磁界を導電性の金属の対象物体が通過すると、対象物体に渦電流が発生します。この渦電流はセンサの磁界を妨げる反対向きの磁界を発生させ、その変化がセンサの出力回路をトリガします。
超音波型近接センサ- 人間の可聴域を超える高周波の音波を発生させるセンサです。反射した音波が対象物体に当たって跳ね返り、受信センサに戻るまでの時間を測定することで、対象物体までの距離を測定することができます。
静電容量型近接センサ- 粉末、顆粒、液体、固体などの形状で、金属および非金属の両方の対象物を検出することができます。これらのセンサは誘導センサとよく似ていますが、金属物体の誘導特性を測定するのではなく、静電容量の変化を測定することで機能します。検出プレートは対象物体とコンデンサのもう半分として機能し、物理的な距離や組成に応じて変化する静電容量の変化を検出することができます。
Image of Related Content Card: Ultrasonic Sensors: Types, Applications and Solutions for Accurate Measurement and Detection

超音波とは、周波数が20kHzを超える音波を指し、人間の耳には聞こえません。

詳細はこちら

Image of Response Frequency of Proximity Sensor

物体が近接センサの検出領域を一定の速度で通過するとき、 近接センサの応答周波数によって、その物体を適切に検出できるかどうかが決まります。

詳細はこちら

Image of Related Content Card: Introduction to the Inductive Proximity Sensor

誘導型近接センサは、産業用制御システムにおいて金属の有無を検出するために一般的に使用されています。

詳細はこちら

Image of Design Considerations when Selecting a Proximity Sensor Technology

近接センサにはいくつかの代表的な技術がありますが、それぞれが全く異なる動作基準と異なる強みを持っています。

詳細はこちら

Image of The Fundamentals of Proximity Sensors: Their Selection and Use in Industrial Automation

産業用オートメーションのエンジニアは近接センサの基礎を学ぶことで、近接センサを使用して物体や人の存在や位置を感知することができます。

詳細はこちら

Image of Related Content Card: Sorting Through Proximity and Distance Sensor Technology Choices

近接センサにはさまざまな技術があります。特定の用途に最適な選択を決定するには、多くの要因を考慮する必要があります。

詳細はこちら

製品

センサ、トランスデューサ

IrDAトランシーバモジュール 139 品目

LVDTトランスデューサ(リニア可変差動トランス) 576 品目

エンコーダ 13032 品目

ガスセンサ 1251 品目

カラーセンサ 76 品目

センサ、トランスデューサアクセサリ 14026 品目

センサ、トランスデューサアンプ 1421 品目

センサインターフェースジャンクションブロック 2291 品目

センサケーブルアクセサリ 1222 品目

センサケーブルアセンブリ 2637 品目

タッチセンサ 98 品目

フロート、レベルセンサ 2448 品目

モーションセンサ 4415 品目

圧力センサ、トランスデューサ 11497 品目

位置センサ 19289 品目

温度センサ 51114 品目

近接/占有センサの完成ユニット 609 品目

近接センサ 4670 品目

光センサ 11704 品目

磁気センサ 8279 品目

磁石 1002 品目

湿気センサ、湿度センサ 693 品目

衝撃センサ 11 品目

多機能 341 品目

太陽電池 470 品目

超音波レシーバ、トランスミッタ 1979 品目

電流センサ 5058 品目

特殊センサ 2131 品目

流量センサ 675 品目

粒子、埃センサ 53 品目

力センサ、ロードセル 1158 品目

歪ゲージ 1470 品目