記事 & ブログ

Image of Leveraging Digital Twins for Technology Design and Manufacturing 技術設計と製造におけるデジタルツインの活用

デジタルツインは、シミュレーションと機械学習およびデータ分析を統合し、エンジニアが設計をテストし、改良し、完成させることを可能にします。

Image of Cultivated Meat Technologies and Efficiencies 培養肉の技術と効率性

新しい代替肉やその他のいわゆる代替タンパク質が次々と登場しています。自動化はその製造の根幹となるものです。

Image of The Cautionary Tale of Loran and LoRaWAN LoranおよびLoRaWANの教訓

LoRaWANは公共事業、産業用追跡アプリケーションのIoTデバイス向けの、低データ長距離Wi-Fiのような高効率通信技術です。

Image of Simplifying the Sourcing of Fiber-Optic Cables 光ファイバケーブルの調達の簡素化 公開日:2024-02-22

光ファイバケーブルは、優れた帯域幅、電磁干渉の低減、および産業用アプリケーションのデータセキュリティの強化を提供します。

Image of Unique Device Identification Technologies Automate Medical ID and Barcode Reading 医療用IDおよびバーコードの読み取りを自動化する機器固有識別技術 公開日:2023-10-26

米国FDAによる機器固有識別システムの規則は、すべての医療機器を追跡・識別する一貫した方法を提供することにより、患者の安全性を向上させます。

Image of How SCARA, Six-Axis, and Cartesian Pick-And-Place Robotics Optimize and Streamline Electronics Manufacturing Processes SCARA、6軸、および直交ピックアンドプレースロボティクスがエレクトロニクス製造プロセスを最適化および合理化する方法 公開日:2023-07-12

製造されたチップ、部品、完全に組み立てられたエレクトロニクスは価値が高いため、オートメーション技術への投資が正当化されます。

Image of Water Scarcity Problems Solved with Advanced Agricultural Irrigation 高度な農業用灌漑で水不足問題を解決 公開日:2023-03-23

農業用灌漑の制御はますます高度化しています。多くの生産者は、従来のシステムを先進的なコンポーネントに置き換えています。

Image of Robotics in Today’s Automotive Manufacturing 今日の自動車製造におけるロボティクス 公開日:2023-03-14

自動車製造拠点の大半がロボティクスを採用しています。自動車のように、何年もROIが得られないような設備投資を正当化することができるのです。

Image of Component Designs to Satisfy Functional Safety Standards 機能安全規格を満たす部品設計 公開日:2022-12-15

産業用アプリケーションでは、従業員や装置を守るために安全性が最優先され、自動機械には機能安全要件を満たすことが求められます。

Image of Basics of Safety Interlocks 安全インターロックに関する基礎知識 公開日:2022-11-10

工場労働者の安全を守るには、機械が及ぼす危害・脅威から労働者の身体を保護する必要があります。このような分野は、産業リスク低減と呼ばれます。

Image of Programming PLCs: A Technical Summary with Siemens Examples PLCのプログラミング:技術概要とSiemensの例 公開日:2022-05-25

第4次産業革命およびインダストリ4.0において、オートメーションは、高度な制御、監視、診断を行うことができる場合に限って、「包括的でインテリジェントである」と呼ぶことができます。

Image of Visual Signaling for Informed Management of Production Lines 情報に基づいて生産ラインを管理するためのビジュアルシグナリング 公開日:2022-04-20

ビジュアルシグナリングコンポーネントは、ライトやその他の視覚的手段によって、機械データやその他の実用的な情報を人員に素早く効果的に伝えます。

産業用アプリケーションにおけるIO-Linkの活用 公開日:2022-02-08

第4次産業革命およびインダストリー4.0において、包括的でインテリジェントなオートメーションは、高度な制御、監視、診断によって定義されます。

産業用オートメーションのケーブル接続用のコネクタ、グランド、グリップのオプション 公開日:2021-05-27

産業用オートメーションにおけるケーブルと部品の接続に使用される各種コネクタは、ケーブル上を流れるすべての電力とデータ信号を伝送する必要があります。

誘導/静電結合/伝導に対応したセンサの配線 公開日:2021-04-30

今日のオートメーションコンポーネントは通常、信号を電磁環境から保護することでノイズを回避するように設計されています。

特殊ケーブルでVFDとモータのノイズに対処 公開日:2021-04-28

可変周波数ドライブ(VFD)は、自動機械に搭載されている様々な電動モータを高精度に駆動する装置です。また、VFD用に設計されたケーブルについても説明します。

2021年に向けたEtherCATの最新情報 公開日:2021-01-28

EtherCATではEthernetデータのテレグラム構造を使用して、プライマリと工場フロアのセカンダリセンサやアクチュエータとの関係を確立します。

産業用アプリケーションにおけるM12コネクタと代替品の比較 公開日:2021-01-14

M12コネクタは、自動機械システムにコンポーネントを接続するために使用される丸型ケーブル終端です。

IO-Link 1.0からIO-Link 1.1への移行 公開日:2020-11-03

IO Linkは、小型のセンサやアクチュエータをIO-Linkコントローラハブやプライマリに接続するためのシングルドロップデジタル通信インターフェース(SDCI)です。

自動化装置内の電力品質の維持 公開日:2020-10-20

ノイズおよび高調波攪乱という装置内から生じる電力品質の主な2つの種類の問題の解決方法。