記事 & ブログ

Image of Humanoids – What Does the Future Look Like? ヒューマノイド – その未来像とは

AI、ロボティクス、そして計算能力に後押しされ、イノベーションのペースは急速に加速しており、その可能性は単純な作業の枠を越えて広がっています。

Image of Potter and Brumfield (P&B) Relays by TE Connectivity TE ConnectivityのPotter & Brumfield(P&B)リレー

TE Connectivityのリレーは、HVACおよび冷蔵、家電、産業用オートメーション、自動車および輸送、セキュリティおよびアクセス制御で使用されています。

Image of Exploring TE Connectivity’s Trusted Brands TE Connectivityの信頼できるブランドのご紹介

TE Connectivityが提供する、主要ブランドの相互接続製品群についてご覧ください。

Image of TE Connectivity Quick Disconnect Terminals TE Connectivityクイックディスコネクト端子

TE Connectivityのクイックディスコネクト製品ラインアップには、絶縁端子と非絶縁端子があり、多様な機能をご利用いただけます。

Image of ECONIDUR Plating Technology by TE Connectivity TE ConnectivityのECONIDURメッキ技術

TE Connectivityの革新的なECONIDURメッキ技術は、従来の貴金属に代わる環境に優しいニッケルリンを使用しています。

Image of TE Connectivity BUCHANAN and ENTRELEC Terminal Block Brands TE ConnectivityのBUCHANANおよびENTRELECターミナルブロック

最も小さな回路基板から産業用制御システムまで、コンポーネントの接続方法は、性能だけでなく、信頼性、製造性、コストにも影響を及ぼします。

Image of Resistance Temperature Detector 抵抗温度検出器(RTD)

抵抗温度検出器(RTD)の基本と種類、およびそれらに最適なアプリケーションについてご紹介します。

Image of Heat Shrink Tubing - TE Connectivity 熱収縮チューブ – TE Connectivity

熱収縮チューブは、民生用電子機器から航空宇宙システムに至るまで、あらゆる分野において配線を保護し、絶縁し、整理するために不可欠な部品です。

Image of Organizing Life with 3M Products 3M製品を使った整理術

3M製品は、家の中のあらゆる場所で使用することができます。このブログでは、これらの製品が家の整理整頓に役立つ部分をいくつか紹介します。

暗闇でも明るく輝く3Mの再帰性反射テープ

夜間の暗闇では物が見えにくくなります。例外としては、交通標識があります。これらの標識には、3Mの再帰性反射シート、インク、オーバーレイが使用されています。

HVAC用Filtrete™エアフィルタの基礎

MERV(最小粒子捕集率報告値)等級と、Filtrete™炉フィルタによる適切な空気ろ過についてご紹介します。

スマートデバイスで家庭を監視

スマートホームシステムの進化により、次世代のモニタリングデバイスやコネクテッドデバイスが民生市場に登場しています。

オフザボードソリューション

回路基板はアプリケーションの中核にあたります。ケーブルアセンブリとコネクタで構成される「オフザボード」ソリューションがなければ、回路基板は機能しません。

ケーブルアセンブリのカスタマイズ

DigiKeyのウェブサイトにあるMolex Custom Cable Creatorを使用してケーブルをカスタマイズし、Molexのエンジニアから素早く見積もりを入手してください。

3M™の医療用テープについて詳しく知る

3M医療用粘着テープは、ヘルスケア医療機器などの用途に使用できます。

パンデミックプロジェクト – ウッドデッキとホットタブ

ここミネソタ州での「ステイホーム」の期間中、夫と私は延び延びにしてきた我が家のいくつかのタスクを完了することにしました。

作業者を電気ショックから、装置を損傷から保護する接地用ジャンパ

高電圧および高電流の電気が伝送されると、静電気放電(ESD)により、身体的傷害、装置の損傷、場合によっては死亡事故が引き起こされる可能性があります。

メザニンコネクタによる設計上の難問の克服

エンジニアが日々抱えている設計上の5つの共通課題と、メザニンコネクタによる解決策。

MultiCat電源コネクタシステムが克服する3つの課題

サイズ、重量、コストは、しばしば問題を引き起こす設計上の3大課題であり、これによって設計上の選択が犠牲にされ、生産時間が増す可能性があります。

絡まった混乱状態か否か

サーバルームのケーブルがぐちゃぐちゃに絡まっていませんか?Molexの新しいLumaLink光トレースケーブルは要チェックです。仕事が劇的に楽になります。