TE ConnectivityのPotter & Brumfield(P&B)リレー

Potter & Brumfieldの歴史は、エルバート・E・ポッターとリチャード・M・ブランフィールドがインディアナ州プリンストンに会社を設立した1933年にさかのぼります。当初はタイマ制御装置を製造していましたが、事実上あらゆる電気システムの電流を制御するために不可欠な電子リレー装置の米国トップメーカーへと急速に発展しました。 同社は、20世紀を通じて成長する中で、タイマ、回路ブレーカ、I/Oモジュール、コネクタへと事業を拡大し、家電製品、HVAC、自動車、産業市場向けに製品を供給しています。1

このブランドは最終的に1986年にSiemens AGの一部となり、1999年にTE Connectivity(当時はTyco Electronics)がSiemens Electromechanical Componentsの大規模な戦略的買収の一環としてPotter & Brumfield製品ラインを買収するまで、Siemensの傘下にありました。この統合により、TEは信頼性の高いスイッチング部品の幅広いカタログを利用できるようになり、産業、自動車、および民生用各分野における事業基盤を強化しました。2

1960年頃(左)と1969年頃(右)のケンタッキー州マリオンのPotter & Brumfield社屋。(画像提供:https://ourforgottenpassages.blogspot.com/2015/03/remembering-marions-potter-brumfield.html

今日、TE ConnectivityのPotter & Brumfield(P&B)ブランドは、電気機械式ソリッドステートおよび時間遅延リレーの最も幅広い製品ラインアップの1つとなっています。これらのリレーは、HVACおよび冷蔵、家電、産業用オートメーション、自動車および輸送、セキュリティおよびアクセス制御など、幅広い産業で使用されています。複数のコイル構成、取り付けオプション、コンタクトフォーム、耐久性レベルを提供し、設計エンジニアやOEMにとって信頼できる選択肢となっています。

産業用オートメーションとロボティクスの未来が形作られる中、TEのリレーは、最新の産業用安全アプリケーションに求められる安全性と性能の確保に役立ちます。

人気のある製品には、KRPAKUPシリーズ、汎用向けなどがあり、DigiKeyでは豊富な選択肢をご用意しています。

TE Connectivityが提供するリレーの例。(画像提供:TE Connectivity)

では、リレーとは一体何でしょうか?リレーは、基本的に電気の仲介役のようなものです。微弱な電流が入ってきて「助けて」と訴えると、リレーはスイッチを切り替えて、はるかに強力な電流を流すことで応えます。小さな信号で、大きな働き。シンプルな仕組みですが、その影響は画期的です。

たとえば、DigiKeyが持つ大きな倉庫を思い浮かべてみてください。 リレーは、いわば人間の守護者なのです。なんて素晴らしいことでしょう。機械のドアが開くと、リレーは即座に電源を切ります。ボタンが壊された場合、リレーは自らを犠牲にし、コンタクトを溶接で閉じたり、開いたりして、モータが予期せず始動しないようにします。エンジニアたちは、安全に故障するようにリレーを設計することを学びましだ。だからこそ、セーフティリレーはソフトウェアの時代になっても信頼されているのです。自動化の未来においてロボットを扱う際、電圧を絶縁し、可動部品から人々の安全を守るためにリレーが必要となります。

DigiKeyの梱包・出荷センターでは、業務を円滑に進めるために自動化が活用されています。(画像提供:DigiKey)

DigiKeyの倉庫は大部分が自動化されており、この自動化は、注文をタイムリーに出荷する上で非常に重要です。(画像提供:DigiKey)

産業界がより高いレベルの効率化、電化、自律化を推し進め続ける中、リレーの役割はこれまで以上に重要になっています。機械的パワーとデジタルインテリジェンスが融合する環境において、電圧を絶縁し、負荷を管理し、安全性を維持します。そして、TE Connectivityによる継続的な投資と、Potter & Brumfieldブランドを支えるグローバルな専門知識により、この1世紀近くにわたる伝統は単に守られているだけでなく、TEによってさらに進化を遂げています。

あらゆる工場ライン、スマートマシン、空調システム、新しいロボットプラットフォームにおいて、TE ConnectivityのPotter & Brumfieldリレーは、電力が確実かつ安全、そしてインテリジェントに流れるよう、静かにその役割を果たしています。これは、1933年に2人のイノベーターから始まり、今日においても電気保護と制御の未来を形作り続けているブランドの証です。

追加情報:

  • DigiKeyでは「相互接続」に関するページをご用意しています。詳細はこちらをクリックしてください。
  • カスタムオーダーのお見積もりが必要な場合は、custom.orders@digikey.comまでお問い合わせください。
  • ご質問がございましたら、Techforumにてエンジニアリングチームまでお尋ねください。
  • 当社では、次なるプロジェクトを支援するオンライン計算ツールを複数ご用意しています。

リソース

1. https://www.company-histories.com/Potter-Brumfield-Inc-Company-History.html

2. https://www.e-sonic.com/en/suppliers/te-connectivity-p-b-brand-279/

著者について

Image of Kathy Hutton

DigiKeyのプロダクトマネージャであるKathy Huttonは、2003年からDigiKeyに勤務しており、相互接続、受動部品、および電気機械製品の責任者です。彼女は豊富な製品知識で販売を促進するのを助けるために、エンジニア/お客様(内部と外部の両方)と毎日連絡しています。Kathyは、電気/自動化の技術学位を取得し、製品管理での役割を担う前はDigiKey Applications Engineeringチームの一員でした。仕事以外では、彼女は競争と水上での楽しみの両方に熱心な漁師です。

More posts by Kathy Hutton
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum