TE ConnectivityのECONIDURメッキ技術
TE ConnectivityのECONIDURメッキ技術は、高性能と持続可能性を融合させた画期的なコネクタコンタクトソリューションです。この革新的なメッキ技術は、従来の貴金属に代わり、高度な積層構造を用いて構築されたニッケルリン(NiP)層を採用しています。その結果、技術者が期待する信頼性の高い性能を維持しつつ、環境への負荷を軽減することが可能になりました。
ECONIDURメッキコンタクトは、高ストレス環境、産業用制御システム、ドライブ技術、および数Gbit/sの速度で信号の完全性を維持することが不可欠な高速信号伝送向けに設計されています。これらのコネクタは、振動、微小摩擦、または腐食環境下においても高い耐久性を発揮します。持続可能性と産業用強度を両立させます。TE Connectivityは2025年7月にECONIDURを発表し、信頼性を損なうことなく大幅なCO₂削減を達成しました。これは、インテリジェントな材料工学が、排出量を削減しつつ、産業の性能要件と企業の持続可能性目標の両立を妥協なく満たす方法を示す好例です。
この技術は極めて新しいため、現在TE Connectivityはこのメッキを施したERNI SMCコネクタおよびERNI MicroSpeedコネクタシリーズを間もなくリリースする予定です。既存の同シリーズ部品番号との混同をさけるため、新たな部品番号が割り当てられます。さらなるコネクタシリーズがECONIDURの製品ラインアップに追加されるコネクタシリーズの正確な日程は未定ですが、TEはウェビナーにおいて「近日中に提供開始」と発表しています。TE Connectivityは、今後の展示会においてもECONIDURメッキ技術を紹介する予定ですので、ぜひ同社のブースにお立ち寄りいただき、実際にご覧ください。
ECONIDURコンタクトは、高度な積層構造を採用した設計の優れたNiPメッキが施されています(図1)。この構造こそが、高品質と優れた性能の鍵となります。
図1: ECONIDURコンタクトは、洗練された積層構造を採用した設計の優れたNiPめっき処理が施されています。(画像提供:TE Connectivity)
結論として、ECONIDURメッキは、環境にやさしくかつ堅牢な技術革新へのTEの取り組みを体現するものです。貴金属の代替品と同等の技術的特性を提供しつつ、二酸化炭素排出量を大幅に削減する本技術は、より環境に配慮した効率的な産業用コネクタ実現に向けた有力な選択肢となります。今後、より多くのアプリケーションに本技術が組み込まれるにつれ、この技術についてさらに多くの情報を耳にされることでしょう。私はこのメッキ技術の進化を引き続き注視し、製品がリリースされ次第、改めてブログ記事を公開する予定です。限界に挑戦し続けるイノベーターたち、そして新たなアイデアを受け入れることから生まれる機会に敬意を表します。より優れたソリューションを追求するこのたゆまぬ努力によって、未来はより明るいものとなるでしょう。
ECONIDURのビデオ:
ゴールドを超える:低炭素でグローバルなサプライチェーンの構築
関連ニュース記事
TE ConnectivityのECONIDURメッキ技術が性能と持続可能性を両立
TE Connectivity、コネクタメッキ技術「ECONIDUR」を発表
TE Connectivity、ECONIDURコネクタコンタクトメッキ技術を導入
DigiKeyには相互接続ページがあります。詳細はこちらをクリックしてください。
適切なコネクタの選択にお困りですか?DigiKeyのTechForumが、お客様のアプリケーションに最適な製品を見つけるお手伝いをいたします。
カリキュレータのご利用でお困りですか?DigiKeyでは、次なるプロジェクトを支援するオンラインカリキュレータを複数ご用意しています。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum