スマートデバイスで家庭を監視
スマートホームシステムの進化により、次世代のモニタリングデバイスやコネクテッドデバイスが民生市場に登場しています。Molexのコネクテッドガイドを見ると、これらのアプリケーションには、消費者に安全性、快適性、利便性をもたらす家電製品、サーモスタット、ネットワーク化されたセキュリティ、照明、ワイヤレスメディアデバイスなどの新技術が含まれています。Molexの幅広いコネクタとソリューションは、コネクテッドホームシステムの課題に対応するのに役立ちます。静電容量式スイッチやLEDディスプレイからアンテナやUSBコネクタに至るまで、Molexは最新のコネクテッドホームアプリケーションを幅広くサポートしています。
家庭内のセキュリティや監視システムを見てみると、Pico-EzMate、SlimStack、SDおよびコンボメモリカードコネクタ、FFC/FPCコネクタ、USB、アンテナなどのユニット内にMolex製品がいくつも見つかることでしょう。照明やコンセントなどのホームオートメーション向けにも同様の製品が多数あり、屋外の照明アプリケーションに最適な、IP65侵入保護を備えたValuSealコネクタなどの製品もあります。
(画像提供:Molex)
照明、テレビ、コーヒーメーカー、洗濯機/乾燥機、冷蔵庫、さらにはスマート水栓など、家庭内のスマート家電はますます普及しています。
今日のコネクテッドな世界において、ホームストリーミングとエンターテイメントは必須です。私にとってNetflixは、多忙な一日を終えてリラックスするために欠かせないものです。これらのデバイスは、息子が大学フットボールで活躍し、各地を遠征している間も、息子とのつながりを保つのに役立ちました。試合会場に行けなくても、スマートテレビ(大画面)をWWWに接続して、試合のライブストリームを見ればよいのです。スマート機能のない古いテレビでも、パソコンからMolexのHMDIケーブルを大画面に接続するだけで、同じように見ることができました。
(画像提供:rtings.com)
エネルギーとユーティリティの観点から、コネクテッドホームをどのように考えていますか?私の場合は、デジタルのサーモスタット、デジタルの雨量観測所、またはポンプの故障を知らせてくれる排水ポンプの水センサなどです。私の町では各家庭にある公共料金のメータをまだ更新していないため、毎月誰かが一軒一軒回り、電気メータを確認しています。いつでもすぐに情報を入手でき、庭に人が入っていくような肉体労働が必要ない場合の効率を想像してみてください。雪の多いアメリカ北部の州では、この作業は簡単ではありません。
(画像提供:Molex)
(画像提供:ambientweather.com)
数多くの選択肢の中から、あなたはどれを選びますか?
対話型ガイドでは、上記すべての内容が表示され、あらゆるタイプのアプリケーションを検索するのに役立ちます。特定の製品をお探しの場合は、アプリケーションをクリックすると、機能や仕様の詳細を説明する製品ハイライトが表示されます。在庫が必要な場合、DigiKeyでは常に、Molex製品の豊富な在庫ポートフォリオを用意しています。技術的な質問がある場合は、TechForumにメモを残していただければ、担当者が喜んでお手伝いします。
結論としては、次世代のモニタリングとコネクテッドホームに移行することで、ビーチでの休暇中も、家に何も問題がないことを確信できます。結局、必要なのはワンクリックだけなのです。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum