暗闇でも明るく輝く3Mの再帰性反射テープ
ミネソタ州北部では、特に日照時間が限られる冬季の移動には困難が伴います。夜間の暗い時間帯には、物が見えにくくなります。はっきり見えるのは、暗闇の中で明るく輝く、道路沿いの交通標識です。しかし、それらの標識に3Mの再帰性反射シート、インク、オーバーレイが使用されていることはあまり知られていません。3Mは80年以上にわたり、道路の安全性向上に取り組んできました。米国運輸省幹線道路交通安全局によるものを含む数多くの研究では、車両に再帰性反射テープを貼ることで、道路上の事故、負傷、死亡の防止に役立つことが示されてきました。
私は、この品目をいくらか買って試してみることにしました。貼るだけの簡単な作業で、私の4輪車やトレーラー、郵便受けの安全対策となるのを目の当たりにして、とても感心しました。以下の画像例では、品番:19-913-32-2"X18"-NDを使用しています。913シリーズの詳細については、こちらをご覧ください。
(画像提供:Kathy Hutton(キャシー・ハットン))
(画像提供:Kathy Hutton(キャシー・ハットン))
(画像提供:Kathy Hutton(キャシー・ハットン))
次に、3種類の性能レベルとそれらの最適な用途をご紹介します。ダイヤモンドグレード反射シート(DG3)は、ASTM D4956のタイプXIに適合しています。この高反射シートは、100%効率的なフルキューブプリズム技術を使用しており、高輝度プリズムシートの約2倍の光量を反射して光源に戻すことができます。高輝度プリズムシートは、ミドルグレードの性能基準とASTM D4956のタイプIVに適合しています。この反射シートは、ポリカーボネートキューブコーナー技術を採用し、反射型の交通標識や道路標識に多く使用されています。エンジニアリンググレードは、安全性が懸念されるが重要性の低い場所(たとえば郵便受けなど)で使用されます。以上に記載した情報については、こちらをご覧ください。
DigiKeyでは、これらすべてのテープについて現在、幅広い色、サイズ、形状の、900種類を超える品番を取り揃えております。当社にないものがあれば、買取義務なしでお見積もりを提供いたします。CustomCut.3MProducts@digikey.comまでご連絡ください。
以下に、この製品ラインを調査する際に参考にしたその他の情報をご紹介します。
- 貼り方・剥がし方についてはこちらをクリック
- この製品によって日常生活にもたらされる変化を示す優れたケーススタディ
- 国連の道路交通安全イニシアチブに関するプレスリリース
- リスクの高い地方道路
結論として、3Mの再帰性反射テープは、あなたや同乗者、そして他のドライバーの安全への投資となります。これは、オートバイ、トレーラー、トラクター、キャンピングカー、4輪車、スノーモービル、郵便受け、船舶、自転車、ゴルフカート、貯氷庫、スクーター、衣類、靴、自転車用ヘルメット、ライフジャケット、子供のリュックサック、柱、階段、低い位置にある物体、さらには鹿狩り用スタンドにとって必需品となります。用途は無限大です。皆さんの用途はどのようなものですか?ぜひ当社のTechForumでご意見・ご質問をお聞かせください。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum