RCパワーシステムの基礎を理解する
かつてのラジオコントロール(RC)オンボードパワーシステムは、非常にシンプルなものでした。その後、電気駆動モータの導入やその他の電力ニーズに伴い、RCシステムは大幅に変化しました。
フリップフロップとは一体どんなもので、どのように機能するのでしょうか?このブログで詳しくご説明します。
Updating the Original Digi-Keyer
The founder of DigiKey started the company by selling a Morse code generator. See its original design alongside an updated version you can build.
油圧式および空気圧式アクチュエータは、繰り返し使用される機構に、より高いパワーと速度を提供します。油圧式および空気圧式アクチュエータにはそれぞれ、固有の長所と特長があります。
Covering all combinations of button presses with if/then statements could generate hundreds of lines of code. Implementing bitwise logic minimizes code.
DigiKeyのPCBビルダーを使用してFadeCandy用にカスタムのブレイクアウトボードを作成します。
中心的な5Vロジックに、3.3V、2.5V、1.8V、それ以下など、かつてない低さの電圧規格が加わったことにより、不整合なシステム間で通信を成立させることが求められています。
予知保全は、旧来の機械のダウンタイムを予防するための標準的な手法ですが、大きなコストがかかる可能性があります。Omronはコストを削減するソリューションを提供しています。
デジタルパネルメータには、LEDまたはLCD構成のものがあり、必要に応じてバックライトを付けることができるだけでなく豊富な文字色から文字色を選択することもできます。
作業プロジェクトの物理サイズが従来のプロジェクトボックスやエンクロージャの使用範囲を超えている場合は、カスタム押出アルミフレームを選択すると良いでしょう。
他の従来型トランジスタ技術と比較した、MOSFETを使用するロジックおよび小信号スイッチングの利点。
プログラミングが大勢化するにつれ、プリミティブながらも利用価値あるビットコードの中には忘れ去られたものがあります。ポートの直接操作(DPM)はその一例でしょう。
SparkFun Teensy 3.5は、3つのブラシレスDC(BLDC)ホールセンサ信号入力を処理し、必要に応じて表示データをルーティングするために十分なデジタル割り込みを備えています。
DigilentのAD2は、ホール効果センサの出力の視覚化に役立ち、プロジェクト開発中に信号の理解と処理を支援できます。
一部のBLDCモータは、外部回路にフィードバックを提供する3つの内部ホール効果センサを備えています。これにより、高精度のステータ磁気コイル制御を実現します。
The Sweep function is a common intro to MCU servo motor control which is needed to achieve the full range of positions on a servo motor.