記事 & ブログ

Robot Beehive Mover Robot Beehive Mover

Learn how a team of engineering students designed and built a robot beehive mover, complete with GPS, Bluetooth, and PCB design using OrCAD.

A Guide for the ESP32 Microcontroller Series A Guide for the ESP32 Microcontroller Series

Explore the vast ESP32 ecosystem with this overview, featuring detailed explanations of its architecture, communication interfaces, and development tools.

Image of DigiKey Partners with GroupGets to Help Startups GetMade DigiKey、GroupGetsと提携し、スタートアップ企業のGetMadeを支援

DigiKeyはGroupGetsと提携し、スタートアップ企業のGetMadeを支援します。今回の提携は、クラウドファンディングの成功にあと一歩及ばなかったスタートアップを支援するものです。

Arduino PLC IDE Software Overview Arduino PLC IDE Software Overview

The Arduino PLC IDE is designed to simplify programming Arduino PLC boards, allowing users to create automation projects through a user-friendly interface.

Image of With One Stop, Designers Can Create the Future of Automation, Agriculture, and Transportation 自動化、農業、輸送の未来をワンストップで創ることを可能に

自動製造、農業、電気自動車の未来を創造するために必要な重要コンポーネントとソリューションが一か所に揃いました。

Image of Five Convenient Ways to Locate a Cross, Sub, or Replacement on DigiKey's Website DigiKeyサイトで代替/置換部品を見つけるための5つの便利な方法

生産中止品と同等の部品を探すのは困難なことがあります。そんな場合でも、DigiKeyサイトのツールを利用すれば、代替/置換部品を迅速かつ簡単に見つけることができます。

Image of Water Scarcity Problems Solved with Advanced Agricultural Irrigation 高度な農業用灌漑で水不足問題を解決 公開日:2023-03-23

農業用灌漑の制御はますます高度化しています。多くの生産者は、従来のシステムを先進的なコンポーネントに置き換えています。

Image of How a Capacitor Packaging Technology Will Change the Future of Farming コンデンサパッケージング技術で農業の未来を変える方法

KEMETが農業の未来に貢献する方法。

電気機械式アクチュエータではなく油圧式および空気圧式アクチュエータを使用する理由

油圧式および空気圧式アクチュエータは、繰り返し使用される機構に、より高いパワーと速度を提供します。油圧式および空気圧式アクチュエータにはそれぞれ、固有の長所と特長があります。

2021年度InnovateFPGAコンテスト - クリエイティブな設計者の持続可能性への取り組み 公開日:2021-12-16

InnovateFPGA設計コンテスト2021-22のプラットフォームやプロジェクトを、持続可能な未来に向けてエッジをつなぐためのインスピレーションとして活用してください。

Image of NeuronicWorks Inc.'s logo NeuronicWorks Inc.とのQ & A

カナダのエンジニアリング企業NeuronicWorksと、同社が提供するサービスの概略をご紹介します。

リモート農業用IoT製品への電力供給

Tyconは、すぐに使えるソーラーパネルやアクセサリが揃っており、ソーラーによる農業用ソリューションの計画、設計、実装に必要な部品を提供しています。

LoRaWANを使った農業モニタリング範囲の拡大

LoRaWANは、長距離、低消費電力を特長とし、非常にコスト効率良く設定できるため、農業用IoTプロジェクトのワイヤレスプロトコルに適したソリューションです。

Grand Farm:農業生産者のペインポイントと課題をテクノロジで解決

Grand Farm Initiativeは、持続可能な農業慣行から生産者の収益性に至るまで、農業が直面する最大の問題を解決するために設立されました。

IoTとの連携による農業の変革

50年前の農家は、畑でトラクターが自律走行し、家畜を自宅からモニタリングできる農業の姿など、想像だにしなかったでしょう。

世界レベルのサポートでGrand Farmを支援

50年前の農家は、トラクタが自律走行したり、自宅から家畜を監視できるとは想像もしていなかったでしょう。

BeagleBoneを使用して拡張可能なIoT環境監視ソリューションを60分で構築する

6つの簡単なステップで、BeagleBoneボードを拡張可能な環境モニタリングソリューションに変換し、複数のアプリケーションをサポートするように簡単に適応させることができます。

慣性計測ユニットの使用による精密農業の実現 公開日:2020-07-21

IMUの使用により、衛星ナビゲーション情報を補足し位置情報信号の欠落を埋めることで、農地に応じた農作業をより緻密に行うことができます。