コンデンサパッケージング技術で農業の未来を変える方法

2050年には、地球の人口が91億人に達すると予想されています。国連食糧農業機関(FAO)によると、世界の食糧生産量を60%増やす必要がありますが、この数字には、食糧以外に私たちが毎日依存している綿花や木材などの農産物は含まれていません。人口が増え続ける中、農家や農場経営者は、「アグリカルチャー4.0」と呼ばれることが多くなった、収穫量を増やすためのテクノロジーに目を向けています。

もはや、画一的な水やりスケジュール、肥料、農薬の時代ではありません。現在、農家はGPS技術、航空画像、湿度および温度センサを使用して、重要な資源を正確に測定しています。これらの技術がさらに普及すれば、生産者は自分の土地でデータを収集し、より正確な気象パターン、土壌状態、収穫高を予測できるようになります。データの増加に伴い、流通業者は無駄を減らすための物流上の決定をより多く下しています。これにより、食品をより早く食料品店に届けることができるのです。さらに、消費者は食料品店から農場まで遡ることができるため、健康的な食品をより簡単かつ安全に見つけ、地元の組合をサポートできるようになります。このような進歩が続く中、KEMETは、それをバックアップする電子部品の提供に努めています。農機具には、以前よりも非常に多くのコンデンサが使用されています。この増加の原因は、それぞれの機械をより精密かつ快適にするために接続および統合されている電気システムの数です。これにより、生産者はトラクタに乗っている時間を減らし、次の問題を解決するための時間を増やせるのです。

信頼性の向上
農家や農場経営者が先端技術に移行するにつれ、これらの新しいシステムの信頼性確保が必須となります。そのため、KEMETでは信頼性を最優先しています。農家にとって装置の故障は許されないため、製品が畑で使用されるまでに、時間をかけて故障の可能性を試験します。
精度の向上
センサ技術の向上により、農作業の高精度化は当たり前になるでしょう。農家は、平方フィート単位で収穫高を見る代わりに、平方インチ単位で評価できるようになります。それぞれの作物の成長を詳細に監視することで、収穫高を綿密に計算できるのです。

さらなる可能性
KEMETのKONNEKT™パッケージング技術により、バルクコンデンサの大幅なスペース縮小が可能になります。これにより、回路基板上に他の技術を搭載するためのスペースを提供できるので、農業機器メーカーが新技術をシステムに柔軟に統合することを可能にします。人工知能、機械学習、オートメーションは、今や農業機器の中でも当たり前になりつつあります。畑での意思決定は、大規模なデータ収集、農学モデリング、正確な気象予測によって行われるようになります。炭素排出量を厳重に監視し、改善することが可能になります。食品ロスが激減します。農業はより良い方向に変化しており、改良が行われるたびに、未来はますます明るくなっていくのです。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum