記事 & ブログ

Image of What if Computers Could Think Like Brains, Down to the Hardware Level? What if Computers Could Think Like Brains, Down to the Hardware Level?

The human brain is a marvel of nature, but unlike computers, it doesn’t rely on GPUs, AI accelerators, RAM, or hard drives, yet it internalizes and stores a lifetime of experiences, emotions, and knowledge.

Image of Choosing the Right Memory Architecture for Firmware Security ファームウェアセキュリティに適したメモリアーキテクチャの選択

ファームウェアのセキュリティは常に後回しにされてきました。したがって、メモリアーキテクチャの選択は、検証可能な信頼の連鎖を確立する上で重要な決定事項となります。

Image of Smart Beacons Leverage Bluetooth System-on-a-Chip for Connected ML Insights Bluetoothシステムオンチップを利用したスマートビーコンで機械学習の知見をネットワーク接続して活用 公開日:2025-10-02

スマートBluetoothビーコンは、システムオンチップテクノロジーを搭載し,運用データをリアルタイムで収集、分析し、機械学習(ML)に基づく知見を提供します。

Image of Exploring the Functionalities and Characteristics of Read-Only Mode (ROM) Memory Cards ROM(Read-Only Mode)メモリカードの機能と特長を探る

ROM(Read-Only Mode)メモリカードは不揮発性特性を示し、電池や電源がない状態でも内容を保存できます。

Image of DigiKey Partners with GroupGets to Help Startups GetMade DigiKey、GroupGetsと提携し、スタートアップ企業のGetMadeを支援

DigiKeyはGroupGetsと提携し、スタートアップ企業のGetMadeを支援します。今回の提携は、クラウドファンディングの成功にあと一歩及ばなかったスタートアップを支援するものです。

Image of Why and How to Use Efinix FPGAs for AI/ML Imaging — Part 2: Image Capture and Processing AI/ML画像処理にEfinix FPGAを使う理由と方法第2部:画像キャプチャと処理 公開日:2023-05-05

Efinix FPGAと関連する開発ボードを使用することで、設計者はAI/ML画像処理アプリケーションを迅速に開発・デプロイできます。

Image of Why and How to Use Efinix FPGAs for AI/ML Imaging — Part 1: Getting Started AI/ML画像処理にEfinix FPGAを使用する理由と方法 - 第1部:導入 公開日:2023-04-20

Efinix FPGAと関連する開発ボードを使用することで、設計者はAI/ML画像処理アプリケーションを迅速に開発・デプロイできます。

Image of Five Convenient Ways to Locate a Cross, Sub, or Replacement on DigiKey's Website DigiKeyサイトで代替/置換部品を見つけるための5つの便利な方法

生産中止品と同等の部品を探すのは困難なことがあります。そんな場合でも、DigiKeyサイトのツールを利用すれば、代替/置換部品を迅速かつ簡単に見つけることができます。

A Summary of Smart Home Concepts and Terms A Summary of Smart Home Concepts and Terms

The world of smart home SDKs, terminology, & technologies can be overwhelming. We'll cover terms & concepts so you can get started building your smart equipment.

Image of Kingston Expands its Design-In SSD Line with Next Generation Flash Memory Technology Kingston、次世代フラッシュメモリテクノロジーでDesign-In SSDのラインアップを拡充

KingstonのDesign-In SSDが採用したフラッシュメモリは、広範な種類のアプリケーションワークロードの長寿命化ニーズを満たすように設計されています。

Image of Kingston Data Center/Enterprise Solid State Drives Kingstonのデータセンター/エンタープライズ向けソリッドステートドライブ

データセンターで使用するSSDの購入を決定する前に、すべてのSSDが必ずしも同じように作られているわけではないこと、特にサーバで使用されるSSDは異なる方法で作られていることを理解しておく必要があります。

Image of Will You be Ready for the Next EU Ecodesign Requirements? EUの次期エコデザイン要件への準備はできていますか?

欧州連合(EU)は、持続可能性、修理可能性、エネルギー効率表示に関する2つの新しいエコデザイン規制を準備しています。対応する準備はできていますか?

Image of Secure Data with Kingston's IronKey Product KingstonのIronKey製品でデータを保護

Kingstonは、大切なデータを保護するためのセキュリティソリューションを提供しています。

Image of Webinar - Accelerate Your Wireless Solution Development ウェビナー - ワイヤレスソリューションの開発を加速

センサデータをクラウドにアップロードする方法をu-bloxがご説明します。

Image of FMS Standard for Commercial Vehicles: Fleet Management System 商用車両向けFMS(車両管理システム)標準 公開日:2022-04-27

商用車両の故障を防ぎ、車両の寿命を延ばすには、車両のパラメータを監視する必要があります。

Webinar - Understanding RISC-V Architecture and Implementation on an FPGA

Learn about the RISC-V processor core on 2/23/22 at 2PM CST.

Kingston® eMMC™ - The Perfect Storage Solution for Mobile and Embedded Applications

JEDEC eMMC 5.1 standard Flash memory that has the NAND Flash and eMMC controller inside one JEDEC standardized package is now available from Kingston.

How to Permanently Store Data on an Arduino's Built-in EEPROM How to Permanently Store Data on an Arduino's Built-in EEPROM

Save data on an Arduino, such as usage statistics, menu selections, or motor positions, even when it's switched off by storing data to non-volatile EEPROM.

Image of 2021 Holiday Gift Guide 2021年ホリデーギフトガイド

DigiKeyの在庫から直接紹介する、あらゆる興味に対応したギフトガイド。

高度な利用状況監視設計の開発を加速するドロップインソリューションの活用法 公開日:2021-11-03

低電力のデジタル信号プロセッサ上で動作する専用アルゴリズムをベースにしたドロップインキットを使用することで、利用状況監視機能を迅速に実現することができます。