KingstonのIronKey製品でデータを保護
Kingston Technologyは、強力なデータ保護を必要とする政府機関、企業、中小企業、個人にハードウェア暗号化されたUSBドライブを世界中に供給しているリーダー企業です。2018年、KingstonはIronKeyを買収しました。これにより、政府が出資してきたIronKeyが持つ強力なセキュリティの遺産がKingstonにもたらされました。現在、Kingston IronKeyドライブは、世界各国でクラス最高の暗号化ストレージソリューションとなっています。

多くのメディアは、顧客の個人情報の漏えいに焦点を当てていますが、企業にとって価値のあるデータは、それだけではなく、設計データ、知的財産、ソフトウェア/ファームウェアなど、他にも多くの種類があります。このような設計および工業製品のデータは、DigiKeyなどの工業製品ディストリビュータにとっては、そのお客様に帰属するものです。そこで、DigiKeyは、KingstonとIronKeyのお客様の大切なモバイルデータを保護するために、Kingston IronKey USBドライブと外付けSSDの提供を開始しました。
組み込みのお客様にもご利用いただけるようになったIronKeyドライブとしては、Windows/MacOSベースのVault Privacy 50(VP50)、OSに依存しないキーパッド、Vault Privacy 80外付けSSD(VP80ES)、Keypad 200 USBドライブがあります。
すべてのIronKeyドライブは、Advanced Encryption Standard(XTS(外付けSSD)モードではキー長は256ビット)を使用した、最高のハードウェアベース暗号化機能を備えています。また、ランダムパスワード攻撃からの保護機能や、デジタル署名されたファームウェアによるBadUSBからの保護機能も搭載しています。ランダムパスワード攻撃からの保護機能は、攻撃者がパスワードを推測することを防ぎ、最終的にはドライブから暗号キーを消去して、すべてのデータを完全に削除することになります。
また、どのドライブにも、使いやすいように、マルチパスワードオプションが用意されているので、1つのパスワードを忘れたことによるアクセス不能を防ぐことができます。VP50およびVP80ESドライブでは、従来の複雑なパスワードにパスフレーズモードが追加されています。このモードでは、覚えやすく、しかも非常に安全な、より長く強力なパスワードを作成することができます。
IronKey VP50 USBドライブは、わかりやすいグラフィカルインターフェース(例:目のシンボルを押すと、入力されたパスワードを目視確認できるので、タイプミスによるイライラを解消)を備えているため、macOSやWindowsのユーザーに向いています。VP50は、8GB~256GBの容量があり、暗号化方式が適切に実装されていることを認証するFIPS 197認定をNIST認定ラボから受けています。
IronKeyの外付けSSD VP80は、OSに依存せず、480GB~1920GBの大容量があります。直感的に操作できるタッチスクリーンを備えているほか、キーパッド付きドライブでは珍しいメニュー方式のインターフェースも備えています。また、FIPS 197の認証を取得しています。
Keypad 200 USBドライブはOSに依存せず、8GB~128GBの容量が用意されています。物理的なキーパッドインターフェースを持ち、他と比べて小型で持ち運びがしやすいのが特長です。耐タンパー性など、軍用グレードの高いセキュリティレベルを意味するFIPS 140-3レベル3の認証を申請中です。
これらのドライブはいずれも、キーパッドがWindows/MacOSエコシステム外の機器(例:USB大容量記憶用のインターフェースを持つ機械やプリンタなどの機器)に役立つため、設計や製造の用途に適しています。設計、製造、フィールドサポートのさまざまなシナリオに応じて、いろいろなユースケースがあります。
最新の設計データを保護、暗号化するための信頼できる確実なソリューションをお探しなら、DigiKeyのWebサイトにあるKingstonのサプライヤセンターにアクセスして、同社の最新、最先端の技術情報を入手されることを是非おすすめします。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum