2021年ホリデーギフトガイド

DigiKeyでは毎年、ギフトの宛先リストの誰に対してもぴったりのものが見つかることを願って製品リストを作成しています。ロボットキット?あります。ドライバーセット?あります。オシロスコープ?それもあります。また、RCカーやワイヤレススピーカもあります。実際、特にDigiKeyで注文したことのある方なら、このリストを確認するともに、素晴らしいギフト商品をカートに追加したくなるでしょう。
前述の通り、このリストには必要な専門知識から価格まで、文字通り幅広い層の人々(またはすべての人)を対象とした製品に関する情報がすべて揃っています。
1.リモコントラック。非常に低価格であることに加え、メカナムホイールを装着することで、標準的なRCカーにはない左右のドリフトが可能となり、クールさがパワーアップしました。

2.3Dプリントによるボディを備えた完全なオープンソースのDIYロボットキット。Otto DIYロボットキットには、使い始めるのに必要なものがすべて含まれています。詳細な説明書から組み立てに必要な物理的ハードウェアまでが含まれているこのキットは、楽しくて教育的なギフトになるでしょう。
3.より複雑なオープンソースのロボティクスキットをお探しですか?それなら、Bittle Kitが最適です。完全に組み立てられたこのキットは、複数のプログラミング環境に対応しており、その中からユーザーが選択できます。

4.あなたの周りにガーデニングをしている人はいませんか?この栽培キットがあれば、好きな植物を一年中育てることができます。
5.お天気マニアなら、この使いやすいウェザーステーションキットに魅了されることでしょう。
6.スピーカやヘッドフォンをお求めですか?はい、ございます。
7.懐古趣味をお持ちですか?このニキシー管時計キットは誰もが好きになるでしょう。

8.はんだ付けや組み立てのプロジェクトに取り組んでいますか?人気の高いはんだ付けステーション、ホットエア/はんだ付けステーションのコンボ、オーブントースター/リフロー制御ボードのいずれかを選択して、独自のSMDはんだ付けソリューションを作成することができます。
9.他の組み立てツールはいかがですか?このデラックスツールキットには、開発コーナーを立ち上げる人や、エンジニアを目指す人のためのツールがたくさん入っています。もしかしたら必要なのは、ドライバーセットか、電動ドライバーセット(ドリルのことではありません)ではないでしょうか?

10.新しい技術の習得はどうでしょうか?Bluetoothキット、センサキット、IoTキット、Pocketbeagle Groveキットなどをご用意しています。
11.エッジコンピューティングに興味がおありですか?Odyssey Blue:クワッドコアCeleron J4125 Windows 10 Mini PCを是非ご覧ください。この製品の仕様を見れば、思わずカートに追加してしまうでしょう。
12.オシロスコープは常に必要なものではありませんが、いざ必要になったときに、先に購入しておけばよかったと思うような製品です。ここでは、20MHzと200MHzのスペクトラム両端から、いくつかの選択肢をご紹介します。
13.今後のプロジェクトで、高電力のBluetoothアンプを必要としていますか?
14.この独創的でありながら機能的なワイヤレス充電器をご覧ください。

15.最近では、スマートフォンで動画を撮らない人はいないでしょう。このビデオフィルライトをウィッシュリストに追加すれば、撮影する動画の品質を大幅に向上させることができます。
自分のために、あるいは宛先リストの誰かのために必要なものがまだ見つかっていませんか?他にも良質な製品がたくさんありますので、以下にご紹介します。どうぞこれらの製品をよくご覧ください。DigiKeyが、今年のホリデーショッピングを容易にするワンストップショップとしてお役に立てればうれしく思います。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum