Machinechat JEDI One Softwareを使用して、お使いのLabJack設備を15分以内で変革
LabJackは2001年の創業で、堅牢な産業用データ収集(DAQ)モジュールのメーカーであり、人気があります。このモジュールを使用すると、開発者とシステムインテグレータはアナログおよびデジタルの入出力によってアクチュエータを制御し、センサからデータを抽出することができます。LabJackのUSB、Wi-Fi、およびEthernetベースのソリューションは、商用設備向けアプリケーションから研究室向けアプリケーション、さらには、速度、光、音、振動、温度、ガス濃度などの測定が必要なビルシステム用のアプリケーションに使用されています。センサやアクチュエータからのデータは、LabJackからサーバまたはPCに送信されます。
(画像提供:Machinechat)
この記事をお読みいただくことで、開発者とシステムインテグレータは、3つの簡単な手順(しかもその実行は15分以内)でLabJackの記事を有効で実用的なIoT用の情報として活用する方法を学習いただけます。MachinechatのPCまたはMac用JEDI Oneを使用することで、開発者とシステムインテグレータは、エッジでLabJackデータを処理し、以下を行うことができるようになります。
- データ、デバイス、システムビューダッシュボードを使用して、ウェブベースでのリアルタイムレポートおよびレポート履歴を設定する
- ルール、アラート、通知を設定する
- 設定可能なローカルデータストレージを有効にする
上記以外でJEDI Oneによって開発者とシステムインテグレータができるようになることは、次のとおりです。
- 特定のデータパラメータが満たされると実行されるアクションプラグインを作成する
- 重要なネットワークデバイスを監視する
- カスタムソフトウェアの開発にかかるクラウドコンピューティングのコストと時間を削減するか、省く
これらの手順は、以下を含むすべてのLabJack DAQソリューションに適用できます。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum