PSoC 6 PDM~PCMコンバータ:必要とするサンプリングレートの生成
PSoC 6の一部のバージョンには、PDM~PCMコンバータを含むものがあります。これにより、MCUはPDMマイクロフォンと容易にインターフェース接続でき、1ビットPDMストリームを16、18、20、または24ビットPCM出力データに変換できます。これらのPCMサンプルの抽出頻度がサンプリング周波数(fs)であり、ModusToolboxで設定できます。ただし、デバイスコンフィギュレータでは、必要とするサンプリングレートを直接入力できません(UARTの1つを設定する際にボーレートを入力する場合とは異なる)。むしろ、ペリフェラルクロックおよびデシメーション率を設定して、正しい fs を生成する必要があります。
Cypress SemiconductorのCY8CPROTO-062-4343W PSoC 6 Wi-Fi/Bluetooth評価ボード。(画像提供:Cypress Semiconductor)
Architecture Technical Reference Manual(TRM)は、お馴染みの44100Hzを含む5つの標準オーディオサンプリングレートについて複数の設定例を提供しています。残念なことに、CY8CPROTO-062-4343Wボードでは、このプロセスがすべて簡単というわけではありません。なぜなら、ボード上のECO水晶振動子はTRM例のECO水晶振動子と異なっており、デバイスコンフィギュレータにより無効な値と見なされるからです。必要とするサンプリングレート(この例では44100Hz)を生成してCY8CPROTO-062-4343Wの複雑な問題を回避する方法の詳細については、「CY8CPROTO-062-4343Wボードを使用した44.1kHzのサンプリングオーディオ」の記事を参照してください。

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum