Digi-KeyのIoTクイックスタートキット – 1時間内に環境監視プロジェクトを開始
多くのIoTプロジェクトでは、データセンター内の温度、温室内の湿度、制御された製造施設内の気圧など、環境の状態を監視する必要があります。ボード、センサ、およびコネクティビティを選ぶのは時間のかかるプロセスですが、ソフトウェアやユーザーインターフェースをカスタマイズしたり開発するとなると、プロジェクトが複雑になって数週間から数か月を要する可能性があります。今日、技術者やシステムインテグレータは、Digi-KeyのIoTクイックスタート環境監視キットを使用することで、IoT環境監視のプロジェクトやコンセプトを迅速かつ簡単にプロトタイプ化することができます。
Raspberry Pi 3B+(画像提供:Raspberry Pi)
このすぐに使えるオールインワンのIoTキットには、開発者や技術者が環境監視ソリューションをセットアップするのに必要なものがすべて含まれており、組み込みボード、ラップトップ、またはサーバ上でローカルに実行されるプロフェッショナルなブラウザベースのユーザーインターフェースが完備されています。それは、開発技術者やシステムインテグレータにとって、はんだ付け、継続的なクラウドサブスクリプション、常時接続のインターネット接続が不要なばかりか、カスタムソフトウェアのコーディングや開発に費やす多くの時間もすべて不要になることを意味します。
このキットのRaspberry Piバージョンには、Raspberry Pi 3B+、Raspberry Pi OSがプリインストールされたSDカード、および湿度、気圧、温度を測定できるSparkFunの人気の高い多面なBME280センサなど、開始して1時間程度で完成するハードウェアとソフトウェアがすべて含まれています。
また、MachinechatのJEDI One IoT Data Managerソフトウェアのプレミアムライセンスも含まれています。センサデータは、内蔵されたHTTPおよびTCPベースのデータコレクタを使用して迅速に収集されます。カスタムのデータコレクタプラグインにより、ネイティブのプロトコルを変更することなく、どんなデバイス、センサ、またはアプリケーションからでもデータを収集できます。ドラッグ&ドロップメニューにより、プロフェッショナルかつユーザーフレンドリーなダッシュボードの作成や、IoTプロジェクトにおけるセンサモニタリングおよびデータストレージの設定を素早く簡単に行うことができます。JEDI Oneが提供するブラウザベースの最新グラフィカルユーザーインターフェースは、SSLやマルチユーザーに対応し、ネットワークのどこからでもプロジェクトデータにアクセスできます。システムダッシュボードビューにより、カスタムの背景画像や柔軟性のあるレイアウトが可能になるため、プロジェクトの仕様データを最適に視覚化できます。
このIoTクイックスタートキットを使用すれば、数ステップの簡単な手順で環境監視プロジェクトを開始することができます。まず最初に、Raspberry Piをセットアップします。これは、モニタ、キーボード、マウスの有無にかかわらず実行できます。次に、センサとRaspberry Piをジャンパ線で接続します。Piとセンサが相互通信するために使用するI2Cが、Piのセットアップで有効になっていることを確認してください。次に、必要となる若干の設定を行ってから、ダッシュボードをセットアップします。Machinechatには、Raspberry Pi向けの簡単な手順指示を提供するこの記事をはじめ、多くの素晴らしいリソースがあります。このキットは、他のセンサにも簡単に取り付けたり、追加したりすることができます。
現在、Digi-KeyのIoTクイックスタート環境監視キットは、Raspberry Piバージョンでのみ利用可能です。
BeagleBone版、Windows版、Mac版、Linux版は、2021年前半に利用可能になる予定です。詳細については、Digi-Keyの担当者までご連絡ください。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum