Thonnyを使ったXRPロボットのプログラミング
SLAMブログシリーズのパート1では、SLAM(Simultaneous Localization and Mapping)とは何か、そしてロボットがナビゲーションのためにSLAMをどのように利用できるかについて説明しました。パート2では、ロボットナビゲーションのために未知の領域の地図を作成するSLAMアルゴリズムで使用される3つの主要な技術について説明しました。このブログでは、初心者に優しいロボット、XRP(体験型ロボティクスプラットホーム)と、それに代わる方法であるThonnyを使ったプログラミング方法について説明します。
XRP(体験型ロボテックプラットフォーム)について
XRPは、オープンソースのロボットプラットフォームで、プログラミングやロボット工学の基礎を学ぶのに役立ちます。入門レベルのロボットプラットフォームであり、よく文書化されており、コミュニティによるサポートも充実しています。XRPはRaspberry Pi Picoベースのロボットです(図1)。
図1:XRPロボット。(画像提供:SparkFun)
Thonnyを使う理由
ThonnyはオープンソースのPython IDE(統合開発環境)で、Pythonプログラミングや基本的なゲーム開発に使用されています。従来、XRPコードと呼ばれるウェブインターフェースを使用してXRPをプログラムしていました。XRPコードは、Google ChromeとMicrosoft Edgeの両ブラウザで動作します。Thonnyを使用することでいくつかの利点があるため、Thonnyを使用したXRPコードの代替方法を見つけようとしています。ThonnyによりXRPへのMicro Pythonライブラリのインストールが容易にでき、特にUbuntu OSでのXRPプログラミングの経験を向上させます。Ubuntu OS上のブラウザベースのXRPコードの不具合を考えると、Thonnyは良い代替方法となります。
XRPプログラミングのためにThonnyをセットアップするには3つのステップがあります。
ステップ1:XRPファームウェアのインストール(オプション)
ロボットにXRPファームウェアをまだインストールしていない場合、以下の手順に従ってファームウェアをダウンロードし、インストールしてください。そうでない場合、すでに実施済みの場合は、このステップを飛ばしてステップ3に進んでください。
1.以下のURLから最新のXRPファームウェアをダウンロードする
URL:Releases · wpilibsuite/xrp-wpilib-firmware (github.com)
- 「.uf2」ファイルをダウンロードするか、 「.uf2」ファイルを含むファームウェアZIPファイルをダウンロードして解凍する
2.XRPをノートパソコンのUSBポートに接続する
3.BOOTSELボタンを押しながら、RESETボタンを押して放す(図2)
図2:XRPコントローラボード。(画像提供:SparkFun)
4.XRPは一時的にコンピュータから切断され、USBストレージデバイス「RPI-RP2」として再接続される
5.ダウンロードした「.uf2」ファイルをRPI-RP2 ドライブにコピーする
6.コピーが終了すると、ドライブは自動的に切断され、XRPをPCから抜くことができる
ステップ2:XRPコードエディタを使ってファームウェアのインストールを検証する
Thonnyを使う前に、まずXRPコードエディタを使用してインストールされたファームウェアを検証します。
- Google ChromeまたはMicrosoft Edgeを使って以下のURLにアクセスし、XRPコードエディタを開く XRPコードURL
- USBケーブルを使ってXRPをPCに接続する
- 「CONNECT XRP」ボタンを押して、XRPロボットをXRPコードに接続する
ステップ3:Thonnyを使ってXRPをプログラミングする
- Thonnyをダウンロードしてインストールする
- XRPをThonny IDEに接続する
- インストール後、アプリケーションを開き、USBケーブルでXRPをPCに接続する
- Thonny IDEの設定
- Tools(ツール)>Options(オプション)>Interpreter(インタプリタ)に進む(図3)
図3:Thonny IDEの構成。(画像提供:Thonny.org)
- 次に、ドロップダウンリストから 「Micro Python (Raspberry Pi Pico)」を選択する(図4)
- ポートドロップダウンリストで、Try to detect port automatically(自動的にポートを検出 )を選択し、接続用の COM ポートを自動的に検出する(図4)
図4:Thonny IDEの構成。(画像提供:Thonny.org)
テスト
すべてがうまくいったことを検証するために、XRPハードウェアのデフォルトプログラムにアクセスしてみましょう。
- File(ファイル)> Open(開く)...>に進み、ポップアップウィンドウから「Raspberry Pi Pico」を選択する(図5)
図5: XRPファイルにアクセスするThonny IDE。(画像提供:Thonny.org)
- これで、すべてのデフォルトファイル、またはXRPに保存したファイルが表示される(図6)
図6:XRPコードファイルを表示するThonny IDE。(画像提供:Thonny.org)
- XRPExamplesを開き、任意のコードを実行する
- 図7に示されるような出力が表示される
図7:実行中のコードのThonny IDE出力ウィンドウ。(画像提供:Thonny.org)
おめでとうございます、これでThonny IDEを使ったXRPのプログラミングは成功です。
まとめ
XRPコードの代替方法としてThonnyを使うことにはメリットがあります。主な利点は、ThonnyによりXRPへのMicro Pythonライブラリのインストールが容易にでき、特にUbuntu OSでのXRPプログラミングの経験を向上させることです。このブログで説明されているステップに従うだけで、XRPをプログラムして実行することができます。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum