NichiconのSLBシリーズリチウムバッテリおよびFingerprint Cards ABの生体認証センサ

新製品発見」のこのエピソードでは、NichiconのSLBリチウムイオンバッテリの新しいパッケージと、Fingerprint Cards ABの使いやすい生体認証センサについて取り上げます。

NichiconのSLBシリーズバッテリ独自の特性は、この製品のパッケージタイプです。サイズがφ3 x 7Lmmであるこれらのバッテリは、Nichiconの電解コンデンサと同じスタイルのケースで提供されるため、コンパクトなアプリケーションでの使用に最適です。

このシリーズの標準的な電気定格は、以下のとおりです。

  • 2.4V
  • 350μAhの容量
  • 25,000回の充電/放電サイクルの後で、80%を超える充電容量を維持

次に取り上げるのは、Fingerprint Cards ABのBM-Lite指紋モジュールです。このモジュールは、そのまますぐに使用することができます。必要なのは、シリアル接続と、起動および稼働のためのUARTまたはSPI経由のシンプルなコマンドのみです。

このモジュールの特長は、以下のとおりです。

  • 15kVを優に上回る保護を実現する、ESD保護コーティング
  • 防水、そしてより厳しい環境を対象としたIP定格で利用可能
  • 最大50の一意のユーザー指紋を保存できる、静電容量式タッチ技術
  • 指紋に対する標準の認知および検証時間は400ms以下

Fingerprint Cards ABは、BM-Lite、接続ケーブル、コネクタブレイクアウトボード、そして開発ボードが組み込まれた開発キットも提供しています。BM-Liteおよびこの開発キットにより、生体認証セキュリティがシンプルになります。コードがアップロードされると、指紋の登録、検証、保存が実行されます。

これら2つの製品により、柔軟性が大幅に向上され、設計の難しさが大幅に軽減されます。これからリリースされるその他のイノベーションについては、「新製品発見」の今後のエピソードに引き続きご注目ください。

著者について

Image of Kaili Simpson

カイリ・シンプソンは2015年からDigiKeyでアプリケーションエンジニアリング技術者として従事しています。彼は、DigiKey奨学金プログラムを通じて、エレクトロニクステクノロジ&自動化システムで応用科学の準学士号を取得しました。カイリは技術者として、部品に関する知識でお客様をサポートし、よくある問題に対する解決策の特定に役立つ技術情報を提供しています。彼はDigiKeyのTechForumにも関わっています。余暇には、学習、執筆、旅行を楽しんでいます。

More posts by カイリ・シンプソン
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum