Carlo GavazziのSCTL55 Smart Configurator

センサのトラブルシューティングが必要になり、センサの履歴を1台で調べられる使いやすいデバイスが欲しい、と感じたことはありますか?センサについての情報、たとえば、稼動が始まったのはいつか、最大温度に達する事象が何回起きたか、センサが導入されたアプリケーションの条件が何だったか、などの情報が必要ですか?そんな方々にお伝えしたいニュースが、Carlo Gavazziの新しい製品です。同社の新しいハンドヘルド型デバイス、インダストリ4.0 SCTL55 Smart Configuratorは上記のニーズに応え、さらに多くの場面でも活躍します。先ごろ、ラスベガスで開催されたPackExpo 2019で、幸運にもCarlo GavazziのSmart Configuratorのデモに直接触れる機会に恵まれました。このブログでは、IO-Linkの分野に革新をもたらすCarlo Gavazziの新製品の機能をご紹介します。

まず、このハンドヘルド型Smart Configuratorで目を引くのは、その5.5インチHDタッチスクリーンディスプレイです。また、デバイスの電源、IO-Link、エラー、S102、USBなどの状況を把握できる便利なLEDも備えています。このSCTL55は専用アプリを実行し、ユーザーは高度な診断機能にアクセスできます。これにより、センサの寿命全体での性能や稼動開始の時期がわかり、すべてのサイクル数、アラーム回数、環境データ、検出件数など、デバイスのさまざまな履歴を調べられます。デバイスの操作は直感的なGUIで行い、最も複雑なセンサでもユーザーによる制御が可能になります。そのため、PLCに対するストレスもかなり解消することができます。

図1:Carlo GavazziのSCTL55 IO-Link Smart Configurator(画像提供:Carlo Gavazzi)

このコンフィギュレータは、M12、M8 3線式、M8 4線式、およびテストクリップ接続によるケーブル接続の、4種類の標準的な物理接続によってセンサに対応します。また、容易なファイル構成を可能にするSDカードスロット、さらに充電用のマイクロUSBポートも備えています。SCTL55は大容量Liイオンバッテリの搭載により、連続稼動で5時間、スタンバイでは22時間の稼動が可能になります。このデバイスで個人的に注目している特長の1つに、メモリにセンサのIODDファイルがなくとも、Wi-Fi機能を介して幅広いセンサの仕様をすばやくダウンロードできる機能があります。SCTL55ではこれらの仕様に基づいてセンサの完全なデータ履歴を確認し、環境条件、時間数、検出件数、イベント回数、サイクル数などを追跡できます。

Smart Configuratorは最新のIO-LinkプロトコルであるIO-Linkバージョン1.1をサポートするので、各種センサの構成をごく簡単に行うことができます。つまりSmart Configuratorは、IO-Linkの旧バージョンとも互換性があります(1.0および1.1)。センサのパラメータは高分解能で簡単に調整できるようになり、センサの機能性をそのアプリケーションで最大限に引き出すことができます。センサの出力をNPNまたはPNPに設定するか、プッシュプルにするか、ノーマリオープンとノーマリクローズのどちらにするか、またはセンシング距離、基本パラメータを変える必要があるかは、アプリケーションに的確に合うように調整できます。また時間遅延やロジックゲートなどの、より複雑な機能も実行できます。このコンフィギュレータで重要なもう1つの特長は、センサの構成を保存して将来のセンサ使用時に適用することで、毎回再構成する作業が必要なくなり時間を節約できる点です。

ではこれらを踏まえて、Smart Configuratorは業界にどのようなインパクトを与えるでしょうか?このデバイスにより、工場現場のエンジニアは予防保守をさらに簡単に実施できるようになります。また、小規模な運用から複雑なセンサネットワークまで対応できます。エンジニアはこのコンフィギュレータをマシン上のセンサに、または必要に応じて内部にあるセンサにも直接接続できます。また、マシンの状態がセンサ寿命を短くするような仕様の上限で動作している場合、たとえば最大温度が長時間続くと、エンジニアに警告します。このような通知を受けて、予防保守によりダウンタイムや機器の破損、収益の損失、さらには安全上のリスクを減らすことができます。

現在、SCTL55Digi-Keyに在庫があります。製品の詳細については、Carlo GavazziのSmart Configuratorのページをご覧ください。

製品情報の参照先:

https://www.youtube.com/watch?v=iyiX9tTj8vE&feature=youtu.be

https://www.gavazzionline.com/pdf/BRO-SCTL55-eng.pdf

https://www.gavazzionline.com/pdf/sctl55_im.pdf

https://www.gavazzionline.com/pdf/IO-Link_System_Description_engl_2018.pdf

著者について

Image of Eric Halvorson

Eric Halvorsonは、DigiKeyでの在籍が12年を超え、現在は戦略的プログラムのパートナーシップマーケティングマネージャを務めており、産業用オートメーション市場に重点的に取り組んでいます。2011年にNorthland Community and Technical Collegeを卒業し、エレクトロニクス技術と自動システムでAAS(応用科学系準学士)の学位を取得しています。彼は最近まで、エレクトロメカニカルの製品マネージャとして、主にスイッチ類を担当していました。空き時間には、木工細工をしたり、物を修理したり、許される範囲内でタイムアウトを楽しんでいます。

More posts by Eric J. Halvorson(エリック・J・ハルバーソン)
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum