移行する準備はできていますか?
最適なアンテナで倉庫に関わる物流および輸送を改善
(画像提供:Molex)
世界は動いています。
モノのインターネット(IoT)の構成要素としてのコネクテッドビークルは、もはや未来のモノではなく、現在進行形のモノです。物流業界のサービスプロバイダはこのコネクティビティの恩恵をいち早く享受できるチャンスを得ています。先進的なワイヤレスソリューションを最大限に活用した新しいユースケースやビジネスモデルにこの技術を既に導入しているからです。
マクロ的に見れば、通信はすでに日常生活の中に浸透しています。現在、ほとんどの最新車両はネットワークに接続されており、車両と車両、車両とインフラの間で情報を交換しています。ドイツのNational Platform for Electric Mobility(電気自動車のための国家プラットフォーム)の情報など世界のマーケットデータによると、輸送機関の車両は従来想定されていたのをはるかに上回るスピードで電気自動車に移行しつつあります。コネクテッドビークルの未来は、5Gの開発と直接関係しています。この新しいモバイル規格によって、コネクテッドドライビングのビジョンが現実のものとなるからです。
RFIDソリューションの数々(画像出典:Molex)
5Gの奥にはアンテナがあり、これによって機器メーカーが簡単に無線通信を実現できるようになっています。最適な製品が、離れた地域で操作でき、Bluetooth/Wi-Fi、UWB(超広帯域)、セルラーIoT、LoRa、RFID、NFCの各プロトコルを組み合わせて扱うことができます。
超広帯域アンテナ(画像提供:Molex)
WiFiアンテナ(画像提供:Molex)
最適な製品を選定する
多くのアンテナは、すぐに使える製品として提供されており、最も普及しているアプリケーションに適しています。より複雑なユースケースでは、試作品を作っている開発チームやエンジニアが様々なアンテナを試して、アプリケーションに最適なものを見つけられるようなチャンネルにアクセスできることが重要です。
このような試行錯誤のアプローチは、倉庫(含む:そこで使われるトラックやフォークリフト)のように、相互に無線接続された複雑な環境では特に重要です。Molexは、複数のアンテナを1つのデバイスに網羅的にまとめたパッケージソリューションを提供しています。このデバイスは、車両と最新倉庫のインフラストラクチャから成る通信ユニット(TCU)にケーブルで簡単に接続できます。
モバイル体験がアンテナを差別化する
モバイルアプリケーションに最適なアンテナのベンダーを検討する際には、3つの要素を考慮する必要があります。
- モバイル業界での経験を持っていること。Molexは20年以上前からモバイル業界に深く関わっており、今では市場を席巻するほとんどのモバイルデバイスにMolexのノウハウが搭載されています。
- 複数の選択肢があること。すぐに使える製品を必要としているのですか。それとも、特定の用途用に作り込まれた製品を必要としているのでしょうか。IoTには万能製品はないので、複数のオプション製品があるプロバイダを選びましょう。
- 企業の段階に応じた仕様が用意されていること。膨大な数のアンテナオプション製品に関する詳細な製品仕様書およびアプリケーション仕様書により、老舗企業からスタートアップ企業まで、どのような段階にある企業の技術者でも、ワイヤレスデバイス設計にMolexのアンテナを簡単に実装できます。
ソフトウェアとハードウェアの連携
ソフトウェアとハードウェアが連携して、ルートの選定と最適化を行います。アンテナ部品は、無線通信ハードウェアが、貨物のように受動的に、または車両との相互作用のように能動的に、資産の追跡、監視、遠隔制御を行うためのものです。アンテナのソフトウェアは、データの収集、処理、評価を行い、人工知能を用いて手順を最適化し、予知保全からルートの最適化、貨物の自動再ルート選定から積荷ユニットの最適化まで、バリューチェーン全体で無駄を最小限に抑えます。
すべての資産には、インフラの様々な関係者とのコミュニケーションを可能にする包括的な無線接続ソリューションがあらかじめ搭載されている必要があります。Molexは、アンテナ設計における深い専門知識と経験を活用して、必要なすべての無線接続実現ツールを単一のパッケージに網羅した、スマートで小型の強力な無線製品を開発しています。このテクノロジーの詳細については、Molexのビデオ「RFID Asset Tracking Solutions」をご覧ください。
選定が簡単に
上記のMolexソリューションは、DigiKeyからすぐに入手可能であり、次のビデオで説明されています。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum