Power Distribution Boards: Smart Alternative to Relays
This blog will talk about the core concepts and the theory behind the circuit schematic and how it was approached.
FSAE Blog 2 - Building a Formula Car: Connectors in a Wiring Harness
In our previous blog, we talked about how we’re manufacturing a wiring harness, the essential electrical system in any automobile, for our FSAE car. This blog serves as a continuation and will cover our usage of connectors from DigiKey to make our lives easier and our car better!
FSAE Blog 1 - Building a Formula Car: Wiring Harness
Anteater Formula Racing is a student-run engineering project at UC Irvine. The objective is to design, manufacture, and test a Formula-style car in less than a year to compete yearly in the Formula Society of Automotive Engineers competition in Michigan (FSAE).
信頼性と精度に優れた車載用電流検出に最適化されたアンプを活用する理由
公開日:2026-01-08
車載回路におけるハイサイド電流検出を実現するため、高コモンモード電圧に対応可能なアンプの活用方法について説明します。
熱伝導率センサが優れた水素漏れ検知器である理由
公開日:2025-12-18
Honeywellの水素漏れ検知(HLD)センサは、化石燃料の代替として低炭素水素発電を導入する企業にとって重要な役割を果たします。
How Hardware Gets Hacked (Part 1)
Learn how embedded systems face physical attacks, key fob risks, competition challenges, and common weaknesses in hardware security.
特殊コネクタは車載対応USB-C接続を提供
公開日:2025-11-19
USB-Cコネクタとそれに対応するレセプタクルは、車載システムの設計者向けに入手可能で、ロック、キーイング、その他の堅牢性強化を提供しています。
Smarter hardware validation for a smarter vehicle: a modular approach to automotive testing
eMagazine Articles
As the automotive industry accelerates toward increasingly complex electronic systems, the demands on validation and production testing are evolving rapidly.
Simplifying automotive connectivity: Molex’s MX-DaSH solution for wiring harness consolidation
eMagazine Articles
Vehicle harness complexity has grown tremendously due to the integration of advanced driver assistance systems (ADAS).
GMSLを使用し、産業用および車載用広帯域ビデオ要件に確実に対応
公開日:2025-10-16
GMSLポイントツーポイントリンク技術は、産業用および車載用アプリケーションにおいて、マルチカメラビデオ機能を強化します。
自動駐車場からスマートホームまで:BESTAR Holdingsの高信頼性車載グレード超音波センサ
密閉型トランシーバと吸音材を内蔵した車載グレードの超音波センサは、過酷な環境下でも安定性を確保します。
C0G MLCCはフィルムコンデンサを超える省スペースの選択肢を提供
Kyocera AVXのC0G MLCCが、フィルムコンデンサの性能と同等、あるいはそれを上回り、スペースを節約する方法をご覧ください。
LEDドライバが照明アプリケーションにおいて果たす重要な役割
公開日:2025-08-06
AL5887Q LEDドライバは、自動車およびディスプレイアプリケーションにおいて、細かなRGB色制御、調光、および効率的な照明を実現します。
ADASおよびインフォテイメントシステム向けPower over Coax(PoC)専用インダクタの選定
公開日:2025-07-10
Power over Coax(PoC)専用インダクタが、ADAS、インフォテイメント、パワートレインアプリケーションにおけるバイアス-T回路設計を簡素化する方法を学んでください。
コンパクトEV電源設計に車載グレードフライバックトランスを使用
公開日:2025-06-12
フライバックトランスは高性能電気自動車(EV)の電源の重要部品であり、設計者はそれについて十分に理解しておくことが必要です。
SPC5およびSTM8車載MCU用水晶振動子の選択
公開日:2025-06-11
選択ツールは、タイミング精度と安定性を保証するために、厳しい車載環境でSPC5およびSTM8 MCUにクロック水晶振動子を適合させるのに役立ちます。