ローパス/ハイパスフィルタカリキュレータ
パッシブフィルタ(集中定数フィルタとも呼ばれる)は、決められた周波数を上回る、あるいは下回る信号を減衰させるのに使用されます。このパッシブフィルタカリキュレータでは、構成(RC - 抵抗/容量性、RL - 抵抗/インダクタンス、LC - インダクタンス/容量性)を選び、値を入力してカットオフ/-3dB周波数を計算できます。部品の構成に応じて、ローパスフィルタまたはハイパスフィルタを構成できます。ローパスフィルタは、カットオフ周波数までの歪みの少ない信号を通過させますが、カットオフ周波数以上の入力信号を遮断します。ハイパスフィルタは、カットオフ周波数を下回る周波数を遮断し、上回る周波数を通過させます。
フィルタタイプ
RCフィルタの式
RLフィルタの式
LCフィルタの式
パッシブフィルタは集中定数フィルタとも呼ばれ、抵抗器、インダクタ、コンデンサで構成されます。所定のレベルを上回る、または下回る周波数を通過させます。周波数が-3dB(70.7%)減衰するレベルをカットオフ周波数と呼びます。
集中定数フィルタを構成する際には、各要素が信号に与える影響を理解することが重要です。抵抗素子はほとんど周波数に依存しません。インダクタでは、周波数が高くなるとインピーダンスが高くなり、コンデンサでは、周波数が高くなるとインピーダンスが低くなります。このように様々なダイナミクスがある中で、望ましい周波数特性を得るためには、フィルタの構成に配慮する必要があります。
1次フィルタは、能動(インダクタまたはコンデンサ)素子を1つだけ含むものです。2次フィルタは、2つの能動素子を含み、2倍の周波数ロールオフを持ちます。RCフィルタは一般的に低出力信号のフィルタリングに使用され、より高価なLCフィルタは高出力に適しています。また、理論的には、2次LCフィルタはエネルギーを熱で放散させないので、RCフィルタよりも効率が良いと言えます。
集中定数フィルタを構成する際には、各要素が信号に与える影響を理解することが重要です。抵抗素子はほとんど周波数に依存しません。インダクタでは、周波数が高くなるとインピーダンスが高くなり、コンデンサでは、周波数が高くなるとインピーダンスが低くなります。このように様々なダイナミクスがある中で、望ましい周波数特性を得るためには、フィルタの構成に配慮する必要があります。
1次フィルタは、能動(インダクタまたはコンデンサ)素子を1つだけ含むものです。2次フィルタは、2つの能動素子を含み、2倍の周波数ロールオフを持ちます。RCフィルタは一般的に低出力信号のフィルタリングに使用され、より高価なLCフィルタは高出力に適しています。また、理論的には、2次LCフィルタはエネルギーを熱で放散させないので、RCフィルタよりも効率が良いと言えます。