小型!車載グレード!Mini50密閉型ワイヤ~デバイス用レセプタクル!

今日の自動車設計に内在する課題を克服するために、技術者は過酷な環境に対応できる小型、密閉、高信頼性を特長とするコネクタを必要としています。物質と反物質のように、通常これら3つの性質は相互に打ち消し合います。密閉性はコネクタの小型化の障害になりますし、小型コネクタはしばしば耐久性を犠牲にします。言い換えると、今日の自動車設計者は、真のスーパー性能を備えたコネクタを必要としています。
加えて、自動車メーカーは、各種用途への柔軟性を提供するために、様々な回路サイズや他のオプションに対応できる完全な製品ラインを求めています。したがって、メーカーは単なるスーパーコネクタではなく、スーパーコネクタの「連携チーム」を求めているのです。
コネクティビティに影響を与える自動車開発
以下は、そのようなスーパーコネクタのチームだけにしか解決できない、自動車設計における3つのトレンドです。
- 電気的および電子的「コンテンツ」の量的増加により、部品の小型化が求められています。OEMでは、より小型のコネクタやより多くの端子をこれまでと同じスペースに収容することを求められています。これは、スペースを取りすぎたり、車重を増やすことなく、自動車設計者がコンテンツ増加のニーズを満たすのに役立ちます。
- より多くのセンサが車両設計に組み込まれるようになり、その一部、特に先進運転支援システム(ADAS)センサは複数の機能を提供します。したがって、それらのセンサには16極または20極のコネクタが必要となります。その結果、設計者は回路数の多い小型の密閉型コネクタを探しています。
- 駆動装置の騒音、振動、ハーシュネスが低減されると、ロードノイズに対処するというニーズがより重要になります。Molexは、ロードノイズ除去センサを開発することにより、このトレンドに対応しました。これらの堅牢なセンサには、バックシェルを備えた4回路の密閉型コネクタと適切な動作温度が必要です。
小型コネクタは長い間市場に出回ってきましたが、必ずしも自動車用途の要件を満たしているわけではなく、しばしば条件付きで設計に実装されました。たとえば、密閉性の他に、信頼性の高い接続を確保する機能が一般的に欠如しています。さらに、使用可能な密閉型0.50mmコネクタは製造が困難で、厳しい車載用規格に合格する必要があります。その結果、市場での選択肢が少なくなっているのです。
窮地を救うMini50密閉型コネクタ!

DigiKeyから入手できるMolexのMini50密閉型ワイヤ~デバイス用レセプタクルは、0.50mmインターフェースと1.80mmピッチを備えており、0.64および1.50mmコネクタと比較して小型寸法(長さ、幅、高さ)による省スペース化を実現します。これらのコネクタは実際に、様々なセンサ、ドアミラー、パワーステアリング機構、照明およびレーダーデバイスなど、現在0.64および1.50mmコネクタが使用されているアプリケーションのホストとして理想的です。このようなアプリケーションでは、設計者がスペースの制約と格闘していたり、耐久性を犠牲にせずに同じ面積内でより多くのピンを備えたコネクタを活用する必要があったりします。Mini50密閉型コネクタは、厳しい設計上の難問に対処する目的でも設計されています。これらのアプリケーションで現在使用されているコネクタよりも小型で、同等の堅牢さを備え、より多くの回路サイズが提供されています。
実際に、ワイヤ~デバイス用Mini50密閉型レセプタクルは、業界最小レベルの車載グレード密閉システムです。また、USCAR仕様に準拠したIP68相当の定格を提供する唯一のワイヤ~デバイス用レセプタクルです。Mini50レセプタクルとバックシェルを併用することにより、デバイスにクラス3の密閉性を付与する選択肢もあります。
さらに、Mini50密閉型レセプタクルは、完全なオプションラインナップによって設計柔軟性を提供します。この製品ファミリは、1列と2列の両方、2回路、4回路、8回路、10回路、16回路の各サイズ、キャビティプラグ、バックシェル、およびCPAオプションを提供します。
今日の自動車アプリケーションの需要に最適なMini50ワイヤ~デバイス用レセプタクルが、設計上の窮地から救出してくれるでしょう!
設計と調達プロセスを最適化するために、MolexがDigiKeyを通して提供する他のコネクティビティ製品もご覧ください。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum