DigiKeyのDigi-Spool® - カスタムカットワイヤおよびケーブル
DigiKeyのDigi-Spools®をご存知ですか。
DigiKeyのお客様であれば、Digi-Reels®でお馴染みだと思いますが、Digi-Spoolsはご存知ですか。長年にわたり、お客様にはDigiKeyに ワイヤおよびケーブル をご注文頂いております。多くの場合、1000フィートスプールでも10フィートスプールでも、長さはあらかじめ設定されています。長さに合わせてカット済みで、ご注文後すぐに出荷できます。
これは、フックアップワイヤやいくつかの短い長さのケーブルには最適ですが、1/0AWGケーブルの4,000フィートスプールが必要な場合はどうでしょうか。DigiKeyはその解決策もご用意しています。34AWGから1/0AWGまでのあらゆるケーブル径をご指定の長さに正確に切断し、スプールに巻いて出荷いたします。このサービスは幅広い製品でご利用できます。スプライスはなく、すべて100%連続しており、お客様独自の仕様を満足することが保証されています。ケーブルカットショップの中には、長さを短くするところもあります。1000フィート注文しても、980フィートしか届かないこともあります。DigiKeyではそのようなことはありません。1000フィートご注文いただければ、それをお送りいたします。
それから、スプライスがないこと、正確なカット(マイナス公差がないこと)、幅広い品揃えに加え、メーカーによるUL認証も取得できます。また、最低発注量もありません。1フィート必要であれば、1フィートお送りします。Igus、 Lapp、 Helukabel、 TE、 Belden、 Panduitなど、業界トップクラスの製品を取り揃えています。
最近では、Panduitの 光ファイバケーブル も取り扱うようになりました。当社の他の製品同様、光ファイバケーブルもラフにカットされた端部を、必要な長さで、すべてスプールにてご注文いただけるようになりました。
どのようなサイズのケーブルやワイヤをお探しでも、DigiKeyには必要なものが揃っています。ほとんどの場合、長さに合わせてカットし、ワイヤとケーブルをスプールして、その日のうちに出荷することができます。Digi-Spool®プログラムの詳細については、ウェブサイト www.digikey.jp/ja/resources/dk-services/wire-and-cable-cuttingをご覧ください。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum