ウェビナー:屋外設備ファイバ設計をマスターし、導入リスクを低減

屋外設備(OSP)の設計は、厳しいスケジュールの中で、規制の遵守、基準への適合、信頼性の高い成果の達成など、さまざまな要素を両立させる作業のように感じられることがあります。もし、こうした設計上の選択を、繰り返し可能な初回合格プロセスに変えることができたらどうでしょうか?

このウェビナーでは、Panduit CorporationのシニアプロダクトマネージャーであるImtiaz Mir氏が、すぐに適用できる実践的な段階型フレームワークをご紹介します。地域の危険要因を適切なアーキテクチャにマッピングする方法、業界標準に沿ったハードウェアの選定方法、品質を可視化して検査官が初回で承認する手法を学びましょう。

主な内容

  • 遅延と再作業の削減:
    明確で段階的な意思決定アプローチにより、作業の中断や再設計のループを回避します。
  • 初回での検査の合格:
    コンプライアンスを可視化し、検証可能な、シンプルで現場ですぐに使える証明手法を採用します。
  • 初回での適切な部品調達:
    スプリッタ、エンクロージャ、NID、ペデスタルを、環境リスクに適合した公認規格に基づいて選定します。
  • 確実なスケールアップ:
    PanduitのソリューションとPanduit ONEパートナーネットワークを活用し、設備の標準化と展開の迅速化を実現します。

参加のメリット

このウェビナーは、複雑性を簡素化し、規格に適合した一貫性のある設備の実現を目指すOSPエンジニア、プランナー、プロジェクトマネージャーを対象としています。都市部、郊外、地方を問わず、このフレームワークはリスク低減、効率向上、確実なスケールアップを支援します。

日時:米国中部標準時2026年2月19日午前10時(日本時間2026年2月20日午前1時)

所要時間:1時間

参加登録はこちらから。イベント終了後、いつでも完全版録画を受け取ることができます。

https://event.on24.com/wcc/r/5171476/381540D375200671D4F8E23892C33D4C?partnerref=blog

著者について

More posts by DigiKey Editor
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum