Machinechat JEDI Oneを使用して(さらに)スマートな都市を素早く構築
サンフランシスコ、ダラス、ローリー、シーフリバーフォールズ。どこに住んでいても、街の公園、学校の建物、地元の幹線道路にIoTテクノロジーが展開されることで、都市や街ではリソースの管理が強化され、公共の安全が確保され、住民の生活の質が高められるのではないでしょうか。
では、何が問題なのでしょうか?テクノロジーの導入はある程度強気で進める必要がありますが、不適切な選択をすると、時間とコストの両方が無駄になってしまう可能性があります。関係するリソースに税金が使用されている場合、コスト、投資利益率、実行可能性、そしてパフォーマンスの結果などにより厳しい目が向けられることになります。
オールインワンのIoTデータ管理ソフトウェア、Machinechat JEDI Oneは、一元化されたオンプレミスのバイナリソリューションです。このソリューションを利用することで、IoT開発者やソリューションアーキテクトは、実務ですぐ利用できるプロトタイプや概念実証を、数時間という短期間で安価に構築できます。数週間や数か月といった期間は必要ありません。
JEDI Oneではカスタムのデータコレクタが事前構成されているため、システムのインテグレータや開発者は、ほぼすべてのデバイスやセンサからデータを収集することができます。貴重な時間を費やしてカスタムのソフトウェアのコーディングを行ったり、ドメイン固有のプログラミング言語や専用のプログラミング言語を学習したりする必要はもうありません。データコレクタが設定されると、JEDI Oneに用意された、すぐに使用できるデータ視覚化、ルール、監視、そしてストレージを、ポイントアンドクリックやドラッグアンドドロップのメニューを使用して簡単に設定することができます。
エッジベースのルール機能により、条件に該当した場合やスケジュールに応じて、メールやSMSを使用して通知を送信することができます。カスタムのアクションプラグインを使用することで、JEDI Oneによって外部スクリプトをトリガしたり、他のアプリケーションにデータを送信したりできます。
また、ローカルのデータストレージを使用することで、保存するデータ(そして保存期間)、保存場所、データにアクセスできる人など、データに対する完全な制御を継続することもできます。もちろん、クラウドにすべてのデータを送信する必要がなくなることから、コストの大幅な節約も実現されます。
以下のような使用例が考えられます。
- 幹線道路の建設期間中にポンプ場が完全に稼働するように監視する(冠水を防止する)。
- ランドスケープインフラストラクチャおよびシステムの監視保全によって、現地の幹線道路や一般道路に影響する可能性がある危険な土壌浸食を回避する。
- 脆弱な幹線道路や道路区間で、速度調整や注意が必要な気象状況の場合に警告を出すことができるようにする。
- 公立の学校や診療所の冷蔵設備を監視し、食品やワクチンの安全性と有効性を確保する。
- 環境の監視により、公立の公園といった自治体の施設での水、電力などのリソースの効率的な使用を実現する。
- 公的な施設の手洗い設備を監視して、石けんの量が不足しないようにする。
- 市の機密性の高い保管施設へのアクセスを監視する。
実務ですぐ使用できるプロトタイプおよび概念実証をより早く、安価に提供できるようになったことで、主要な意思決定者に、潜在的なプロジェクトの利点の評価やプロジェクトの事業目標の決定をより迅速に実施してもらうことができるようになります。このソリューションの導入の成果は、展開に必要な期間、そしてROIの回収までの期間の短縮です。

Machinechat® JEDI OneはWindows 10、Mac OS、Linux、Raspberry Pi、BeagleBoard® BeagleBoneの各バージョンで利用可能で(このブログの執筆時点)、プレミアムライセンスの単価は39ドル~79ドルです。さらに、DigiKeyのRaspberry Pi用オールインワンIoT QuickStart Environmental Monitoring Kitには、JEDI One for Raspberry Piが付属しています。
MachinechatおよびDigiKeyのスマートシティに関する取り組みについて詳しくは、都市のデジタル化に関する3部構成のシリーズをご覧ください。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum