すぐに使えるLoRaハードウェアとオールインワンのIoTソフトウェアでオンプレミスのIoTプロジェクトを数日で展開

最近の調査によると、IoTプロジェクトを展開しているのは、中小企業では10%未満、中堅企業では30%未満となっています。また、中にはIoT戦略の追求を完全に放棄している企業もあります。

その主な理由は以下のとおりです。

  • 導入・展開時のコストが高い
  • データのプライバシーやセキュリティへの懸念
  • IoTソリューションを既存のシステムと統合するための技術的な煩雑性とスキルの不足
  • IoTシステムの保守・サポートのしにくさ

開発者やシステムインテグレータにとって、上記のような課題は大きなビジネスチャンスであり、うまくいけば顧客に価値を提供し、会社を成長させることができるものです。

今日の中小企業が、セキュリティで保護された手頃なIoTプロジェクトの展開を成功させるにはどうすればよいでしょうか?

中堅・中小企業がどのようなIoTプロジェクトの展開に投資する場合でも、開発者やシステムインテグレーターは以下のようなソリューションを提供する必要があります。

  • ROI実現への近道であり、価格も手頃
  • 使いやすく簡単に保守でき、ニーズの変化に合わせて拡張可能
  • 既存のシステムとの統合が容易
  • セキュリティが保護されており、不必要なデータ処理コストを最小化可能

すぐに使えるLoRaハードウェアと、コード不要のオールインワンIoTソフトウェア:数か月ではなく数日で展開可能

LoRaは、ヨーロッパ、アジア、そして今では米国でも、IoTプロジェクトに適した無線規格として、ますます人気が高まっています。低消費電力で、20km以上の広範囲をカバーし、手頃な接続コストを実現するLoRaは、IoTの幅広いユースケースシナリオに適用できます。その中には、スマート農業、スマートシティ、スマート製造などが含まれます。

(画像提供:Machinechat)

コード不要のオールインワンIoTソフトウェア(MachinechatのJEDI Oneなど)と組み合わせればすぐに使えるSEEED StudioSenseCAPシリーズなど、産業グレードのLoRaゲートウェイ&センサにより、開発者やシステムインテグレータは、数週間や数か月ではなく、数日で現場対応のIoTプロジェクトを迅速に展開することができます。

IoT技術は、ビジネス効率の向上から保守コストや人件費の削減、さらには新たな収益源や製品提供機会の特定などにより、中堅・中小企業の業績を大幅に向上させることができることは誰もが知っています。すぐに使えるハードウェアとソフトウェアのソリューションを使用することで、開発者はお客様がIoT展開プロセスを加速し、以下のような大きなメリットを得られるお手伝いをすることができます。

  • 開発・展開コスト全体の低減
  • ローカルでのデータ管理によるクラウドデータ処理コストの削減
  • データのプライバシーとセキュリティの強化
  • 既存のシステムやアプリケーションとの統合が容易
  • ニーズが変化してもカスタムハードウェア/ソフトウェアの追加構築をせずに済む拡張性
  • 既製品のハードウェアを使用することで、保守・サポートの煩雑性とコストを削減

さらに重要なのは、開発者やシステムインテグレータが、より充実したユーザーエクスペリエンスの実現や、IoTプロジェクトとお客様のエンタープライズビジネスアプリケーションや目標との統合に、より多くの時間と技術的リソースを費やせるようになるということです。(ほとんどの開発者が、誰も見ていないカスタムの中間層ソフトウェアの構築や、お客様が閉じ込められて開発者に共依存しているような気分にさせられるハードウェアソリューションの構築に費やした時間に対して、賞賛や信用を得られていないということを認めようではありませんか。)より簡単に適応できる柔軟なソリューションを提供できる開発者は、リピートオーダーを獲得し、IoTビジネスを成長させることのできる可能性が高くなります)。

著者について

Image of E. E. Wang

E.E.は、IoT、半導体、ネットワーク、ソフトウェア、環境分野の新興テクノロジー企業で20年以上の業務経験があります。2番目の社員としてMachinechatに入社する前は、Lantronixのコーポレートマーケティング & IR担当ディレクターとして、ゲートウェイとITM製品のメッセージングの再構築に尽力しました。

それ以前は、スイスに拠点を置くSGS-SAの2つの子会社で、事業開発とマーケティングチームのシニアメンバーを務めていました。SGS-SAは世界有数の検査、検証、試験、認証会社です。余暇には、料理、ゴルフ、ビーチバレー、旅行、技術関連の探求などを楽しんでいます。

More posts by E. E. Wang(E. E.ワング)
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum