Arduino、UNO Qを発売

エンジニアの皆様、学生の皆様、そして電子工作愛好家の皆様、朗報です。 Arduinoは、Linux Debian対応マイクロプロセッサとリアルタイムSTM32U585マイクロコントローラを組み合わせたシングルボードコンピュータ、次世代UNO Qを発売しました。この手頃な価格のSBCにより、リアルタイム制御を要する高速ブリッジコンピューティングが可能となり、エッジAI開発を実現します。

Arduino UNO Q。(画像提供:DigiKey)

本ボードは、センサやUNOシールドとの連携を最適化して設計されており、Modulinoなどの製品は搭載されたQWIICコネクタで容易に接続可能です。UNOフォームファクタ標準のボックスヘッダにより3.3Vシールドも引き続き使用でき、さらに基板裏面の高速ヘッダによりArduinoキャリアとの互換性も確保されています。

UNO QはPC接続モードとスタンドアロンモードの2つの動作モードで利用可能です。PC接続モードは、USB-Cコネクタを介してUNO QをPCに接続する従来の方法です。スタンドアロンモードでは、キャリアボードまたはUSB-Cドックを介してモニタ、キーボード、マウスを接続するだけで、ArduinoのApp LabをUNO Q上で直接実行できます。

Arduino App Labは、Arduinoスケッチ、Pythonスクリプト、AIモデルを単一のインターフェースで統合したオールインワンの無料開発環境です。あらかじめ用意されたサンプルにより、AI機能を数分で体験でき、サンプルコードを完全にカスタマイズ、変更する機能も備えています。AI App Labのサンプルには、顔検出、音声認識、画像分類、キーワード検出などがあります。

詳しくはhttps://www.digikey.jp/ja/product-highlight/a/arduino/uno-q-microcontroller-boardをご覧ください。

著者について

Image of Linzee Loerzel DigiKeyのアプリケーションエンジニアリング技術者であるLindsay Foyは、2005年からDigiKeyで仕事を続けており、テクニカルコンテンツの作成だけでなく、さまざまなプロジェクトに関する技術的な質問の解決を支援しています。彼女は、Northland Community&Technical Collegeの自動化電子工学と電子部品マーケティングの両方で学位を取得しています。彼女の自由な時間に、Lindsayはミネソタマスターガードナーとしてボランティアをし、MOOCコースを受講したり、旅行しています。
More posts by Lindsay Foy
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum