なぜ耐環境型産業用PCが従来の工場用コンピュータに置き換えられているのか?

現代の産業構造は、スマートテクノロジーの統合に重点を置いた大幅な変革を遂げており、これにより、過酷な環境下でも信頼性高く運用可能な新たな種類のコンピューティングハードウェアが不可欠となっています。多くの場合、これらの過酷な環境条件は、極端な温度、衝撃、振動、埃、水、および湿度などが主な要因です。

報告によると、オフィス用コンピュータの85%以上が、一般的な工場の振動レベル下で正常に動作し続けることができませんでした。産業空間における過剰な熱は別の重要な課題であり、同じ調査では、工場レベルの熱にさらされた民生用PCの78%が定格を超える発熱を起こしたことが判明しました。15グラムの力による衝撃試験においても、ほとんどの標準的なPCは内部部品の脱落や物理的な損傷が発生しました。これにより、コンポーネントの劣化が加速しました。

従来のコンピューティングハードウェアのこれらの問題は、業界を問わず、はるかに深刻な影響を及ぼします。製造業界では、このような問題はダウンタイムや運用上の信頼性の低下を引き起こす可能性があります。業界からは、予期せぬダウンタイムが組織の収益を停止させるだけでなく、その投資コストの増加を引き起こす可能性があるとの報告があります。場合によっては、高スループット産業の大規模製造業者では、1時間あたり$100,000を超えるコストが発生する可能性があります。

民生用グレードのコンピューティングシステムは、家庭やオフィス環境向けに設計されており、工場現場のような制御されていない環境では性能が著しく低下します。インダストリ4.0の目標と従来のコンピューティングシステムの間には、本質的な矛盾が存在します。

現場運用向けに設計された耐環境型産業用PC

耐環境型産業用PCは、現代のコンピューティング性能と過酷な環境にも耐えられる強化されたコンポーネントを組み合わせた設計で製造されています。これらの製品は、堅牢な機械設計を採用しており、衝撃や連続的な振動からコンポーネントを保護するため、密封されたシャーシや内部ブラケットを組み込んでいます。これは、振動絶縁マウントと衝撃吸収材を統合することで実現されており、重機に取り付けてもPCは正常に動作し続けます。

広範な動作温度範囲での動作は、コンポーネントの選択と熱設計の両方によって実現されています。重要な点として、産業用PCメーカーは、70°Cまでの温度対応を可能にする産業用グレードのコンポーネント(CPU、メモリ、コンデンサなど)を使用しています。このような温度環境での動作向上のもう1つの要因は、エンクロージャと冷却システムの最適化です。多くの耐環境型PCは、熱を効率的に放散するためにフィン付きのアルミニウム製ヒートシンクシャーシを使用したファンレス設計を採用しています。

図1:ChipseePPC-CM4-070-D産業用Pi PCは、最大36Vの入力電源に対応し、60°Cの環境下でも高信頼性で動作します。(画像提供:Chipsee)

産業用PCは、防塵および防水性能のIP65/66規格に準拠しているほか、産業現場の不安定な電源環境に対応した電源入力設計を採用しています。これらのコンピューティングデバイスの多くは、広範囲のDC入力電圧で安全に動作します。内蔵のサージ抑制器とフィルタが、電源サージや電気的過渡現象から保護します。さらに、これらのPCは電磁波干渉に対しても強化されています。

産業用PCの戦略的メリット

利害関係者は、産業施設の運営コストを最小限に抑えつつ、生産性と利益を最大化することを常に目指しています。これは、最大稼働時間の確保の必要性から、堅牢な産業用PCへの移行を後押しする主要な要因となっています。前述の通り、1分間のダウンタイムでも産業事業者にとって多大なコストを招き、設備の故障により年間数十億ドルの損失を引き起こす可能性があります。

あらゆる機械はさまざまな理由で故障する可能性がありますが、産業用PCは故障が発生した場合の影響を最小限に抑えるように設計されているため、その恩恵を受けることができます。これらのコンピューティングデバイスの多くは、リモート監視と診断機能をサポートしています。また、ホットスワップ対応のコンポーネント(ドライブや電源ユニットなど)を搭載し、一部のハイエンドモデルでは冗長化機能も備えています。この高信頼性と保守性を重視した設計により、問題が発生した場合でも迅速に対応できるようになっています。

図2:Phoenix ContactVL3 UPC 1110ボックスPCは、アルミニウム製ケースを使用し、DINレールマウントをサポートします。(画像提供:Phoenix Contact)

大規模な産業施設では、数百台のコンピューティングデバイスが必要とされています。産業用PCは初期購入コストが高いものの、その寿命にわたる総所有コストは、民生用PCと比べて大幅に低くなります。産業用PCは耐久性を重視して設計されており、通常は8~10年程度、場合によってはそれ以上の寿命があります。物理的なメリットに加え、産業用PCはIEC 62443などの規格に準拠したサイバーセキュリティ対策を備えています。これは、コネクティビティの向上により、これらの産業システムが共通の脆弱性を悪用するサイバー脅威にさらされるためです。

全体として、耐環境型PCは、強化された外装から内部レイアウト、高耐久性コンポーネントに至るまでの技術革新を組み合わせた製品です。これらすべては、高い信頼性と継続的な運用という1つの目標に向けたものです。この本質的な堅牢性が、工場の生産ラインや産業施設で従来のPCを置き換えている理由です。

著者について

More posts by Abhishek Jadhav
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum