太陽電池は屋内IoTデバイスの信頼性をどのように向上させるか

スマートビルディングのセンサから資産追跡装置まで、屋内IoTデバイスの多くは、設計が簡単であるため、依然として使い捨て電池に依存しています。しかしながら、この依存は、寿命の有限性、メンテナンスコスト、稼働停止時間、環境への懸念など、いくつかの課題をもたらします。これらの要因は総合的に、IoT機器の信頼性に直接的な影響を及ぼします。

さらに、電池の頻繁な交換は時間を要し、非効率的です。これは、自律的で常時接続するデバイスというIoTビジョンに反するものです。したがって、信頼性の向上、メンテナンスコストを最小化、大規模展開の促進のためには、屋内IoTノードへの電源供給に関する新たなアプローチが必要です。

Transforma Insightsの報告によると、IoTデバイスの増加により、2030年までにエネルギー需要が34テラワット時増加すると予測されています。したがって、屋内用太陽電池による継続的な電源供給の実現、持続可能な材料の使用とバッテリ使用の回避による電子機器廃棄物の削減、そして計算やデータ転送にかかるエネルギーコストを最小限に抑えることが極めて重要です。

近年、屋内環境向けに設計された太陽電池技術の材料と構造において、著しい技術的進歩が見られます。屋外用ソーラーパネルの一般的な活性材料である結晶シリコンのバンドギャップは1.12eVです。しかし、一般的な屋内光源が可視光域内でしか発光しないため、最適なバンドギャップは1.9~2.0eVにシフトします。

その結果、結晶シリコンは屋内の照明条件下では性能が低下します。この課題に対処するため、業界では、屋内用の光収集技術を用いた代替品が開発されてきました。これにはアモルファスシリコン、色素増感太陽電池(DSSC)、ペロブスカイト太陽電池、有機薄膜太陽電池などがあります。

図1:Panasonic Energyのガラス基板タイプアモルファス太陽電池AM-1456CA-DGK-E。(画像提供:Panasonic Energy)

IoT向け主要屋内太陽電池技術

1.アモルファスシリコン(a-Si)セル

アモルファスシリコン(a-Si)は確立された薄膜太陽電池技術であり、その光バンドギャップは約1.6eVです。これは室内照明用途における最適値に近い値となります。低消費電力の屋内IoTデバイスに初めて採用された技術です。

スペクトル特性が適合し、低照度下でも比較的高い開放電圧を発生するため、a-Siは一般的な屋内照明環境において結晶シリコンを上回る性能を示します。試験結果によれば、水素化a-Si太陽電池は、LED屋内照明環境において最大21%の変換効率を達成可能です。

a-Si系太陽電池の主な利点は、ガスプラズマ源を用いたコスト効率に優れた薄膜製造プロセスにあります。これにより、低コストのフレキシブル基板上に太陽電池を製造することが可能になります。

しかしながら、この技術の大きな制約として、新技術と同等の電力を発生させるためには、より大きなセル面積を必要とする点が挙げられます。さらに、各a-Siセルが単体で発生する電圧は比較的低いため、IoTデバイスに必要な電圧を得るためにセルを直列接続することが一般的です。

図2:TDK CorporationBCS4430B6アモルファス薄型フレキシブル太陽電池(開放電圧4.2V)。(画像提供:TDK Corporation)

2.色素増感太陽電池(DSSC)

新世代の光起電力デバイスであるDSSCは、光合成と同様の原理で動作します。すなわち作用電極上の増感色素が光を吸収して電子を放出し、その後酸化還元反応を通じて電解液から電子を補充する仕組みです。この増感色素は屋内光源の発光スペクトルに最適化できるため、屋内IoTアプリケーションに非常に適しています。

この設計の別のアプローチとして、多次元ナノ構造体、たとえば散乱特性を組み合わせて光吸収と電荷収集を強化する複合光電極などが挙げられます。ある研究論文では 、 新しいナノ構造を用いることで、0.014mW/cm2という極めて低い人工光下において24%の電力変換効率を達成したと報告されています。

3.ペロブスカイト太陽電池セル(PSC)

屋内用途におけるもう1つの有望な代替技術としては、2015年に初めて研究が開始されたペロブスカイト太陽電池(PSC)が挙げられます。この研究では、電子輸送層を設計することで、ペロブスカイト活性層のトラップを制御し、これによりキャリアの生成、輸送、結合といった時間的な挙動を最適化しました。その結果、PSCは屋内環境下で27.4%の電力変換効率を達成しました。

ペロブスカイトは溶液プロセス(塗布法)で成膜可能な半導体材料の一群であり、理想的なバンドギャップ1.8eVと高い光起電力に調整できるため、LEDや蛍光灯照明下で高い効率を実現します。ペロブスカイト屋内光発電(IPV)デバイスは、記録的な効率を達成しています。2025年の研究では、1,000ルクスにおいて42%の変換効率が報告されており、これはこれまで記録された中で最高水準の1つです。

4.有機薄膜太陽電池(OPV)セル

有機薄膜太陽電池(OPV)は、光を吸収して発電する半導体としてカーボン系分子を利用しています。分子設計によって、有機半導体は可視スペクトルを強力にターゲットとするように調整することが可能です。最適化された屋内用OPVは、低照度下において30%に迫る電力変換効率を実証しており、これは最良のDSSC(色素増感太陽電池)やペロブスカイトセルに匹敵する性能です。

これらの特性により、OPVはPETプラスチックなどの基板上に薄く柔軟なフィルムとして印刷できるため、特に不規則なフォームファクタのデバイスにおける分散型IoT展開に適しています。企業は、曲げたりさまざまな形状に対応できる柔軟な屋内太陽電池フィルムさえも製造しています。IoTの設計者にとって、これはたとえばセンサ表面の薄膜として、あるいはデバイス内部にシール状電源フィルムとして、太陽電池を容易に組み込めることを意味します。

まとめ

屋内用太陽電池は、自律型IoTシステム構築の重要な基盤技術として注目されています。周囲の光からエネルギーを収集するこれらの太陽電池は、使い捨て電池に代わる実用的な選択肢となり、長寿命かつ低メンテナンスな運用を実現します。

材料科学、特にペロブスカイトや有機材料の進歩により、低照度環境下での電力変換効率が向上しています。一方、スマートな統合戦略により、安定性とフォームファクタの制約に対処しています。その結果、IoT環境におけるより持続可能な未来への明確な道筋が示されています。

著者について

More posts by Abhishek Jadhav
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum