電源投入時の電流サージから産業用デバイスを保護する方法

産業用デバイスの電源が入ると、通常の動作レベルをはるかに上回るサージ電流(突入電流と呼ばれる)が流れることがよくあります。デバイスの種類によっては、この電源投入時のサージは定常電流の10倍から30倍に達する場合があります。このような極端な突入電流は瞬間的なものですが、電気的・機械的に大きなストレスを与える可能性があります。

適切な制御を行わないと、突入電流は回路ブレーカのトリップ、ヒューズの溶断、高感度部品の損傷を引き起こし、さらには電源コネクタや電源を劣化させる可能性があります。したがって、効果的な突入電流管理戦略は、産業システムの信頼性と安全な運用にとって極めて重要です。

電源投入時のサージを管理する1つの方法は、デバイスの電源入力に直列に突入電流リミッタ(ICL)を追加することです。さまざまなタイプのICLの中でも、負温度係数(NTC)サーミスタは、そのシンプルな設計と統合の容易さから広く使用されています。NTCサーミスタは、温度の上昇とともに抵抗値が減少する感温抵抗素子です。

図1:Panasonic Electronic ComponentsERT-J0EG103FA NTCサーミスタは、25°Cでの公称抵抗値が10kΩで、抵抗許容差は±1%です。(画像提供:Panasonic Electronic Components)

産業用電気デバイスがオフのとき、NTC素子は比較的高い抵抗値を持ちます。これらは負荷と直列に配置されます。低温時の高い抵抗値は、電源投入時の初期電流サージを抑制し、ショックアブソーバのように作用します。

サーミスタを流れる突入電流が制限されることで、抵抗による電力損失により自己発熱が生じます。サーミスタが加熱すると、その抵抗値は劇的に低下し、低温時の値のほんの数分の1になります。すぐにサーミスタは低抵抗状態に移行します。この時点で入力コンデンサは充電され、通常の動作電流が流れるようになります。

突入現象が収まると、NTCは、通常動作時にはほとんど短絡のように動作します。たとえば、低温時の抵抗値が10ΩのNTCは完全加熱時に0.5Ω未満まで低下します。これにより、サーミスタ全体のエネルギー損失を最小限に抑えながら、産業機械が定常状態でほぼ全電圧で動作することが保証されます。

NTCリミッタを実装する際の設計上の考慮点

NTCベースの突入電流リミッタを実装する際、信頼性が高く効率的な動作を保証するために、いくつかの設計パラメータを考慮する必要があります。

1. 低温時抵抗

低温時抵抗(R25)は25°Cにおける定格抵抗であり、突入電流を制限する初期インピーダンスを決定します。必要な最小抵抗値は、希望する最大突入電流と電源電圧から推定できます。エンジニアはオームの法則(R = Vpeak/Imax(突入))を用いてこの抵抗を計算します。たとえば、単相230VACシステム(約325Vpeak)において、突入電流を20Apeakに制限する場合、約325/20 ≈ 16 Ωの低温時抵抗が必要となります。

TDK Electronics、Vishay Ametherm、Amphenol Advanced Sensorsなどのメーカーは、25°Cで2Ω、5Ω、10Ω、22Ω、47Ωなどの標準NTC値を提供しています。R25の値が高いほどサージ抑制効果が高くなるため、適切な低温時抵抗を選択することが重要です。しかし、高すぎる値は充電電流を過度に制限し、起動時間を長くし、過度の初期電圧降下を引き起こす可能性があります。

図2:EPCOS – TDK ElectronicsのB57164K0220K000リード付きNTCサーミスタは、25°Cでの抵抗値が22Ωで、抵抗許容差は±10%です。(画像提供:EPCOS – TDK Electronics)

2. 動作抵抗

動作(高温時)抵抗は、残留直列インピーダンスと連続消費電力を表します。実際には、高温時抵抗はR25のごく一部となり、通常は公称電流時の低温時抵抗の2~5%程度です。たとえば、低温時抵抗が10ΩのNTCは、定格電流時に約0.3Ωに低下する可能性があります。

高温時抵抗を低くすることは効率上望ましいですが、それを達成するにはサーミスタのサイズが大きくなります。設計者は、アプリケーションの定常電流時に、NTCが十分に加熱され、その抵抗が許容可能な低レベルまで低下することを保証しなければなりません。デバイスのサイズが大きすぎると、自己発熱が十分でなくなり、その結果、予想以上に抵抗値が高くなる可能性があります。

高い性能を得るには、通常の動作電流をNTCの最大定格の少なくとも30%とする必要があります。これによりNTCは、R-I曲線の平坦部に達する十分な高温で動作します。負荷電流がNTCの能力に対して非常に小さい場合、エンジニアはより低電流のサーミスタを検討する必要があります。これにより、その電流による加熱時に抵抗値がより低くなります。

3. 最大連続電流

NTCは、過熱することなく定常状態で定格RMSまたはDC電流を連続的に流す能力を有していなければなりません。NTCは、Imaxがシステムの通常動作電流と同じかそれ以上になるように選択する必要があります。定常電流がNTCの許容連続電流定格を超えると、サーミスタは設計限界を超えて過熱し、熱暴走やデバイス損傷のリスクが生じます。

エンクロージャ内や熱源の近くでアプリケーションが高温で動作するかどうかを判断するために、デバイスのディレーティング曲線を確認することが重要です。設計電流がImaxに近い場合は、サーミスタの周囲に安全マージンや冷却機構を設けることが重要です。

4. エネルギーサージ耐性

サーミスタのエネルギー定格は重要なパラメータです。突入電流のジュール(J)エネルギーに損傷なく耐えなければなりません。容量性入力の場合、サージエネルギーの1次推定値は、コンデンサの充電に必要なエネルギーです。たとえば、100μFのコンデンサを325Vまで充電するには約5.3Jが必要です。選択したサーミスタは、最悪のシナリオを考慮して、このレベル以上の突入エネルギー定格を持つ必要があります。

同様に、モータ負荷やトランス負荷の場合、設計者はサージ電流波形を測定し、積分値(∫I2R dt)を計算することで、サーミスタを通るI2tが仕様範囲内であることを確認できます。メーカーは、1回限りのサージに対してI2tまたはジュール定格を提供し、デバイスが頻繁にオン/オフのサイクルを繰り返す場合は、繰り返しサージ定格を提供することもあります。

図3:Amphenol Advanced SensorsAL03006-535K-145-G1 NTCサーミスタは、抵抗値が1MΩで、最大250°Cで安定して動作します。(画像提供:Amphenol Advanced Sensors)

NTCサーミスタベースの突入電流リミッタは、適切に選択・実装されれば、電源投入時のサージに対して信頼性の高い保護機能を提供します。このデバイスは、動作完了後に自動的にゼロに設定される過渡的な直列抵抗を提供します。

まとめ

産業システムが拡大し、高消費電力デバイスが組み込まれるにつれ、起動時のエネルギーサージ制御が重要となります。NTCベースの突入電流リミッタは、設計、コスト、信頼性の間で実証済みのバランスを提供します。これらの製品は、制御を複雑にすることなくソフトスタート保護を実現し、安全で効率的な産業オペレーションを確保することを目的としています。

著者について

More posts by Abhishek Jadhav
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum