Silicon LabsのLTE-M用拡張ボードを使用する
Silicon LabsのXBEE3 LTE-M拡張キット(画像提供:Silicon Labs)
ご利用のセンサは、人里離れた所にありますか?がらんとした空間にあるでしょうか?Wi-Fiへのアクセスがない建物の中にありますか?そのセンサデータを取得する何らかの方法が必要です。データを取得する最も容易な方法は、セルラーネットワークを介してデータを送信することです。しかし、データ無制限の高額な4Gデータプランは必要ありません。ここで役に立つのがLTE-Mとして知られる通信技術です。LTE-Mは、より低いデータ集約型帯域幅を使用するIoT向けの通信技術です。私は、Silicon LabsのLTE-M用拡張ボードを使用したプロジェクトを行っています。詳細については、こちらをご覧ください。このシンプルなプロジェクトでは、ネットワークに接続してデータを簡単に送信する方法を示しています。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum