コンデンサを安全に放電する方法

よくある質問の1つに、「コンデンサを放電するにはどうすればよいか?」というのがあります。みなさんの多くが、それが安全ではない方法で行われているのを目にしたことがあるでしょう。ご存知のとおり、ドライバーを電極に渡すことです。これは機能しますが、非常に危険です。お勧めしません。代わりに、このブログを読み、私たちのビデオを見て、より安全な代替手段について学んでください。

まず、コンデンサに保持されている電圧を測定します。次に、いくつかの計算をする必要があります。幸いなことに、このコンデンサ放電カリキュレータは、このステップをずっと簡単にしてくれます。

ここで、静電容量、コンデンサにかかっている初期充電電圧、安全閾値電圧(コンデンサが安全に放電されたと見なされる電圧)、そして達成したい抵抗値または放電時間を知る必要があります。抵抗を選択するときは、コンデンサの負荷を処理できるだけの、十分に高いワット数があることを確認してください。抵抗を決めたら、ワニ口クリップ付き導線を使用してコンデンサに接続し、既定の放電時間だけ放置します。

十分な時間が経過したら、抵抗を外して電圧を再測定します。この時点で、コンデンサは安全閾値電圧を達成しているはずです。そうでない場合は、抵抗を交換して、もう少し長く放電してください。

コンデンサを放電するもう1つの方法は、コンデンサに蓄電されている電圧に耐えられる白熱電球を点灯させることです。豆電球を接続して点灯が消えたら、コンデンサは放電されています。そして、放電が終わったと思っても、安全のため、常にもう一度、電圧を測定してください。これに関する視覚的な実演を、上の私たちのビデオで見てください。

著者について

Image of Ashley Awalt

Ashley Awalt氏はアプリケーションエンジニアリング技術者で、2011年からDigiKeyに携わっています。彼女は、DigiKey奨学金プログラムを通じて、ノースランドコミュニティ&テクニカルカレッジのエレクトロニクステクノロジ&自動化システムで応用科学の準学士号を取得しました。彼女の現在の役割は、独自の技術プロジェクトを作成し、プロセスを文書化し、最終的にはプロジェクトのビデオメディアカバレッジの制作に参加することです。アシュリーの余暇には、好きなことと言えば - ああ、待って、お母さんにとって暇な時があるでしょうか?

More posts by Ashley Awalt
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum