DigiKeyが参加したSensors Converge 2024

Sensors Converge 2024は、カリフォルニア州サンタクララのサンタクララコンベンションセンターで開催されました。会場は大きな期待と興奮に包まれていました。今年は、TMR(トンネル磁気抵抗効果)センサ、MEMSマイクロフォン、資産追跡用RFIDなどのトレンドに注目が集まりました。

TMRセンサを搭載したコンポーネントは、Allegro、TDK、MULTIDIMENSIONなど、多くのメーカーから出展されていました。TMR技術は、角度センシングに関連するその分解能(0.1度の分解能を持つモータシャフトのようなもの)のために関心を集めているようです。これらの同じ特性は電流センシングにも応用でき、ホール効果センサ向けの電力効率の高いソリューションが見られる可能性があります。さらに、温度ドリフトが少なく、製品寿命にわたってドリフトが少ないため、自動車や産業用ソリューションに適しています。

TDKのTMRセンサはメガネのフレームに埋め込まれ、磁力計として使用できることが紹介されていました。MULTIDIMENSIONはTMRロータリエンコーダを展示していました。
MEMSマイクロフォンと振動センサを見ることで、その価値がよく理解できました。サイズが非常に小さく(3mm x 2mm x 1mm)、信頼性が高く、消費電流が少ない(100μA)といった特長があります。ASICと組み合わせることができ、小さなハウジングに収まります。このハウジングは、環境的側面から多くの保護を提供することができます。これらが医療技術(補聴器など)や自動車(車両モニタリング以外)に適しているのは理にかなっています。

Knowlesはデジタル振動センサV2S200Dを展示していました。上の画面では、上部にオーディオサンプルが表示され、下部に時間(x軸)に対する周波数(y軸)と振幅(色)のインテンシティチャートが表示されます。最初のサンプルとチャートは、未処理のサンプル(会場のバックグラウンドノイズとセンサの7kHzの共振ピークをすべて含む)を示しています。最終的なサンプルとチャートは、バックグラウンドノイズとセンサの共振応答を除去したクリーンな信号を示しています。センサが小型で、(水やその他の環境要因から守るために)完全に密閉できることを考えれば、素晴らしい技術と言えます。
MolexとMurataは、RFIDによる資産追跡を展示していました。RFIDによる資産追跡は何年も前から話題になっており、何度か失敗もありましたが、質の高いユースケースが明らかになりつつあると思います。Murataは、製薬やヘルスケアトラッキングのような利益率の高い分野をいくつか紹介していました。

Sensors Convergeの参加者が、現実的なアプローチを取りながら電子センサ分野での進化に集中している姿を目にするのは素晴らしいことでした。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum