記事 & ブログ

Image of Getting Started with the Raspberry Pi Pico Multicore Microcontroller Board Using C C言語によるRaspberry Pi Picoマルチコアマイコンボード入門 公開日:2023-06-07

RP2040 MCU用のRaspberry Pi Pico開発ボードを使用することで、開発者はすぐにアプリケーションを立ち上げることができます。

Image of How to Secure Industrial IoT Designs to ISA/IEC Security Standards ISA/IECセキュリティ規格に準拠するように産業用IoT設計のセキュリティを保護する方法 公開日:2022-12-16

設計者は、NXPのマイクロコントローラとセキュアエレメントを使用することで、産業用IoTのシステムを保護するISA/IECセキュリティ規格を満たすことができます。

Image of Squeeze FIPS-186 Authentication into Tiny Spaces with the DS28E30 1-Wire ECDSA Secure Authenticator 1線式ECDSAセキュアオーセンティケータDS28E30を使って、小さなスペースでFIPS-186認証を実装

小さな1線式ECDSA ICを使用することで、スペースに極めて制約のある組み込みアプリケーションに高度なFIPS-186認証を迅速かつ効率的に実装することができます。

Image of How to Design Secure Low-Power Edge IoT Devices using Silicon Labs PG23 MCUs Silicon LabsのMCU PG23を使ってセキュアな低電力エッジIoTデバイスを設計する方法 公開日:2022-10-19

エッジベースのIoT設計におけるセキュリティと低電力の要件は、Silicon LabsのEFM32マイクロコントローラを使用することで効果的に満たすことができます。

Image of Accelerate Vision Recognition System Design with the Renesas RZ/V2 Series MPUs Renesas RZ/V2シリーズ MPUによる視覚認識システム設計の加速化 公開日:2022-09-29

Renesas RX/V2 MPUを使用することで、設計者はDRP-AIハードウェアアクセラレータを使用した視覚認識システムを大幅に高速化できます。

Image of Machine Learning Novices and Experts Have a Lot to Like About the STM32 Ecosystem 機械学習の初心者にとっても専門家にとっても大いに魅力があるSTM32のエコシステム

エッジでの機械学習を加速させるためのツールやプラットフォームは数多くあります。STM32のエコシステムには、初心者と専門家を両方とも惹き付ける多くの魅力があります。

Image of How to Run a “Hello World” Machine Learning Model on STM32 Microcontrollers STM32マイクロコントローラで「Hello World」機械学習モデルを実行する方法 公開日:2022-08-18

STM32マイクロコントローラでの機械学習アプリケーションを手短に考察して、使用を開始します。

PSoC 64を使用した組み込みシステムのセキュリティ確保 公開日:2022-07-27

組み込みシステムのセキュリティは複雑ですが、その実装が難しいとは限りません。PSoC 64マイクロコントローラとそのツールを調べれば、その理由がわかります。

TinyMLとOpenMVを使用したマシンビジョン入門 - 第1部

OpenMVカメラの紹介。

エッジにおけるtinyMLの3つの用途

エッジにおけるtinyMLの主な用途は、キーワードスポッティング(抽出)、画像認識、予知保全の3つです。その詳細を本稿で説明します。

Raspberry Pi PicoでのMicroPythonの使用によるラピッドプロトタイピングのクイックガイド

ここでは、低コストのRaspberry Pi PicoのrshellでMicroPythonを用いて迅速に試作を行う方法を紹介します。

ATtiny1627 Curiosity Nanoを使ったモーション検出の効率化 公開日:2022-02-23

Microchip ATtiny1627 Curiosity NanoセンサとPIRセンサを使用すれば、モーション検出の手順を素早く学習して使用し始めることができます。

あらゆるセキュアマイクロコントローラに必要な3つの機能

ハッキングされないために、設計者が組み込みシステム用のマイクロコントローラに必要とするセキュリティ機能は、少なくとも3つあります。

A4964KJPTR-Tモータドライバで車載およびIoT BLDCモータアプリケーションの開発を加速 公開日:2021-10-26

専用モータドライバIC「A4964KJPTR-T」を使用すると、BLDCモータのアプリケーションを迅速かつ効率的に立ち上げることができます。

B-L4S5I-IOT01AディスカバリキットIoTノードを使ってIoTデバイスを迅速に試作する方法 公開日:2021-09-22

STMicroelectronicsのB-L4S5I-IOT01AディスカバリIoTノードを使用して、IoT接続デバイスを迅速かつ簡単に試作する方法。

私がB-L4S5I-IOT01AディスカバリキットIoTノード開発ボードを気に入っている理由:あなたにもお勧めする理由

B-L4351-IOT01A STM32L4S5Iは、最先端の用途で使用される広範なアプリケーションをサポートする開発ボードです。

ESP32マイクロコントローラとそのESP-IDFを使用してOTAアップデートを行う方法 公開日:2021-08-10

Espressif SystemsのESP32マイクロコントローラおよび関連モジュール、ESP-IDFに対するIoT OTAファームウェアアップデートの実行を簡素化する方法です。

デジタルアイソレータを使用したテスト機器の保護

デジタルアイソレータが私のテスト機器を救えた可能性があるので、ここでは、回路が誤動作したり、あなたが間違った接続を行ったときに、デジタルアイソレータを使用してあなたのテスト機器を保護する方法を説明します。

BLDC制御における奇妙なソフトウェアバグ:「書き込み専用」レジスタにご注意

A4964を使用したBLDCコントローラのテレメトリデータにおける些細な異常から、レジスタに関するプログラミングでデータシートを念入りに確認することの大切さがわかりました。

IoTデバイス向けのデバッグツールおよび技術に関するプロフェッショナルガイド 公開日:2021-03-23

IoTデバイス向けのプロ仕様のデバッグツールと技術を使用すれば、設計者も愛好家も同様に、開発時間を大幅に短縮することができます。