改訂1.2
cookieについて
最終更新日
2022年5月20日
この「cookieについて」では、DigiKey(DigiKeyとして事業を運営)およびDigiKey Services, Inc.ならびにDigiKey Germany GmbHを含むグループ企業(総称して「DigiKey」、「当社」と表記します)が、cookieや当社ウェブサイト訪問者を認識する他の類似技術を利用する方法について説明します。 ここでは、そのような技術の内容、当社がそれらを利用する理由、および当社によるそれらの利用を訪問者が制御する権利について説明します。
cookieとは
cookieは、ウェブサイトにアクセスしたときに訪問者のコンピュータやモバイルデバイスに置かれる小さなデータファイルです。 cookieは、ウェブサイトの動作、その動作の効率向上、およびレポート情報入手のため、ウェブサイト所有者によって広く使われています。
ウェブサイト所有者(この場合、DigiKey)が設定するcookieは「ファーストパーティcookie」と呼ばれます。 ウェブサイト所有者以外が設定するcookieは「サードパーティcookie」と呼ばれます。 サードパーティcookieは、サードパーティ機能やウェブサイトで提供する機能、ウェブサイトを通して提供する機能(広告、対話型コンテンツ、アナリティクスなど)を可能にします。 これらサードパーティcookieの設定者は、当該のウェブサイトを訪問した場合、および他の特定ウェブサイトを訪問した場合に訪問者のコンピュータを認識できます。
当社がcookieを利用する理由
当社はファーストパーティcookieおよびサードパーティcookieを複数の理由で利用します。 一部のcookieは、当社ウェブサイトを動作させる技術上の理由により必要であり、当社ではこれらを「不可欠(essential)cookie」または「必須(strictly necessary)cookie」と呼んでいます。 これらのcookieは「セッションcookie」であり、ユーザーがウェブブラウザを終了させると削除されます。 他の「永続的cookie」は将来の訪問のために保存され、これによって当社はユーザーの関心事項を追跡して定め、ウェブサイトでの体験を向上させることができます。 サードパーティは、広告やアナリティクス、その他の目的で当社ウェブサイトを通してcookieを配信します。 これは下で詳述します。
当社のウェブサイトを通じて配信されるファーストパーティcookieおよびサードパーティcookieの各タイプと、それらのcookieが果たす目的は、下の表で説明しています(配信される各cookieはお客様が訪問する各ウェブサイトによって異なる場合があることに注意してください)。 cookieを受け入れるか、cookieの配信時に知らせるか、またはcookieを拒否するかは、お使いのブラウザの設定変更により選択できます。 これも下の表に詳述しています。 cookieを拒否または制限すると、ウェブサイトの利用が制限される場合があります。
| cookieのタイプ | cookieの配信元 | 拒否方法 |
|---|---|---|
|
不可欠(essential)ウェブサイトcookie:これらのcookieは、当社ウェブサイトがお客様にサービスを提供するため、およびセキュアなエリアへのアクセスなど一部の機能を利用するために絶対に必要なものです。 これらはサーバによる匿名ユーザーセッションの維持にも使用されます。 |
DigiKey |
これらのcookieは、お客様にウェブサイトを提供する上で絶対に必要なものであるため、拒否することはできません。
ただし、「cookieを管理する方法」の項目に後述するように、ブラウザの設定変更でこれらをブロックまたは削除することができます。 |
| パフォーマンスcookieおよび機能cookie:パフォーマンスcookieは繰り返しの訪問を識別し、当社ウェブサイトのパフォーマンスおよび機能を高めるため、ウェブアナリティクスで使われます。 これらのcookieはウェブサイトを利用する上で必須ではありません。 ただし、これらのcookieがないと一部の機能が利用できなくなる場合があります。
デフォルトでは、これらのcookieは2年後に期限切れになるように設定されていますが、これはウェブサイトの所有者によってカスタマイズ可能です。 Sitecoreのcookieは10年後に期限切れになるように設定されています。 機能cookieは、訪問者の地理位置情報を保存するために使われます。 これは、場所の記録、ページ共有数の更新、さらにユーザーのウェブウィジェットとのやりとりの頻度を記録します。 これらのcookieは、ブラウザがファーストパーティcookieを受け入れるように設定させているかどうかの検査も行います。 |
AddThis | これらのcookieを拒否するには、「cookieを管理する方法」という項目にある手順にしたがってください。
または、以下の対応するオプトアウトリンクをクリックして頂くこともできます。 |
| ターゲティングcookie:これらのcookieは、当社のウェブサイトの使われ方やマーケティングキャンペーンの効果を知るため集計した形で利用する情報や、あるいはお客様に合わせて当社ウェブサイトをカスタマイズするのに役立つ情報(たとえば「ウェブビーコンやピクセルタグなどその他のトラッキング技術について」の説明を参照)を収集します。
これらのcookieは、お客様に合った広告メッセージを用意する目的でも使われる場合があります。 同じ広告が常に繰り返し表示されるのを防いだり、広告者にとって適切な形で表示されるようにしたり、場合によってはお客様の関心に基づいた広告を選択したりするなどの機能を果たします。 |
AddThis
DigiKey |
これらのcookieを拒否するには、「cookieを管理する方法」という項目にある手順にしたがってください。
または、以下の対応するオプトアウトリンクをクリックして設定することもできます。 |
| ソーシャルネットワークcookie:これらのcookieは、お客様が当社ウェブサイトで興味深いと思われたページおよびコンテンツをサードパーティのソーシャルネットワークや他のウェブサイトで共有できるようにするために使われます。 これらのcookieも、広告目的で使われる場合があります。 | AddThis | これらのcookieを拒否するには、「cookieを管理する方法」という項目にある手順にしたがってください。
または、以下の対応するオプトアウトリンクをクリックしてください。 |
ウェブビーコンやピクセルタグなどその他のトラッキング技術について
cookieはウェブサイトの訪問者を認識または追跡する唯一の手段ではありません。 当社は、場合に応じて「ウェブビーコン」や「ピクセルタグ」(「トラッキングピクセル)または「クリアGIF」とも呼ばれる)など、他の類似技術を使用することがあります。 これらは一意の識別子を含んだ小さなグラフィックファイルであり、どなたかが当社ウェブサイトを訪れたことや、お送りしたメールを開いたことを認識できるようにするものです。 このため、たとえば、当社ウェブサイトにおけるユーザーのページ間移動パターンのモニタリング、cookieの送信やcookieによる通信、お客様がサードパーティのウェブサイトに表示されたオンライン広告から当社ウェブサイトに来られたかどうかの把握、サイトのパフォーマンス向上、メールマーケティングキャンペーンの成功度の測定などが可能になります。 多くの場合、これらの技術が正しく機能するにはcookieに依存しているため、cookieを拒否するとこれらの機能が損なわれます。 また、当社ウェブサイトにおける不正行為や悪意のある行動を検知・防止するために、JavaScriptやSDKなどの技術を使用して特定の情報を収集しています。
DigiKeyは、製品仕入先のウェブサイトに設置するピクセルタグを仕入先に提供する場合があります。 ピクセルタグは事実上、見えませんが、仕入先のウェブサイトに設置されている場合、www.digikey.jpからお客様のブラウザに配信されます。 ピクセルタグをお客様のブラウザに送信することで、DigiKeyはお客様にcookieを配信する機会を得ます。 このcookieには、ユーザーがDigiKeyとやり取りをしたときにパーソナライズされたコンテンツをDigiKeyが提示できるように一意のIDが含まれています。 ピクセルタグを使用し、その結果としてcookieを配信して初めて、DigiKeyはユーザーが仕入先ウェブサイトを訪問した後、DigiKeyウェブサイトを訪問したことを知ることができます。 ユーザーが訪問する他のサイトをDigiKeyがcookieによって知ることはできません。 この過程で収集された情報は、アクティビティレポートで使用され、仕入先と共有される場合がありますが、当社がこの情報を使用してお客様の名前や連絡先の詳細を特定または開示することはありません。
DigiKeyは、仕入先の製品に関連するDigiKeyウェブサイトのさまざまなページに、特定の仕入先のピクセルタグを含めることができるものとします。 DigiKeyがこの種のピクセルタグを自社ウェブサイトに含める場合、仕入先はお客様に対してCookieを提供する機会を有します。これには、お客様が仕入先のウェブサイトにアクセスしたときに仕入先がパーソナライズされたコンテンツを提示できる一意のIDが含まれることがあります。 この方法でピクセルタグと結果Cookieを使用した場合、仕入先はユーザーがDigiKeyウェブサイトの一部にアクセスしたことを知ることができるだけで、ユーザーがアクセスした他のサイトを知ることはできません。
cookieを管理する方法
お客様にはcookieを受け入れるか拒否するかを決める権利があります。 上のcookieに関する表にある該当のオプトアウトリンクをクリックすれば、お客様のcookie設定を行うことができます。
お客様のウェブブラウザでcookieを受け入れるか拒否するかの制御を設定または変更できます。 cookieを拒否することを選択した場合でも、当社のウェブサイトを利用できますが、一部の機能および領域へのアクセスが制限される場合があります。 ウェブブラウザの制御でcookieを拒否する方法はブラウザによって異なるため、詳細についてはお使いのブラウザのヘルプメニューを参照する必要があります。
また、ほとんどの広告ネットワークはターゲット広告をオプトアウトする方法を提供しています。 詳細については、http://www.aboutads.info/choices/またはhttp://www.youronlinechoices.comを参照してください。
「cookieについて」の更新頻度
当社は、使用するcookieの変更を反映する目的や、その他の運営上、法律上、または規制上の理由などで、この「cookieについて」を改訂する場合があります。 そのため、定期的にこの「cookieについて」にアクセスし、当社のcookieおよび関連技術の使用に関する最新情報を確認してください。
この「cookieについて」の冒頭部の日付は最終更新日を示しています。
その他詳細情報の入手場所
当社のcookieおよび関連技術の使用に関して質問がある場合は、privacy@digikey.comまでメールでお問い合わせください。
最終更新日
2022年5月20日
改訂1.2