ホームセキュリティ監視のビデオ映像は誰のものか?
スマートセキュリティカメラは、私たちに安心感を与え、どこからでも自宅を監視できるため、人気が高まっています。
シンプルなビデオドアベルでも、敷地内に複数のカメラを配置したネットワークシステムでも、これらのシステムはクラウドストレージに依存しています。そして、問題はここから始まります。私たちは、自分のビデオ映像がプライベートに保持され、それを完全に管理できていると思い込んでいます。
残念ながら、そう単純ではありません。このようなシステムを構築するとき、多くの場合、私たちは自分が思っている以上に多くの権限を第三者企業に渡しています。このような透明性の欠如は、私たちが理解することなく暗黙のうちに同意しているサービスレベル規約の不透明な性質から生じています。
しかし、データ漏洩や自宅の監視データへの不正アクセスに関する話は何度も聞きます。このため、私たちの多くは事実と異なる思い込みの下で行動し、気づかないうちにプライバシーを危険にさらしている可能性があります。
図1:Leopard ImagingのIMX477モジュールは、家庭用監視ハブ向けに画像の鮮明さと低照度感度を向上させています。(画像提供:Leopard Imaging)
家庭用監視向けのクラウドストレージと処理
基本的に、クラウドベースのビデオ監視は、現場のカメラでビデオをキャプチャし、このデータをインターネット経由で送信してリモートサーバに保存することで動作します。これらのサーバは、データのホスティング、管理、セキュリティの責任を負うサードパーティプロバイダによって管理されています。このアーキテクチャは本質的にリスクを統合しています。
クラウドプロバイダ側のセキュリティの脆弱性、設定ミス、悪意ある行為1つで、私たちの記録が流出する可能性があります。つまり、データの一元化によって得られる業務効率は、サイバー犯罪者にとってより大きな標的となることを意味します。多くの場合、後処理はAIや機械学習を使用してクラウド上で行われ、インテリジェントな検索、リアルタイムの監視、インシデントの自動検出が行われます。
データ保管のシフトは、プライバシーとコンプライアンスの不確実性につながっています。クラウドとローカルストレージの比較から、クラウドへの移行はリモートアクセスや自動バックアップなどの利点によって推進されていることがよくわかります。しかし、この利便性は、データに対する物理的かつ直接的なデジタル管理を失うという直接的な代償を伴います。
責任ある家庭用監視の構築
複雑な家庭用監視を効果的に進めるには、階層化アプローチを採用しなければなりません。さまざまなオプションがあり、各オプションには、利便性、コスト、ユーザー制御の間でトレードオフがあります。最も重要な点は、データの保管場所とそのデータの処理です。
SDカードや物理的なストレージデバイスなどのローカルストレージは、データを物理的・論理的に完全に管理できるため、クラウドストレージよりも安全な代替手段となり得ます。この設定では、物理的な盗難や破損の影響を受けやすい一方で、より手作業による管理が必要になる可能性があります。
図2:Arducam OAK-D-Pro Wは、ハイブリッド監視システムにおけるエッジベースの顔認識に理想的なオンデバイスAI処理をサポートしています。(画像提供:Arducam)
より現代的でバランスの取れたアプローチには、ハイブリッドクラウドセキュリティシステムが含まれます。これらのシステムはエッジ処理機能を活用し、予測分析、正確な脅威検出、顔認識や物体識別などの高度な機能を現場で実現します。クラウドには、関連する事前分析済みの映像の一部のみをアップロードし、詳細な分析を行います。
これらのエッジ処理付きハイブリッドクラウドシステムは、エンドツーエンドの暗号化とプライバシーバイデザインの原則を優先します。これらの技術では、事後的なセキュリティ対策に頼るのではなく、最初からシステムのアーキテクチャや機能にプライバシー保護を直接組み込むことを目的としています。
同時に、クラウドプロバイダはGDPRとCCPAのガイドラインに沿って監視カメラの映像を保存することができます。主なコンプライアンス対策としては、データ収集を厳密に必要なものに限定することや、30日後に映像を自動削除するなど、適切なデータ保持制限を設定することなどが挙げられます。
まとめ
クラウドベースのホームセキュリティシステムの利点は、センシティブな個人データの管理をサードパーティプロバイダに委ねるという代償を伴います。家庭用監視システムを選択する際には、さまざまなストレージソリューションから、ローカルモデルやハイブリッドモデルなどのAI処理オプションに至るまで、徹底的な調査・評価を行う必要があります。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum