ウェビナー - 垂直給電のための最適な設計

ますます効率的で効果的な電子システムには、これまでにない電力密度技術と革新的なPCB設計が採用されています。信頼性の高い性能を実現するには、熱放散、基板スペース、ノイズ低減、信号の完全性の管理が重要な課題となります。垂直電源は、ポイントオブロード(POL)電源モジュールをPCBの裏面に配置してスペースを節約し、高速信号をPDN(電源供給ネットワーク)トレースから分離する、スマートなソリューションとして注目されています。
TDK CorporationのフィールドアプリケーションエンジニアのBill Pelletier氏が、SESUB(Silicon Embedded in SUBstrate:IC内蔵基板)技術のサポートとアーキテクチャ、革新的なスタッキングを可能にする仕組み、およびTDKの高電流µPOLレギュレータがこれらの概念を体現し開発を加速する方法を解説します。小型で高性能な給電を実現する先進の磁気技術の役割と、μPOLレギュレータの効果的に実装のためのシミュレーションモデル、回路図、レイアウトファイルのライブラリについてご紹介します。
この1時間のオンラインウェビナーは米国中部夏時間2025年6月17日(火)午前10時(日本時間6月18日(水)午前0時)から開催されます。ウェビナーに当日参加できない方も、終了後に録画のリンクを送らせていただきますので、是非お申し込みください。
お申し込みはこちらからお願いいたします。https://event.on24.com/wcc/r/4938405/F1CB628AE4D5748BEEF96A833E6688AF?partnerref=blog
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum