ウェビナー - LAN Squadのご紹介:Ethernet設計の課題を克服

信頼性の高いEthernetインターフェースの設計は、必ずしも簡単ではありません。産業用、民生用、車載用を問わず、あらゆるアプリケーションには、サイズ上の制約、保護要件、そして性能目標がそれぞれ異なる形で存在します。エンジニアがこのような課題に対処できるよう、Würth ElektronikエンジニアリングチームのジュニアプロダクトマネージャであるSamuel Lamprecht氏と、プロダクトマネージャであるLukas Weinstock氏が、実際の顧客事例を詳しく解説し、WE-LAN製品ファミリが一般的な設計上の課題をどのように解決するかをご紹介します。
本セッションでは、WE-LAN、WE-STST、WE-RJ45 LAN ICMなどのソリューションが、堅牢性の向上、レイアウト決定の簡素化、システム全体のコスト削減のために、どのような特長を備えているかについて解説します。また、小型フットプリント、優れた対称性、保護性能など、それぞれ独自の強みを持つコンポーネントのラインナップ、「LAN Squad」についてもご紹介します。
主な内容
- 小型LANトランスオプションを活用して、PCBスペースを最適化し、部品コストを削減します。
- 絶縁強度を向上させ、厳しいサージ要件にも確実に対応します。
- 優れた対称性と低挿入損失を実現するよう設計されたコンポーネントで、信号の完全性を向上させます。
- 性能、保護機能、環境要件に基づいて、アプリケーションに最適なLANソリューションをお選びください。
このウェビナーでは、信頼性の向上、設計の小型化、部品の最適化を目指す場合など、あらゆるシナリオにおいて理想的なLANコンポーネントを選択するために必要な知見をご提供いたします。
日時:米国中部夏時間2026年4月16日(木)午前10時(日本時間2026年4月17日(金)午前0時)
所要時間:1時間
参加登録はこちらから。イベント終了後、いつでも完全版録画を受け取ることができます。https://event.on24.com/wcc/r/5233451/E1978EB344E7B7D2A65B4D12425DF2E5?partnerref=blog
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum