LED交換またはCCFL変換用のユニバーサルカットトゥフィットLEDバックライトキット
今は、スクリーンを見るだけで情報にアクセスできる時代です。朝の通勤時にラジオを聴き、おはようメールを送り、ラテマシンをプログラムしてから、コンピュータのスイッチを入れます。この記事では、それらすべてを可能にするスクリーンの重要な要素であるバックライトについて解説します。スクリーンでは、光か闇か、オンかオフか、そしてスクリーンをオンにしたときに必要な重要情報をすべて把握できるかどうかを、バックライトが左右します。
しかし、その光が次第に暗くなってしまったらどうなるでしょうか?他の電球と同様に、すべてのバックライトには寿命があります。CCFLバックライト電球を使用した一般的なLCDスクリーンの寿命は4万~6万時間ですが、LEDバックライトは最大で12万時間使用できます。スクリーンの予想故障時間は、使用頻度、周囲温度、平均動作時間、ディスプレイのタイプなど、いくつかの要因に依存します。LCDディスプレイやLEDディスプレイに大きく依存している企業では、バックライトの故障がより急速に発生します。CCFLからユニバーサルバックライトを備えたLEDにアップグレードすることで、ディスプレイの寿命と品質を向上させることができます。
デバイスやマシンを交換するコストはかなりの額になりますし、ディスプレイが暗ければ大惨事になる可能性もあります。新しいメーカーモデルには数千ドルもかかるため、新モデルへの投資には高額な費用が伴います。業務の成功や収益確保のためにディスプレイに依存する場合は、貴重な時間や生産性がさらに失われます。無数のディスプレイモデルを使用していることで、診断やリードタイムが長くなり、メンテナンスが複雑になるため、修理を選択するのも面倒になる可能性があります。
幸いなことに、これらのLCDの修理には、簡単でコスト効率の良いソリューションであるユニバーサルバックライトを使用できます。Plazmoは、10.4インチ~27インチまでのあらゆるサイズのLCDやLEDディスプレイに適合する、フリーサイズのLEDカットトゥフィットバックライトキットを開発しました。このユニバーサルLEDは、LCDバックライトの修理に特有な多くの課題を解決します。CCFLからLEDにアップグレードすることで、ディスプレイの品質と輝度が向上し、平均動作寿命が2倍になります。これにより、メンテナンスコストを大幅に削減し、時間や生産性が失われるリスクを低減するとともに、新しいマシンに対する多額の投資を回避できます。
バックライトの交換が急務となっている場合、このソリューションは大きな安心材料となるはずです。ライトの交換時には、マシンに適した消耗部品の検索や時間のかかる製品マッチングがもはや不要となりました。その代わりに、ユニバーサルバックライトのソリューションを選択することで、ディスプレイとビジネスが簡単に輝き続けるようになります。

製品の基礎
PlazmoのユニバーサルLEDキットには、お客様や修理技術者がシームレスな交換を行うために必要なものがすべて含まれています。このキットには、高輝度LEDストリップ2本、DC-DC LEDドライバ、ワイヤハーネスが付属しています。

LEDストリップは、指定されたLED 3個単位で簡単にカットできるため、10.4~24インチまたは19~27インチの2つの製品オプションを備えたあらゆるサイズのLCDに適合します(必ず正しいモデルを選択してください)。これらのモデルは、カットトゥフィットと呼ばれます。このLEDバーは、LED交換やCCFL変換に使用できます。この製品は、ゲーム機、POS、ATM、コンピュータなど、さまざまなLCDパネルのバックライト交換用として一般的に使用されています。
技術的仕様
LEDストリップの仕様:
LEDストリップの寸法:540 × 4 × 2mm
LEDチップの数:96
LEDチップのサイズ:3528
コネクタ:2ピンJST
シングルLEDストリップの推奨入力電圧:10V~11VDC
LEDドライバの仕様:
寸法:7cm x 2cm
入力:9~30VDC
出力:9.6VDC
調光可能、ADJピンに接続することで調光
ピン割り当ての定義、写真では赤色から黒色へ:
- V IN、9~30V(赤色)
- ON/OFF、0V = OFF、2V~5V = ON(黄色)
- ADJ調光/輝度、0V~5V、0V = 最大輝度、5V = 最小輝度(黄色)
- GNDグランド(黒色)
取り付ける前に、適切な電源があることを確認してください。ドライバはアナログDC電圧を想定しており、2個のLEDストリップを同時に動作させるように設計されています。1個のLEDストリップのみを動作させると、輝度は高くなりますが、LEDストリップの寿命が短くなります(10,000時間未満)。アナログDC電源に1個のLEDストリップを直接接続する場合、推奨入力は10V~11VDCです。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum