Truphoneの柔軟なSIMカードのラインナップ
Truphoneは世界的に知られているMVNO(仮想移動体通信業者)であり、190を超える国と地域でソフトウェアとハードウェアの両方を提供しています。提供しているサービスは2G、3G、4G、およびLPWANなどです。

Truphoneは、取り外し可能なプラスチックSIMカード(1FF、2FF、3FF、および4FFのサイズ)、はんだ付けされたSIM、ハードウェアに統合されたSIMなど、さまざまな種類のSIMカードを利用できるようにしています。はんだ付けされたSIMは、デバイスの製造時に取り付けられ、サイズはMFF2およびDFN8です。ハードウェアに統合されたSIMは、セルラーモジュールアーキテクチャの一部であり、WLCSPのサイズです。
eSIMは、一般にM2M(マシンツーマシン)向けか、ユーザー向けかで分けられます。M2Mでは、ユーザーによる操作はほとんど行われません。通常は、デバイスマネージャがコネクティビティを制御します。また、サーバ駆動型(プッシュモデル)です。ユーザー向けのeSIMでは、エンドユーザーが接続プロバイダを選択します。また、クライアント駆動型(プルモデル)です。eSIMの利点には、GSMA SAS認証済み、ULおよびGCF試験済み、相互運用可能であることなどがあります。
Truphoneは、1枚のSIMカードをサポート対象のすべての通信事業者で使用できるようにしています。これは、全世界で展開される製品にとって大きな利点です。
デバイスおよびモジュールの大半は、TruphoneのSIMカードを使用してそのまますぐに使用できます。こうしたデバイスおよびモジュールは、PTCRBまたはGCF認証のものにすることをお勧めします。
Truphoneのプラットフォームでは、ユーザーが管理、自動化、報告、統合を行うことができます。ユーザーは自分のSIM、登録、デバイスを管理できると同時に、コストを最適化し、詐欺を検出し、操作を向上させ、デバイスのコネクティビティのパターンを報告するためのビジネス規則を設定して、展開を自動的に行うことができます。このプラットフォームは、他のプラットフォームやクラウドプロバイダと統合できます。
まとめると、Truphoneは多様なSIMカードと連携する広範なキャリヤを提供しているため、お客様に高い柔軟性をもたらします。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum