uModule®の第2の革命
およそ10年前、Linear TechnologyはuModuleとして知られる革新的な製品ラインを発表しました。現在はPower by Linear™/Analog Devicesとして知られる同社のuModuleデバイスは、電源スイッチおよびDC/DCコントローラ、ダイオード、コンデンサ、抵抗器、磁気部品を完備しており、これらはすべて、熱特性を強化したカプセル封止の1つのBGAまたはLGAパッケージに収められています。下記の画像をご覧ください。

uModuleは、エンジニアが最初からシステムを設計する必要性を最小限にする、完全な電源管理ソリューションの優れた製品です。これらの製品は、優れた熱特性を備え、基板スペースの削減で実績のあるソリューションを提供します。これは、市場投入までの時間が短縮され、コストが削減されるため、信頼性が向上することを意味します。2010年には、これらのデバイスは15mm x 15mm x 5mmと小型で、出力は最大50Aでした。

uModuleは現在、サイズ縮小の第2の革命を経ていますが、性能は向上しています。最近リリースされたLTM4678は、16mm x 16mmパッケージのシングル50Aまたはデュアル25Aデバイスです。2018年の第3四半期には、2つの魅力的なデバイスが登場します。 LTM4688は、同じ16mm x 16mmパッケージのシングル60Aまたはデュアル30Aデバイスで、その直後にはLTM4700がリリースされます。このデバイスは、15mm x 22mm x 7.82mmの小型パッケージのシングル100Aデバイスまたはデュアル50Aデバイスです。LTM4700は200LFMを備え、100A出力で1V~12Vの範囲で90%に近い効率を実現します。LTM4700は、500Aを超える出力にスケーリングするためにデイジーチェーン接続できます。

これらの新しいuModuleに関して最初に気づくことの1つは、デバイスが以前のuModuleとして完全にカプセル封止されていないことです。その理由はシンプルで、熱放散のためです。カプセル封止された磁気部品は熱を保持し、電力出力が増加し続けると、保有熱も増大します。新しいパッケージでは、磁気部品がカプセル封止されていないため、組み込みヒートシンクで熱がより簡単に放散されます。
LTM4678、LTM4680およびLTM4700は、uModule電源管理デバイスにおける第2の革命の始まりにすぎません。他のデバイスも、性能の向上、市場投入までの時間短縮を実現しながら、実績のあるソリューションを提供し、基板スペースを最小化して、これらの製品に続くでしょう。これらの新しいuModuleを設計に組み込むことで、財務利益が得られる可能性があります。
リファレンス:
1 – https://ez.analog.com/docs/DOC-17873-04-19-micromodules-sip-packagingpdf
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum
DigiKeyの半導体製品担当シニアプロダクトマネージャであるStephen Wegscheid氏は、アナログ/リニアエレクトロニクス、コネクティビティ製品、シングルボードコンピュータを専門としています。彼はベミジ州立大学で理学修士号を取得しており、25年以上の設計、製造、流通の経験があります。さらに、彼は米国特許の所有者でもあります。