新製品発見 – SparkFun Artemis ModuleとNordic Thingy:91

今回の新製品の紹介では、画期的な開発プラットフォームについてご案内します。これらの新しいプラットフォームを使用することで、テストからソリューションまでを非常に迅速に進行できるようになります。最初はSparkFun ElectronicsのArtemis Moduleです。この製品は機械学習性能を備えた低電力のCortex-M4Fであり、BLE 5.0を搭載しています。この強力なモジュールはTensorFlow対応であるため、モデルの構築とデバッグが簡単です。

この米国製のArtemisは、世界初となるオープンソースハードウェアのRFモジュールであり、BLEと音声認識の両方が、FCC、IC、およびCE認証を取得できるようにします。つまり、メーカーと消費者の市場をつなぐ、初のオープンソースBLEモジュールと言えます。

このモジュールを簡単にテストできるようにするために、SparkFunは、RedBoard、Thing Plus、ATP、Nano、およびEdge 2の各製品についてArtemisバージョンを製作しています。

次は、Nordic SemiconductorThingy:91セルラーIoT開発ボードです。ユーザーはこのプラットフォームを利用することで、LTE-M/NB-IoTセルラー、複数のセンサ、GPS、そしてnRF52840マルチプロトコルSoCを使用してBLEを追加するオプションを使用できるようになります。

このThingy:91は、あらかじめロードされたアセットトラッキングアプリケーションと、全世界で使用可能なiBasisのSIMカード(無料の10MBデータプラン付き)を備えています。

今回紹介した製品はどちらも、概念実証のデモとプロトタイプを素早く稼働させることに重点を置いているため、ユーザーは可能な限り迅速に生産へと移ることができます。

著者について

Image of Ashley Awalt

Ashley Awalt氏はアプリケーションエンジニアリング技術者で、2011年からDigiKeyに携わっています。彼女は、DigiKey奨学金プログラムを通じて、ノースランドコミュニティ&テクニカルカレッジのエレクトロニクステクノロジ&自動化システムで応用科学の準学士号を取得しました。彼女の現在の役割は、独自の技術プロジェクトを作成し、プロセスを文書化し、最終的にはプロジェクトのビデオメディアカバレッジの制作に参加することです。アシュリーの余暇には、好きなことと言えば - ああ、待って、お母さんにとって暇な時があるでしょうか?

More posts by Ashley Awalt
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum