セルラールータにおける新しい概念、第2部 - ルータの展開
有線のインターネット接続が利用できない、信頼性が低い、または望ましくない場合、多くの企業がセルラールータを使用しています。それは、リモート、モバイル、または他のネットワークから隔離する必要があるネットワークを持っています。良い例として、工場、商業、バスや電車のような公共交通機関のアプリケーションがあります。このブログは、2部構成シリーズの第2部で、Digi® Internationalによって買収された企業Accelerated™のルータについて説明します。Digiは、Digi XBee®モジュールおよびセルラールータのDigi Transport®ラインを含む幅広いワイヤレス製品を製造する企業として知られています。
(画像提供:Digi International)
前のブログでは、Acceleratedから入手可能なセルラーモデムについて説明しました。このブログでは、セルラールータを展開することがいかに簡単であるかについて説明します。セルラールータを展開するのは簡単なはずです。ユニットをマウントし、電力を供給し、Ethernetケーブルを接続して実行、これでよいですか?どちらとも言えません。セルラールータは信号強度に大きく依存しています。建物において最も論理的な場所はデータセンターです。一般的にスイッチやハブを格納する中央の場所にあります。残念ながら、これらの場所は、セルラー信号が弱いかまったくないビルの真ん中に埋もれている傾向があります。そのため、ほとんどのセルラールータは外壁に移動されており、取り付け担当者はそれで良しとしています。もっと良い方法があります。それはAcceleratedの方法です。それは2ステップのプロセスです。最初にルータをマウントする最適な場所を探し、次にルータをマウントする最も簡単な方法を決定します。
ステップ1 - 最適な場所を見つけるには、一時的なサイトサーベイバッテリパックを使用します。ユニット前面には、信号強度用のLEDインジケータがあります。バッテリパックを取り付け、施設を動き回ると、最も多く信号バーが表示されたり、信号強度が最も強い場所が見つかります。それは簡単なことです。
ステップ2 - ルータをマウントします。取り付けられた付属のケーブルタイおよびシーリングスナップを使用して、ルータを壁または天井にマウントします。パッシブPower over Ethernet(PoE)アダプタを使用すると、電源とEthernetのラインが簡素化されます。このアダプタを使用すると、アウトレットおよびアダプタに電源を接続することができます。2つのEthernetケーブルもアダプタに接続します。1つのケーブルはネットワークからのもので、もう1つはルータに接続されます。PoEアダプタを使用すると、ルータに別の電源コードを接続する必要がなくなります。すべての電源および通信はEthernetケーブルを介して接続されます。
(画像提供:Digi International)
Acceleratedには、簡単に展開するための2つのルータファミリ、633x-MXおよび631x-DXがあります。MXには、サイトサーベイバッテリパック、PoEアダプタおよびマウントキットが標準装備されています。DXオプションの場合、リモートマウントキットは別途購入します。
DigiのAcceleratedにより、セルラールータの展開は2ステップの簡単なものになりました。ステップ1では、サイトサーベイバッテリパックを使用して最適な場所を探します。ステップ2では、PoEアダプタ、マウントキットおよびEthernetケーブルを使用してルータをマウントし、ネットワークからルータに電源および通信を提供して終わりです。それは簡単なことです。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum
DigiKeyの半導体製品担当シニアプロダクトマネージャであるStephen Wegscheid氏は、アナログ/リニアエレクトロニクス、コネクティビティ製品、シングルボードコンピュータを専門としています。彼はベミジ州立大学で理学修士号を取得しており、25年以上の設計、製造、流通の経験があります。さらに、彼は米国特許の所有者でもあります。