Monnitのセンサキット

私たちは、いくつかの反復的で単調なタスクをしていて、プロセスを自動化する方法を望んだことが何回あったでしょう?従業員の作業負荷を軽減するために技術を最大限に活用している企業が最も成功を収めている企業であることは、ビジネス界でも変わりません。このタイプの問題を解決する技術がどうしても足りません。
たとえば、Kirbyの掃除機が最新のものであった時代を覚えている人がいるかもしれません。訪問販売員は、これは簡単にうまく掃除をするために必要なものであるということを人々に説得しようと歩き回りました。現在、技術によって、不在中に家全体を掃除することができるiRobotのようなデバイスを使用して、すべてをまとめて掃除する単調なタスクを回避する方法が提供されるようになりました。
これは、自分の単調なタスクのすべてを行うためにiRobotを設計すれば、あらゆる人にとって解決策となるということを言いたいのではなく、機会を探していたら、自動化のプロセスがMonnit Corporationによってはるかに簡単になったということを伝えたいのです。彼らは、湿度、温度、動きなどの幅広いセンサのタイプを持つ多数のセンサキットを設計しました。これらのセンサは、キットに含まれているセルラー/Ethernetゲートウェイと通信するために、迅速かつ簡単にセットアップできます。

Monnit Corporationがどのようにしてこのプロセスを非常に簡単にしたのか疑問に思うかもしれません。彼らは、前に述べたように、いくつかの異なるセンサを採用し、写真のように、完全で見た目が美しくなるようにパッケージ化しました。自動化システムの中心部分となるセンサで作業する場合、前述のセンサとの通信方法を知る必要があります。Monnitはまた、各キットに含まれるゲートウェイを組み立てることで、プロセスのこの部分を単純化しました。imonnit.comにおけるゲートウェイとセンサのセットアップは非常に迅速かつ簡単で、システム全体を15分以内に稼働させることができます。キットには順を追った説明も含まれています。
この市場に参入した企業は、Monnit Corporationだけではありません。Broadcom Limited、Multi-Tech Systems、Allegro MicroSystemsなどの他の企業も同様の試みを行っています。Monnit Corporationは、セットアッププロセスが簡単であるため、他の企業と比べて突出しています。システム全体のセットアッププロセスはiMonnit.comで行われます。プログラミングが必要なく、SIMカードが組み込まれているため、センサがゲートウェイにリンクして、しきい値が設定されるとすぐに、電子メールやテキストメッセージで通知を送信できます。Digi-Keyでは、Monnitコレクション全体を取り扱っています。digikey.comで利用可能なすべてのオプションを調べることができます。
参照画像:
1 –https://www.linkedin.com/pulse/work-smarter-harder-nicklas-askling
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum