Microchip、新しいSnapデバッガ/プログラマを前代未聞の価格で発表

(画像提供:Microchip)

Microchipの新しいMPLAB® Snapインサーキットデバッガ/プログラマ(品番:PG164100)が先頃発表されました。このデバッガは、ほとんどのAVR®、SAMフラッシュ、dsPIC®、PIC®デバイスと互換性のある、非常にコスト効率の良い多機能なプラットフォームです。

コネクタのピン配置は、ICSPと2線式JTAGを使用する従来のヘッダ、デモンストレーションボード、対象デバイスと互換性を保つように設計されています。8ピンの単一インラインコネクタは、4線式JTAG、シリアルワイヤデバッグ、ストリーミングデータゲートウェイなどの高度なシステムにも対応します。

MPLAB Xバージョン5.05以降のIDEで使用できるSnapデバッガのホストシステム要件には、Microsoft Windows® 7以降、Mac OSX®、Linux®オペレーティングシステムで使用できるUSBポートを備えたコンピュータも含まれます。

MPLAB Snapデバッガ/プログラマでサポートされているデバイスのリストについては、無料のフル機能MPLAB X 5.05以降のIDEをダウンロードし、プログラムのインストールディレクトリにある「Device Support.htm」ファイルを確認することをお勧めします。

MicrochipのMPLAB Snapインサーキットデバッガ/プログラマの詳細については、こちらをクリックしてください。

著者について

Image of Kristof Berg

Kristof Berg氏は技術コンテンツ開発者で、2010年からDigiKeyの一員です。彼はアノーカテクニカル大学で電子工学技術応用科学の学位を取得しています。8ビットマイクロコントローラとRFプロジェクトを専門とし、余暇には電子ベースのさまざまなタイプの音楽装置を作成しています。

More posts by Kristof Berg氏
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum